Fotografía cedida por Retema (Revista Técnica de Medio Ambiente – España)
La gente del área metropolitana de Bilbao, España, ya cuenta con un sistema reforzado de distribución de agua potable, que ahora incluye el agua del río Nervión-Ibaizabal en sus fuentes, que permite aprovechar los recursos hídricos del río en periodos de sequía o insuficiencia de suministro del Sistema de Zadorra.
La estación de bombeo de Etxebarri es el resultado de años de planificación y trabajos medioambientales. El proyecto solo fue posible después de varios otros proyectos, como las plantas de tratamiento de aguas residuales en Bilbao, la planta de tratamiento de agua Venta Alta y los embalses del sistema Zadorra.
El sistema de bombeo cuenta con 6 motores de media tensión de WEG, de la Línea W50, de 1100kW, tensión 6kV, para aplicación en bombas, los cuales se utilizan para alimentar la estación de bombeo Etxebarri, que se utiliza para bombear agua cruda desde el río Bilbao (río Nervión y río Ibaizabal, después de que se unen) hasta la planta de tratamiento de agua de Venta Alta, donde se trata para condiciones de agua potable y luego bombeado de regreso (en realidad por gravedad) al área metropolitana de Bilbao.
Este proyecto se hizo viable después de que los niveles de contaminación del río Bilbao cayeron, como resultado de la instalación de varias plantas de aguas residuales en la ciudad. Ahora las aguas del río principal pueden volverse potables y servir a los residentes de la ciudad.
La estación de bombeo de Etxebarri solo funcionará cuando el Sistema de embalses Zadorra, que alimenta la Venta Alta WTP, enfrente niveles bajos de agua. El Sistema Zadorra incluye el río Nervión y muchos otros, pero ahora con el nuevo sistema también puede contar con las aguas del río Ibaizabal, tomadas justo después de que Nervión se encuentra con Ibaizabal, convirtiéndose en el río Bilbao.
Etxebarri también tiene una planta hidroeléctrica instalada cerca. Cuando el Sistema Zadorra se encuentra en un período excedente, produciendo más agua de la que está consumiendo Bilbao, la misma tubería que envía agua a Venta Alta desde el río Bilbao ahora fluirá en la dirección opuesta, permitiendo que el exceso de agua no tratada del Sistema Zadorra baje a Bilbao. El agua generará electricidad aprovechando la caída / salto hidráulico (unos 156 metros).
El proyecto de la planta hidroeléctrica fue diseñado asumiendo una operación de 42 días / año. Funcionará solo entre diciembre y abril para evitar la transferencia de una especie invasora de mejillones llamada mejillones de Charru (mejillones cebra) al canal inferior del río Nervión.
Para WEG, esta es otra referencia relevante en medio de los grandes proyectos de obras hidráulicas de España.