Tras la descontinuación de las centrales eléctricas que utilizan carbón para la generación de energía en el país hasta el 2040, varias inversiones en generación de energía mediante el uso de fuentes renovables se convierten en un paso clave para ofrecer flexibilidad al sistema y alcanzar la meta de obtener una red energética sustentable hasta entonces.
Para atender esta creciente demanda de generación de energía a través de esta configuración, WEG, a través de su planta de fabricación ubicada en Blumenau, estado de Santa Catarina, acaba de suministrar dos grandes transformadores con potencias de 300 MVA y 260 MVA, ambos en 220 kV, a un cliente importante que opera en el mercado energético de Chile. Estos transformadores se utilizarán en dos parques que, en conjunto, incorporan cuatro tecnologías diferentes, en un total de 253 MW en generación de energía a partir de fuentes renovables y 112 MW por aplicación de baterías.
Uno de los proyectos de generación de energía proviene de fuente de energía solar, con capacidad de generación de 180MW, ubicada en la región de Antofagasta, en el norte de Chile, que incorporará el sistema de almacenamiento de energía de baterías de litio más grande de América Latina, conocido como BESS - Battery Energy Storage Systems.
Diez de estos paneles fotovoltaicos de 180 MW provendrán de una tecnología revolucionaria, que utiliza paneles solares modulares y prefabricados que permiten su instalación en un tercio del tiempo requerido y ocupan la mitad de la superficie. A su vez, la solución BESS permite almacenar energía durante 5 horas, capturando la energía generada por los rayos del sol mucho después del atardecer, lo que se traduce en un aporte energético más competitivo y resiliente.
El otro proyecto, con una capacidad de generación de 73 MW, forma parte de un agrupamiento de generación eólica de 480 MW, ubicado en la región del Biobío, que contribuirá a hacer aún más sustentable el sistema eléctrico chileno.