Una sala eléctrica (E-House) especialmente diseñada y fabricada en la planta de Zest WEG, Sudáfrica, está impulsando uno de los nuevos molinos de alta intensidad (HIG) más grandes del hemisferio sur, que se instaló recientemente en una mina de platino en la provincia de North West.
El tamaño y los parámetros operativos de la planta imponen requisitos exigentes sobre los equipamientos que componen la sala eléctrica, según Tyrone Willemse, gerente senior de propuestas de Zest WEG. Construido en la planta de Sudáfrica incorporando una gama de productos, producidos y distribuidos por Zest WEG, el diseño de la sala eléctrica también ofrece estándares de seguridad y protección de clase mundial contra incendios.
“El beneficio clave del concepto de sala eléctrica prefabricada es el tiempo que ahorra al cliente y el alto nivel de calidad que se puede garantizar a través de su construcción y prueba bajo condiciones ideales de fábrica”, dice. “El proceso también se agiliza ya que todo el proyecto recae en un único proveedor, que asume toda la responsabilidad de la entrega a tiempo y dentro del presupuesto”.
Esta sala eléctrica incluye el variador de velocidad (VSD) del molino de alta intensidad y todos sus circuitos auxiliares y accionamientos asociados. Una gama de transformadores y motores WEG también hacen parte de este proyecto. Con su amplia experiencia, Zest WEG genera diseños completamente detallados para sus salas eléctricas, utilizando software de diseño asistido por computadora (CAD) 3D.
“Para esta aplicación, la sala eléctrica consta de una celda de media tensión (MT) y una de baja tensión (BT)”, señala. “La sala de MT alberga un variador MVW01, con un transformador en aceite de 12 pulsos fabricado localmente en nuestra planta de fabricación de transformadores en Wadeville”.
Willemse explica que el WEG MVW01 hace uso de transistores bipolares de puerta aislada (IGBT) de alta tensión, que reducen la cantidad de electrónica de potencia necesaria. Esto también reduce el tiempo medio de reparación, de modo que las operaciones se pueden restaurar rápidamente en caso de una falla importante en el sistema.
“El variador MVW01 alimenta un motor también de WEG de inducción de jaula de ardilla con acoplamiento directo tipo MGR de 3.75 MW, 3.3kV, 8 polos,” dice Willemse. “Este motor fue especialmente diseñado para ser montado verticalmente para cumplir con los requisitos de operación y mantenimiento del molino HIG”.
Tanto el motor como el VSD fueron proyectados para cumplir con los exigentes requisitos de torque durante algunas fases de la operación del molino. La combinación maneja cómodamente los requisitos de torque que superan periódicamente el 170 % durante más de tres minutos, brindando al cliente la flexibilidad necesaria. La celda de BT contiene el centro de control de motores (CCM) que alimenta todos los circuitos auxiliares del molino.
“Es importante destacar que instalamos el nuevo panel WEG IEC 61641 con prueba de tipo y prueba de arco, que tiene la mejor calificación para protección personal”, dice. “En caso de un arco interno, el CCM está equipado con un conducto de explosión que transfiere cualquier explosión de forma segura fuera del edificio”.
Otro aspecto de las características de seguridad es un sistema integral de detección y supresión de incendios que cumple con los exigentes estándares del cliente. Las dos celdas están equipadas con sus propios sistemas de supresión de inundación de la sala totalmente automatizados, que pueden inundar el espacio con gas que apaga los incendios eléctricos pero que no es peligroso para los humanos.
“El sistema puede detectar humo en una etapa muy temprana y también puede verificar si se activan en falso”, dice. “Deben reaccionar más de dos detectores de humo, activando una fuerte señal auditiva de emergencia para evacuación o cancelación, antes de que ocurra la inundación”.
La celda de BT también alberga variadores de baja tensión CFW11 de WEG, que alimentan motores WEG de eficiencia premium. Los pequeños circuitos de energía e iluminación de la sala eléctrica son alimentados por uno de los transformadores compatibles con SANS780 fabricados localmente por Zest WEG.