A WEG desenvolveu um revestimento inovador para uso em ambientes altamente corrosivos, que confere uma maior durabilidade ao ativo, aumentando a vida útil em até quatro vezes quando comparado as tecnologias atuais. Esta tecnologia de revestimento, que já está sendo testada e aplicada em algumas plataformas offshore, substitui os revestimentos tradicionais, facilitando a manutenção dos equipamentos e estruturas onde é aplicada e conferindo uma resistência muito superior em relação aos planos protetivos atualmente adotados.

Os primeiros projetos de manutenção offshore com a nova tecnologia já estão em andamento, e os testes realizados comprovam a performance da nova linha comercializada pela WEG sob a marca WrapX®. Foram dois anos de pesquisa e investimentos de mais de R$ 1,5 milhões, além de equipamentos, testes de desempenho e treinamento técnico.

A linha WrapX® utiliza revestimentos elastoméricos de alta performance que prolongam a integridade do ativo. No caso de manutenção de válvulas e flanges, que necessitam de intervenções constantes, os produtos podem ser facilmente removidos e reaplicados. Segundo o Diretor Superintendente da WEG Tintas, Rafael Guerreiro Torezan, o WrapX® “permite a liberação de grandes áreas onde será aplicado em poucas horas, diferentemente dos processos atuais onde a manutenção do ativo se estende por vários dias”. E complementa: “trata-se de uma tecnologia sustentável com teor de sólidos 100%, e que além do segmento de óleo e gás, pode ser aplicada em outros ambientes de corrosão severa, como mineração, siderurgia e celulose.

A aplicação foi desenvolvida com apoio da área de Tecnologias para Materiais & Corrosão do Centro de Pesquisas e Inovação da Petrobras (Cenpes) que incentiva o desenvolvimento de tecnologia no país, fomentando iniciativas voltadas à inovação e sustentabilidade.