Gran parte de los molinos de azúcar y etanol trabajan con turbinas de vapor. Sin embargo, esta tecnología, aunque funciona bien, no garantiza un control total de lo que se está produciendo. Por lo tanto, las plantas están cambiando los procesos, adquiriendo motores con convertidores para accionamiento de las moliendas, aumentando la generación de energía y mejorando la operación del conjunto.

Con la electrificación del proceso, la planta consume menos y vende más. Un ejemplo es la planta de Miriri, ubicada en Paraíba, productora de etanol y azúcar, que tenía una turbina de vapor y adquirió los productos WEG para cambiar este sistema por medio de la electrificación.

WEG ha suministrado tableros de protección, paneles de control y automatización, generadores, transformadores, centros de control de motores, convertidores de frecuencia y motores eléctricos trifásicos de alto rendimiento. Los equipos sirvieron para generación, distribución y control de los procesos. "Estamos modernizando la planta y empezando a trabajar con una nueva línea que no habíamos explorado, que es el azúcar, y aumentando la generación de energía. Todo esto con las soluciones WEG ", dice Emanuel Pinheiro de Melo, Gerente Industrial de la planta Miriri.


A través de la electrificación de la molienda, el cliente minimizó el gasto excesivo en mantenimiento. Ahora, la reducción del consumo de vapor es redirigido a la caldera. Entonces, este vapor se envía al nuevo generador, produciendo mucho más energía para Miriri, que puede disfrutar de la venta de este material ", explica Marcos Hubner, ingeniero y analista para el segmento, de WEG.

La adquisición de los nuevos accionamientos con variación de velocidad proporciona un mejor control y monitoreo, que sumados a los motores de alto rendimiento, minimizan los costos operativos mediante la reducción de los índices de mantenimiento y consumo. Según Emanuel, WEG fue elegida como proveedor por ser una empresa nacional y porque ya conocían la calidad de los productos. "Como trabajamos juntos desde hace mucho tiempo, se observó el nivel tecnológico de los productos WEG creciendo a cada día ", comenta.

El gerente industrial de Miriri menciona también la asistencia técnica y el postventa. "Cada vez que necesitamos, nosotros conseguimos fácilmente contactar los representantes de la región y tenemos nuestras
dudas aclaradas". Para llegar a la mejor solución, el equipo de WEG realizó varias visitas técnicas y hubo participación directa de varias unidades de negocio, coordinado por el Centro de Negocios de Energía. Después de las visitas, propuestas técnicas y comerciales fueran generadas y la trayectoria de toda negociación tomó cerca de seis meses. Se espera que a finales de agosto todos los equipos ya estén en funcionamiento.

Detalle de aplicación de Miriri:

Generador de 7500 kVA / 13,8 kV

Tablero de salida del generador

Tablero de surtos y excitación del generador

Tablero de neutro del generador

Panel de control y protección del generador

Motores Línea HGF355, 500 CV, 6 polos, 480 V

Transformadores de aceite de 750 kVA

Transformador de aceite de 1.500 kVA

Transformador de aceite de 1.000 kVA

Tablero de distribución MT

Paneles de Distribución B.T

Centros de Control de Motor

Convertidores de frecuencia modelo CFW11

Convertidores de frecuencia modelo CFW09

Acerca de 2300cv en motores WEG Alto Rendimiento