Conocido en todo Brasil y en exterior por su tradicional aguardiente, el Grupo Ypióca está invirtiendo en un nuevo mercado: la producción de etanol. La compañía recién inauguró la planta de Jaguaruana, en el estado de Ceará, nordeste de Brasil con capacidad para producir entre 40 y 60 millones de litros/año de etanol, alrededor de 90 millones de litros/año de cachaza, además de la posibilidad de fabricar alcohol neutro. Totalmente automatizada, la nueva unidad es resultado de una inversión de aproximadamente R$ 80 millones. Está entre las más modernas del mundo y es estratégica para la compañía. Con ella, el intuito es abastecer un tercio del mercado cearense de etanol en los próximos tres a cuatro años e incrementar, en aproximadamente 20%, la facturación del grupo. Hoy, el estado de Ceará importa 160 millones de litros/año de etanol, prácticamente todo el producto disponible en las bombas de combustibles
Para este nuevo desafío, Ypióca fue buscar las soluciones WEG, que desarrolla un trabajo conjunto hace más de tres décadas de la compañía, con productos en operación desde la plantación de la caña (como los tableros de accionamiento de las bombas de captación de agua e irrigación, por ejemplo) hasta en las plantas y fábricas. “En la planta da Jaguaruana, todo el proyecto de automatización es de WEG”, aclara el gerente de Ingeniería de Ypióca, José Paulo dos Santos. La marca también está presente en la generación de energía, accionamientos y protección de los motores que accionan a las máquinas y equipamientos.
En el accionamiento del terno de la molienda está el CFW-11M (modular drive) de 427A y el motor (Línea HGF) de 500 cv en 690 V. El CFW-11M es la nueva generación de convertidores de frecuencia WEG para elevadas potencias – está disponible en potencias desde 400 hasta 2.500 cv y en voltajes desde 380 hasta 690 V, con rectificadores de entrada en 6 pulsos, 12 pulsos o regenerativo. La construcción modular permite la configuración según la potencia deseada por el cliente y también un elevado nivel de compactación del accionamiento.
En el desfibrador, afeitador 1 y afeitador 2, hay dos conjuntos de accionamientos CFW-11M de 811A, para el accionamiento de los motores de 1100cv, 900cv y 500cv en 690 V. Mientras uno está en operación, el otro está de reserva (sistema de By-Pass). En la práctica, el sistema opera así: el convertidor acciona el primero motor y, después de atingir la rotación nominal, este motor es conectado directamente a la red. Entonces, este accionamiento es utilizado para arrancar un segundo motor y así sucesivamente.
WEG también estuvo presente en el suministro de diversos transformadores, con destaque para las cuatro unidades (1000 kVA / 2000 kVA / 2500 kVA / 3500 kVA) en 690V (tensión secundaria).
El gerente de Ingeniería de Ypióca cuenta que fue abierta una concurrencia para la elección de proveedor ya la competición fue disputa fue feroz. Pero, debido a la tecnología 100% brasilera y a la asistencia después de la venta ejemplar que Ypióca ya conocía negocios anteriores, la decisión fue por ampliar el nivel de relacionamiento. “WEG tiene un servicio de atención al cliente muy bueno. No hay otro mejor en el País”, destaca José Paulo dos Santos.
El Etanol en Brasil
Ubicada en las márgenes del río Jaguaribe, el mayor de Ceará, la planta de Jaguaruana tiene 100 mil metros cuadrados de área y alrededor de 6 mil hectáreas de tierra para plantar la caña-de-azúcar, principal materia-prima de la industria.
Su principal producto, el etanol, hace mucho tiempo, dejó de ser una posible alternativa para firmarse como una fuente de energía limpia y sustentable que, gracias a la utilización de la biomasa, ayuda a reducir la emisión de gases contaminantes en la atmósfera. Además de eso, emplea casi un millón de empleados en el País, muchos a través de cooperativas familiares, según datos del Ministerio de las Relaciones Exteriores. El consumo en Brasil fue apalancado en los últimos años por el incremento del número de vehículos flex (alcohol y gasolina) en el mercado y en 2008 llegó a atingir 18 billones de litros/año.