Petrobras acaba de bautizar a la P-57, plataforma gigante con capacidad de extracción de 180.000 barriles de petróleo por día. Con previsión de empezar la producción de petróleo en el Parque de Ballenas, la porción norte de la Cuenca de Campos, a finales de noviembre, la P-57 va operar con un gran paquete de soluciones de WEG.
Suministrados para Single Buoy Moorings (SBM), compañía responsable de la ingeniería, compras y construcción de la P-57, los equipamientos WEG fueron enviados a los astilleros de Singapur, donde el barco se convirtió y donde la mayoría de los productos suministrados se han integrado a la plataforma.
"La colaboración entre SBM y WEG no fue una simple asociación, ha sido una unión en torno a un objetivo común. La P-57 fue un proyecto grande y complejo, con agenda apretada, y las dos empresas estaban al lado del otro, manteniendo una buena comunicación entre ellos y con Petrobras ", dice Jean-François Labrunie, FPSO P-57 - Administrador de paquetes de SBM.
En el paquete suministrado por WEG, hay: Tableros de Media Tensión, Tableros de Baja Tensión, CCMs (Centro Control de Motores) y Transformadores de Media y Baja Tensión en seco, entre otros sub-sistemas de vigilancia y seguridad. A través de varios OEMs (fabricantes de equipos originales), el suministro se complementa con: Motores para compresores de gas, vendidos para MAN Turbo en Suiza, motores para bombas de agua, SULZER de Brasil, y Motores para bombas de aplicación general, vendidos para KSB de Brasil.
Todos estos productos poseen certificados ABS y, cuando sea necesario, certificación para zona clasificada según normas nacionales e internacionales. "Petrobras tiene como característica trabajar con el proveedor, ya que cada proyecto es un nuevo desafío, un nuevo obstáculo a superar. No podemos superarla solo. En la P-57, donde el contenido nacional es muy alto, la proximidad es un factor determinante. WEG no sólo es una empresa brasileña, es una compañía impresionante en cualquier parte del mundo: la grandeza, el ambiente de trabajo, la ingeniería, la calidad son aspectos muy positivos que se tiene en cuenta ", dice Claudio Jacyntho, Gerente Sectorial de Plataforma de Petrobras.
LaP-57 es una plataforma tipo FPSO (las siglas en Inglés que significan unidad flotante de producción, almacenamiento y transferencia de petróleo) e integra la segunda fase del desarrollo del campo de Jubarte. Anclados a una profundidad de 1.260 metros, producirá aceite de 17 grados API (medida de la densidad del petróleo). Tendrá capacidad para procesar diariamente hasta 180.000 barriles de petróleo y 2 millones de metros cúbicos de gas. Funcionará interconectada con 22 pozos, siendo 15 productores y 7 inyectores de agua. Será la primera unidad de esta complejidad operan en la costa de Espirito Santo.
Característica del paquete eléctrico suministrado para la P-57
Producto / Cantidad
Celdas de Media Tensión = 39
Paneles de Baja Tensión = 136
Paneles de baja tensión a prueba de explosiones (EEx e) = 22
Transformadores de media tensión = 08
Transformadores de Baja Tensión = 09
Motores de media tensión para bombas = 10
Motores de Media Tensión para Compresores = 04
Motores en general / OEMs (BT) = 150
PMS - Sistema de administración de potencia = 01
UPS – Suministro Ininterrupto de Energia = 01