Saiba o que é eficiência de painéis solares e veja como calculá-la


Você que está pensando em implementar a energia solar na sua casa ou empresa, já ouviu falar na importância da eficiência de painéis solares na produção fotovoltaica?

Essa informação é, muitas vezes, fundamental na hora de decidir em qual placa solar investir. Por isso, é imprescindível que você saiba o que é e como calculá-la de maneira correta.

Quer fazer uma boa escolha e acertar na compra da sua nova fonte de energia? Então, continue a leitura!

O que é Eficiência de Painéis Solares?

Antes de aprender a calcular a eficiência de painéis solares, é preciso compreender o que ela é. Basicamente, a eficiência de painéis solares é a porcentagem de energia convertida em eletricidade por m² que um painel solar pode gerar.

Por exemplo, se um painel solar tem eficiência de 15%, ele converte esse mesmo percentual em energia elétrica por m² por meio da irradiação solar captada em sua superfície.

Mas, é importante ressaltar que os especialistas fazem essa avaliação em laboratórios, através de testes chamados de Condições Padrão de Testes, conhecido pela sigla STC (Standard Test Conditions). Nela, as situações de avaliação não variam, fazendo assim uma medição de eficiência justa e concisa, onde todos os painéis são avaliados de maneira igualitária.

Entretanto, é preciso compreender que as variáveis dos testes STC não representam as condições reais do Brasil, ou seja, não refletem as características tropicais.

Sendo assim, não é possível levar em consideração somente os dados presentes no produto se a instalação for feita no Brasil. Por isso, é necessário que você mesmo faça o cálculo, já observando as condições da sua região.

Os parâmetros da Condição Padrão de Teste

Como foi dito, os parâmetros da STC são diferenciados e fixos, onde todos no mundo todo recebem a mesma avaliação. Para isso, os especialistas observam três fatores para calcular a eficiência dos painéis solares:

  • Irradiação solar: ela indica a quantidade de energia gerada no m² por instante. Para o cálculo, eles se baseiam em uma média de 1000 Watts/m²;
  • Temperatura da célula: é necessário também medir a temperatura que a placa fotovoltaica atinge. Nesse teste, é preciso que ela seja igual a 25 ºC;
  • Massa de ar: por último, é preciso saber a incidência de luz na atmosfera. Ou seja, entender em que ângulo irá captar mais luz. A condição da massa de ar na testagem é de 1.5.

Pode parecer um pouco confuso, mas quando você entende, passa a fazer sentido com mais facilidade.

É dessa maneira que é medido o efeito do material, tecnologia, sistema, entre outros. Assim, quanto maior for o resultado, mais energia será produzida e mais economia será gerada. 

Como é calculada a eficiência de painéis solares?

Agora que você já aprendeu um pouco mais sobre como funcionam as Condições Padrão de Teste (STC), chegou o momento de entender como calcular a eficiência dos seus painéis solares. Para isso, você precisará da altura, largura e potência da sua placa fotovoltaica.

Exemplo:

Você possui um painel que apresenta 2,256 m de altura, 1,133 m de largura, e uma potência de 545 Wp. Com isso você consegue seguir as fórmulas:

  • Área do painel = altura x largura
  • Eficiência do painel = potência / área

Nesse caso, a área da sua placa será de 2,556 m², resultando em uma eficiência de 213,2 ou seja 21,32%. Na tabela abaixo, feita segundo dados da CPT, você consegue verificar que um resultado de 21,32% é ótimo.

Eficiência Significado
+ ou = à 18% muito eficiente
entre 17% e 17,9% bem eficiente
entre 16% e 16,9% média eficiência
entre 15% e 15,9% pouco eficiente
– de 15% pouquíssimo eficiente

Mas, lembre-se de que essa medição não reflete a verdadeira realidade, conforme as condições brasileiras. Além disso, sabemos que as estações e condições climáticas variam, fazendo com que a eficiência diária também seja volátil. 

O que determina a eficiência de painéis solares?

As principais características que indicam a eficiência de painéis solares ou não, são:

  • as células;
  • o ligamento e a modelagem;
  • o tempo de uso.

Como vimos, a célula é um dos parâmetros que estão enquadrados na CPT. Ela é feita a partir de semicondutores, sendo a responsável em converter a energia solar em elétrica. Dependendo do material utilizado, a sua eficiência pode ser variável. Portanto, é importante considerar esse quesito.

Além disso, o acabamento e formato das placas também são fatores determinantes. Isso está diretamente relacionado com a área do painel. Caso haja muito espaço entre as células, a moldura seja muito grossa ou as bordas tomem muito espaço, a área de aproveitamento diminui, impactando negativamente na captação da luz solar. 

Por último, é necessário avaliar o tempo de uso do material. Apesar da perda anual de eficiência ser muito baixa, os painéis fotovoltaicos duram em média 25 anos. Então, no fim dessa vida útil, a eficiência estará mais baixa.

Porém, a boa notícia é que a WEG Solar garante que seus módulos permanecem com mais de 80% de eficiência original, mesmo atingindo a data de validade. Há também algumas boas práticas para potencializar essa duração de funcionalidade, onde devem sempre que possível serem colocadas em prática.

Dicas de otimização para produzir energia

Quer aproveitar ao máximo a eficiência do seu painel solar? Então anote algumas dicas, como:

  • Manutenção contínua e preventiva: é essencial manter sempre um acompanhamento, no mínimo anual, para saber como está a produção de energia e ver se há algum problema no seu sistema solar;
  • Evite sobrecarga: a chamada margem de overload é um parâmetro que deve ser monitorado. Caso haja ainda uma boa sobra de carga do seu inversor, procure adicionar mais placas para potencializar sua produção de energia;
  • Fuja das sombras: se o seu terreno possui árvores muito altas, observe se em algum momento do dia ela sombreia seus painéis. Caso sim, o ideal é podá-las com frequência para otimizar a captação de luz solar.
  • Limpeza das placas: a sujeira também prejudica a absorção de energia das células. Portanto, procure fazer manutenção periodicamente, sempre que observar muita poeira ou folhas nas suas placas.

Lembre-se de que essas dicas só irão funcionar se você optar por uma marca de painéis solares de qualidade.

Na WEG Solar temos excelentes produtos que apresentam a eficiência dos painéis solares. Quer conhecer nossas soluções e saber mais? Então, clique aqui e fale com um de nossos integradores!

Compartilhe

    Receba nossos novidades

    Uso de Cookies

    Este site usa cookies para melhorar a sua experiência online. As informações detalhadas sobre o uso de cookies deste site estão disponíveis em nosso Aviso de Privacidade. Ao continuar acessando o site você concorda com a nossa política de uso de cookies.

    Mais informações aqui Sim, eu concordo