ispositivos essenciais para uma casa inteligente

Está pensando em automatizar o seu lar? Conheça estes dispositivos para uma casa inteligente e descubra como eles podem fazer diferença no seu dia a dia

13 de novembro de 2023


Ao longo dos anos, a tecnologia foi ganhando espaço em nossas vidas e transformando a forma como vivemos e interagimos com o mundo. Nesse contexto, a integração de dispositivos para uma casa inteligente se tornou uma parte ativa da revolução digital que vivenciamos.

Essa transformação não apenas facilita nossas tarefas diárias, mas também nos oferece um nível de conforto, segurança e eficiência que antes se limitavam a filmes.

Pensando nisso, exploraremos neste artigo como contar com dispositivos para uma casa inteligente pode ser importante para aproveitar ao máximo os benefícios da era tecnológica em que vivemos.

Siga a leitura!

Afinal, o que é uma casa inteligente?

Antes de qualquer coisa, precisamos compreender o contexto por trás desse tema. Em poucas palavras, uma casa inteligente é mais do que apenas quatro paredes e um teto.

Estamos falando de um espaço onde a tecnologia se funde com o ambiente, tornando a vida mais confortável, segura e conveniente.

Para isso, dispositivos e sistemas são interconectados visando melhorar o controle e a eficiência em todos os aspectos do cotidiano.

Como uma casa inteligente pode fazer diferença no seu dia a dia?

Como uma casa inteligente pode fazer diferença

Mas afinal, colocando na prática, como os dispositivos de uma casa inteligente podem contribuir para o seu dia a dia?

Uma casa inteligente pode transformar a sua rotina de maneira impressionante. Confira abaixo algumas facilidades.

  • Conforto total: você pode controlar a iluminação, a temperatura, as cortinas e muito mais com apenas um toque no seu smartphone ou por comandos de voz com a Alexa e o Google Assistente.
  • Economia de energia: ajustar o termostato e as luzes automaticamente para economizar energia quando você não está em casa também é uma possibilidade aqui.
  • Segurança reforçada: monitore o seu lar por câmeras de segurança em tempo real e receba alertas de movimento. Saiba quem está na porta antes de abrir.
  • Acessibilidade: facilite a vida de pessoas com deficiência, permitindo que controlem dispositivos com aplicativos acessíveis.
  • Acompanhamento remoto: por fim, com esses dispositivos, é possível ficar de olho em seus filhos, animais de estimação e até mesmo em quem está tocando a campainha, mesmo quando você não estiver em casa.

Conheça 4 produtos WEG essenciais para a sua casa

Tão importante quanto usar dispositivos para uma casa inteligente é saber escolher a marca ideal para comprar.

Nesse cenário, a linha WEG Home oferece uma variedade de dispositivos que vão transformar o espaço em que você vive. Confira a seguir!

Interruptores Touch

Interruptores Touch da WEG Home

Com os nossos interruptores touch, você poderá controlar as luzes de qualquer lugar, economizando energia e tornando a sua vida mais conveniente. Digamos, por exemplo, que, após sair de casa, você não se lembre de ter apagado as luzes. Com o interruptor inteligente da WEG, esse problema passa a não existir mais.  Além disso, com eles é possível configurar o acionamento da mesma lâmpada a partir de pontos diferentes, tudo via Wi-Fi, sem precisar passar mais cabos.

Tomadas inteligentes

Tomadas Inteligente da WEG Home

As tomadas inteligentes da linha Refinatto da WEG oferecem personalização excepcional para os seus espaços. Entre os diferentes módulos disponíveis, a linha Refinatto oferece opções de sensor de presença, pulsador campainha, conectores RJ, carregadores USB bivolt e mais. Além disso, essas são as primeiras tomadas inteligentes compatíveis com uma linha de tomadas e interruptores do Brasil, permitindo controle via botões, aplicativo WEG Home ou assistentes de voz para criar ambientes tecnológicos e únicos.

Cortinas Automatizadas

Cortinas autotomizadas da WEG Home

Pense no seguinte cenário: você acorda de manhã e, sem sair da cama, abre as cortinas da sua janela com um toque no seu celular ou, durante a noite, você as fecha para garantir a sua privacidade. Com cortinas automatizadas, é possível criar o ambiente perfeito para cada momento do dia.

Câmeras de Segurança da WEG Home

Suponha que você esteja no trabalho e receba um alerta no seu smartphone indicando movimento na sua porta da frente.

Com as câmeras da linha WEG, você pode visualizar ao vivo quem estiver lá e até mesmo conversar com a pessoa através do alto-falante da câmera. Isso proporciona tranquilidade e segurança, esteja você em casa ou não.

WEG Home: um mundo de transformações para você

Acesse o site da WEG Home

Como vimos ao decorrer do artigo, os dispositivos para uma casa inteligente poderão trazer muita praticidade para a sua rotina, e a linha WEG Home tem os produtos ideais para transformar a sua casa deixando-a inteligente.

Acesse o nosso site e descubra como esses dispositivos podem melhorar significativamente a sua qualidade de vida. Transforme a sua casa em um espaço mais inteligente e conectado hoje mesmo!

Mais populares