Entenda a diferença entre tomadas de 10A e 20A
O novo padrão de tomadas do país, em vigor desde 2011, foi criado para oferecer mais segurança no uso de equipamentos elétricos em ambientes residenciais, comerciais e industriais.
As casas sustentáveis estão se tornando cada vez mais comuns no Brasil e no mundo
29 de dezembro de 2020
As casas sustentáveis estão se tornando cada vez mais comuns no Brasil e no mundo. A bioarquitetura e a bioconstrução vêm desenvolvendo novas técnicas, recursos e soluções, tornando possível o crescimento de projetos baseados na sustentabilidade.
Pensando nisso, vamos mostrar algumas casas sustentáveis que podem servir de inspiração para novos projetos. Confira a seguir 5 construções e seus detalhes!
O arquiteto belga Julien de Smedt e a startup norueguesa Othalo desenvolveram uma tecnologia para criar casas sustentáveis feitas de plástico reciclado. O projeto conta com a parceria da ONU (Organização das Nações Unidas) e tem o objetivo de construir casas populares na África Subsaariana.
Além de proporcionar moradias com baixo custo, o projeto da casa de plástico também contribui para reduzir os impactos desse material no meio ambiente. Além disso, a proposta leva em conta o perfil das comunidades do local, a influência do artesanato e a cultura da região.
Outro projeto de casa sustentável é a construção que se utiliza de elementos naturais e de técnicas biomiméticas, na Turquia. Todos os materiais usados criam a ideia de que a casa se funde à natureza, como um elemento que faz parte do meio ambiente.
Assim, o imóvel é todo inspirado na natureza, construído com materiais naturais locais e une à sustentabilidade o conceito de funcionalidade para trazer mais bem-estar aos moradores.
O projeto de Matthew Prosser consiste em uma casa de 44 m², com três cúpulas e recursos que trazem a sensação de amplitude. Com tetos altos, cores neutras e claraboias, o imóvel se torna mais aconchegante e dá a impressão de ser mais espaçoso.
Além disso, a casa foi construída com rebocos naturais e com uma superfície feita de gesso à prova d’água (chamada de Tadelakt). A construção também conta com isolamento térmico para manter o ambiente fresco no verão, além de projetos de iluminação natural e ventilação cruzada.
O bambu é um material ecológico, versátil e de baixo custo. Com ele, a arquiteta Celina Llerena projetou a casa de bambu de 255 m², localizada no Parque Estadual da Serra da Tiririca, em Niterói.
A fundação da construção é feita de manilhas, com concreto ciclópico e vigas pré-moldadas. O projeto também contou com pedras para revestimento e eucalipto para a rampa de acesso.
As paredes foram feitas sem tijolos, por meio de madeiras grampeadas com chapas de ferro. No telhado também foram usadas essas chapas, parafusadas no bambu e com uma camada de argamassa.
A Casa 88º, do escritório Atelier O’Reilly Architecture & Partners, fica localizada no condomínio residencial Fazenda Boa Vista, em São Paulo. O projeto ganhou o prêmio Saint Gobain, na categoria Profissional – Modalidade Residencial.
Essa casa sustentável conta com diversos critérios de sustentabilidade. Alguns deles são:
A casa de terra é um modelo de construção desenvolvido pela empresa Casa de Terra, dos arquitetos Elena Caldini, Marcelo Bueno e Marina Matulja.
Os projetos utilizam principalmente o eucalipto autoclavado, além de diversas técnicas da arquitetura sustentável, como a taipa e o pau-a-pique, energias renováveis e materiais naturais.
As casas sustentáveis de terra contam com estruturas pré-moldadas e são baseadas no conceito de construção modular. Assim, é possível reduzir o canteiro de obras e tornar a execução mais eficiente, de modo que a casa fique pronta em 40 dias.
A casa de terra também utiliza métodos de sustentabilidade para reduzir a geração de resíduos, que é um dos maiores problemas no setor de construção civil. Assim, essas casas sustentáveis unem preocupação ambiental, acessibilidade econômica e qualidade arquitetônica.
Esses são alguns exemplos de projetos de casas sustentáveis que mostram como a sustentabilidade tem se tornado um tema importante na sociedade.
Aproveite agora para conhecer uma outra tendência: o retrofit, técnica de revitalização de construções antigas! Conheça também esses 7 arquitetos conhecidos pela sustentabilidade em seus projetos.