Como dimensionar o disjuntor e quais são as suas características?
Saber como dimensionar o disjuntor é essencial para garantir a segurança da rede elétrica. Veja como realizar essa etapa da melhor maneira.
Quem gosta de arquitetura ou trabalha no ramo já percebeu que estão se fortalecendo no Brasil algumas técnicas diferentes de construção, que incluem processos mais modernos e materiais diferentes, sustentáveis ou com melhor custo-benefício.
20 de agosto de 2019
Quando pensamos em construção civil, é natural que a primeira imagem que vem a nossa mente seja do sistema de construção mais popular: a alvenaria. Isso faz todo sentido, afinal, a grande maioria das casas e edifícios que conhecemos são construídos com base em tijolos e concreto.
Apesar da predominância do sistema de construção de alvenaria, as evoluções e inovações arquitetônicas trouxeram para nossas cidades alguns modelos alternativos para as edificações.
Quem gosta de arquitetura ou trabalha no ramo já percebeu que estão se fortalecendo no Brasil algumas técnicas diferentes de construção, que incluem processos mais modernos e materiais diferentes, sustentáveis ou com melhor custo-benefício.
Quer conhecer mais sobre os sistemas construtivos inovadores? Então, confira nossa seleção!
Um sistema construtivo inovador, bonito e muito popular no sul do Brasil e nos Estados Unidos. Trata-se das construções que usam perfis de madeira, ou seja, peças de madeira como base. A técnica Wood Frame consiste em utilizar madeira maciça com chapas de OSB (que é um painel com tiras orientadas de madeira) para dar forma às edificações.
Esse estilo de construção dá origem a lindas edificações. Porém, é necessária uma manutenção considerável para evitar os danos da umidade, da radiação solar e de pragas, como os cupins.
As principais vantagens são o conforto acústico e térmico, além da construção rápida e baixa produção de resíduos de obras. Além disso, esse método utiliza madeira de reflorestamento: logo, é um sistema mais sustentável para construção.
Dentre as desvantagens, estão o preço das peças de madeira, a necessidade de mão de obra altamente especializada e os custos de manutenção.
Um método de construção muito parecido com o Wood Frame, mas no lugar dos perfis de madeira, entram o de aço galvanizado. O fechamento das paredes costuma ser feito com painéis de placas cimentícias, madeira ou drywall.
As principais vantagens desse modelo de construção são:
– Precisão e rapidez;
– Isolamento térmico e acústico (menos eficaz do que a madeira, porém, mais eficaz que a alvenaria);
– Pequena perda de material e geração de resíduos.
O preço da mão de obra especializada e a limitação para o tamanho da edificação são as desvantagens. O sistema light steel frame também não permite que haja muitos pavimentos.
Seguindo a tendência das construções mais rápidas, eficientes e com menor desperdício, o sistema pré-moldado funciona como um brinquedo de montar. As estruturas são pré-fabricadas com as medidas ideais, sendo necessário apenas a montagem da edificação.
As peças são feitas de concreto armado e montadas no canteiro de obra, com instalações elétricas e hidráulicas a serem embutidas – sem precisar quebrar nada para passar a tubulação!
As principais vantagens são:
– Rapidez de construção;
– Redução de resíduos;
– Alta resistência às grandes temperaturas.
O revés fica por conta da falta de um bom isolamento acústico e térmico. Outra desvantagem do sistema: o custo para confecção das fôrmas de concreto é alto, o que deixa uma pequena obra mais cara (é o preço que se paga por uma construção mais rápida e eficiente). Vale ressaltar que edificações em concreto pré-moldado não permitem alterações estruturais.
Eles já são famosos na arquitetura moderna e trazem resultados incríveis para os projetos, sendo que existem até mesmo casas com estrutura mista (um ou dois containers complementados com outros ambientes construídos de outras maneiras) ou totalmente construídas com containers.
Feitos com materiais de alta resistência e que concedem um aspecto moderno, sustentável e industrial, o container proporciona um tempo de obra pequeno e redução de custos, sendo possível economizar aproximadamente 30% do valor de uma obra de alvenaria tradicional.
As obras de casas-containers são ágeis e limpas, gerando baixo desperdício de material e utilização reduzida de insumos, como areia, tijolos, concreto e acabamentos. Outro fator muito interessante: as estruturas feitas totalmente com containers podem ser desmontadas e montadas em outro terreno.
Dentre as desvantagens encontram-se a necessidade de complementação do isolamento acústico e térmico, já que as paredes dos containers são apenas folhas de metal. Também é preciso um canteiro de obras espaçoso para dar conta das máquinas para transporte e içamento das peças. No caso do uso de containers usados, é preciso uma avaliação dos danos e possível reparo para evitar ferrugem.
As paredes de drywall foram criadas para substituir a alvenaria tradicional em obras pequenas e em reformas pontuais. Porém, em países como os EUA, é possível encontrar casas inteiras feitas com esse material.
O drywall é composto de placas de gesso, que podem receber outras camadas internas de poliestireno, madeira ou outro material – que são estruturadas com perfis de aço galvanizado. Esse tipo de estrutura é customizável e sai da fábrica com as medidas certas para a sua obra!
Assim como ocorre com o concreto pré-moldado, as paredes de drywall permitem instalações elétricas e hidráulicas facilitadas e de rápida montagem, sem necessidade do uso de concreto e água, ou seja: fazem parte do rol das famosas construções a seco.
Dentre suas vantagens, encontram-se a rapidez de construção, baixa produção de resíduos e conforto térmico. Entre as desvantagens estão o baixo controle acústico e a impossibilidade de realizar a edificação da parte externa da casa sem que haja uma camada de proteção. Isso ocorre porque o gesso não resiste muito bem à umidade e radiação solar.
Qual é o seu sistema construtivo favorito? Saiba que todos eles podem ser reproduzidos aqui no Brasil. Se você está pensando em construir ou reformar, converse com o arquiteto responsável pela obra para saber a viabilidade de aplicação de cada sistema e entender melhor os resultados de cada um.
Leia também:
+ O uso da tecnologia na construção civil: conheça 4 novidades do setor