Entenda a diferença entre tomadas de 10A e 20A
O novo padrão de tomadas do país, em vigor desde 2011, foi criado para oferecer mais segurança no uso de equipamentos elétricos em ambientes residenciais, comerciais e industriais.
Você sabe o que é biofilia na arquitetura e como esse conceito pode enriquecer o seu design de interiores? Descubra neste conteúdo!
7 de março de 2022
Você já ouviu falar em biofilia na arquitetura? Se o termo ainda não é comum para você, pode ser que até já tenha visto essa ideia empregada em muitos ambientes e tenha gostado, mas apenas não saiba que se tratava desse conceito.
Por isso, hoje vamos explicar melhor o que ele representa. Também mostraremos como pode ser incorporado ao design de interiores e a um projeto de decoração para valorizá-lo ainda mais.
Essa tendência tem crescido cada vez mais, especialmente durante a pandemia, e promete continuar se destacando ainda mais, confira agora o que é biofilia na arquitetura!
Biofilia na arquitetura se refere à ideia de trazer a natureza para dentro dos ambientes. Para isso utiliza-se recursos que permitem criar um espaço mais relaxante.
A palavra “biofilia” vem do grego “amor às coisas vivas”. O próprio prefixo “bio” remete à vida, o que se conecta ao propósito de unir a natureza ao design.
Um ambiente com plantas, flores e elementos naturais tem mais vida, é mais acolhedor e alegre. Esses aspectos são capazes de conferirmaior bem-estar a quem ocupa esse local.
As plantas são um grande exemplo para permitir que esse conceito vigore no design de interiores, mas não são a única possibilidade. Você verá isso mais adiante!
De acordo com um levantamento do Google, em parceria com a consultoria Consumoteca, do total de mil brasileiros entrevistados, 42% disseram que com a chegada da pandemia passaram a dar mais valor ao imóvel onde viviam e se sentiam mais conectados a ele.
Além disso, o Pinterest, rede social com foco em compartilhamento de imagens, indicou que entre as tendências para este ano em decoração está a natureza. Quarto biofílico, escritório biofílico e teto floral aparecem entre elas. Tudo isso reforça a constatação de que essa procura só tem aumentado.
A biofilia, na arquitetura, pode ser incorporada de diversas formas. Ela atua sempre alinhando possibilidades do espaço com o estilo da casa. Para exemplificar, abaixo trazemos algumas opções. Veja:
As plantas são de longe os elementos mais lembrados e presentes na proposta de biofilia nos ambientes. Elas completam o ambiente dando um visual natural e aconchegante, de paz, seja em:
É possível sempre unir o gosto de quem vai ocupar o espaço com o tipo de planta que mais agrada a quem irá ocupar.
Além do verde das plantas e da oxigenação que isso traz ao ambiente, a água é outro elemento que pode trazer a sensação de frescor à casa.
Ela pode fazer parte do ambiente em um chafariz, cascata em área de piscina ou uma fonte, dependendo do espaço que se tem.
As pedras são outro elemento que traz a natureza para dentro do ambiente e proporcionam conexão com a ideia naturalista.
Elas podem estar presentes em revestimentos de parede, no chão ou até mesmo, para tornar tudo mais simples, em papéis de parede.
Ao utilizar o revestimento de pedra em paredes ou locais que possuem tomadas de energia, é preciso optar por modelos de tomadas especiais para garantir um bom acabamento, como a linha de tomadas Móveis e Pedras, da WEG, feitas especialmente para isso.