tomadas-weg

São vários aspectos que devem ser considerados na hora de mudar pontos de tomadas, aumentar ou diminuir o número de pontos em cada ambiente da casa.

11 de dezembro de 2017


São vários aspectos que devem ser considerados na hora de construir ou reformar. Caso você decida mudar, aumentar ou diminuir o número de pontos de tomadas em cada ambiente da casa, por exemplo, precisa fazer previamente uma avaliação e um pequeno projeto.

Um planejamento adequado é importante e útil para uma perfeita execução do serviço elétrico, proporcionando satisfação para todos os envolvidos na obra ou reforma, e também economia de material, evitando nova reforma elétrica no futuro.

Por isso, aconselhamos que você faça o planejamento desde o início, para já ir implantando conforme o andamento da obra. Quem vai organizar isso é um profissional, normalmente um engenheiro eletricista já com experiência.

Planejamento de tomadas

A quantidade de tomadas que um cômodo de uma casa terá é parte do processo de planejamento da obra. Nos dias atuais onde a quantidade de eletrodomésticos e aparelhos elétricos é cada vez maior, é importante planejar bem a quantidade de tomadas da casa, ou em um determinado ambiente para que você esteja bem servido onde você precisar.

guia-como-planejar-ambientes-com-tomadas

É preciso ter uma quantidade correta de tomadas instaladas de acordo com a potência dos equipamentos, para evitar:

– futuras reformas;
– arrependimentos;
– extensões com fios soltos;
– os conhecidos “T” (benjamim);
– aumento da corrente em ampères por mau contato e
– aumento da conta de energia.

NBR 5410

Você sabia que há uma Norma Brasileira que regulamenta a quantidade de tomadas por cômodos e que há padrões de altura de instalação das tomadas e interruptores estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT?

guia-como-planejar-ambientes-com-tomadas-weg

Pois é, estas são medidas padronizadas e recomendadas para que qualquer instalador não tenha problemas com relação à colocação de tomadas em uma altura ideal, e que atenda às principais necessidades de uma casa, como a instalação de equipamentos eletrônicos e lâmpadas.

Em diversas aplicações, é recomendável prever uma quantidade de pontos de tomadas maior do que o mínimo calculado, evitando-se, assim, o emprego de extensões e tês que além de desperdiçarem energia, podem comprometer a segurança da instalação.

Quer saber mais?

Se você quiser descobrir qual a quantidade mínima de tomadas estipulada para cada ambiente, as alturas de instalação e as distâncias necessárias de pias e chuveiros, acesse nosso Guia de Tomadas. Produzimos um conteúdo exclusivo que está disponível para download gratuito aqui.

Mais populares