Entenda a diferença entre tomadas de 10A e 20A
O novo padrão de tomadas do país, em vigor desde 2011, foi criado para oferecer mais segurança no uso de equipamentos elétricos em ambientes residenciais, comerciais e industriais.
Quando você construir ou reformar seu imóvel, tenha uma coisa em mente: você precisa ter um bom projeto elétrico.
11 de dezembro de 2017
Quando você construir ou reformar seu imóvel, tenha uma coisa em mente: você precisa ter um bom projeto elétrico. Ele é necessário não apenas para que sua obra seja aprovada, mas para ter segurança e possibilidade de uma manutenção mais rápida e precisa.
Para isso, conversamos com o engenheiro eletricista Tiago Staudt, que compartilhou uma checklist para você ficar de olho no seu projeto elétrico e não deixar passar nada. Essas dicas valem para você que é engenheiro(a), arquiteto(a) ou dono(a) de casa e não quer mais sofrer com sobrecargas e problemas futuros com fiação.
– Exigir que o projeto seja feito por um profissional devidamente habilitado;
– Fazer um planejamento realista das cargas elétricas da instalação (ar condicionados, chuveiros elétricos, eletrodomésticos, iluminação) e dimensionar a instalação (número de fases, condutores, disjuntores) conforme as normas aplicáveis;
– Utilizar dispositivo diferencial residual para proteção contra choques elétricos;
– Usar o fio terra nas instalações e garantir que os equipamentos sejam aterrados;
– Utilizar circuitos exclusivos para iluminação;
– Utilizar circuitos exclusivos para cargas de maior potência, dimensionando a proteção para atuar em caso de falha;
– Utilizar sempre materiais elétricos e componentes de qualidade, certificados pelo INMETRO e
– Jamais realocar cargas na instalação sem consultar um especialista.
Parece simples, mas não é. São muitos detalhes que devem ser analisados e respeitados. Não é à toa que o projeto elétrico é essencial para a sua residência. Há vários riscos se tratando de instalação elétrica, e todo cuidado é pouco para evitar os problemas mais recorrentes, como:
– Fuga de corrente: quando por problemas na isolação dos fios, a corrente “foge” do circuito e fica na carcaça dos equipamentos (eletrodomésticos), causando o choque elétrico.
– Sobrecarga: quando a corrente elétrica é maior do que aquela que os fios e cabos suportam e os fios são danificados pelo aquecimento elevado.
– Curto-circuito: é causado pela união de dois ou mais potenciais, criando um caminho sem resistência, provocando aquecimento elevado e danificando a isolação dos fios e cabos.
– Sobretensão: é uma tensão que varia em função do tempo, com um valor superior ao máximo de um sistema convencional. Essa sobretensão pode ter origem interna (curto-circuito, falta de fase) ou externa (descargas atmosféricas).
Pronto, agora você vai poder cobrar de um profissional todos esses itens indispensáveis em um projeto elétrico e não vai mais ter problemas futuros. Se tiver mais alguma dúvida, acesse nossas Dicas de conservação da instalação elétrica da sua casa.