Está em dúvida sobre se é hora de fazer uma reforma elétrica residencial? Confira neste conteúdo os principais sinais e saiba como proceder com segurança!

7 de julho de 2022


Você sente que talvez esteja precisando fazer uma reforma elétrica residencial, mas não tem certeza de que este é o momento adequado ou de que está preparado para a tarefa? Então, este conteúdo veio para ajudar!

Mais do que isso, se você nunca parou para pensar se a situação está exigindo uma reforma dessas ou não, pode ser que estas instruções lhe auxiliem a prestar atenção nessa necessidade. Já que segurança tem tudo a ver com o assunto, é hora de saber como ficar de olho!

Vamos lá? Acompanhe.

O que é reforma elétrica residencial?

O processo se trata de um conjunto de reparos feitos no sistema elétrico de uma casa. Pode começar com uma simples revisão para conferir se existe algum ponto precisando de conserto.

Em seguida, essa reforma pode incluir troca dos fios, dos conduítes, das tomadas e até dos disjuntores ou de todo o quadro elétrico.Cada caso é um, mas é válido se atentar às orientações para saber qual é a necessidade em cada residência. Você verá isso mais abaixo.

Sinais de que está na hora de fazer uma reforma elétrica residencial

Nem sempre é fácil enxergar problemas nas instalações, pois muitos fios ficam dentro das paredes, impedindo a visualização. Por isso, contar com um profissional eletricista costuma ser bem importante para ter uma opinião especializada.

Porém, existem sinais que podem ser percebidos pelos próprios moradores. É essencial que, ao menor deles, se tenha o cuidado de averiguar.

Os principais indicadores de que possa estar chegando a hora de fazer uma reforma elétrica residencial são:

  • Presença de fios descascados, com o interior aparente em algum local da casa. É muito perigoso ter contato com os fios desprotegidos, pois podem dar choque. Cabos desencapados também podem tocar uns nos outros, provocando curtos-circuitos e até algo pior
  • Equipamentos ou tomadas esquentando demais são sinais de que algo pode estar errado com a corrente elétrica da casa. É bom sempre consultar um profissional para verificar se ela está adequada.
  • Disjuntores caindo com frequência, especialmente quando você liga itens como chuveiro ou ar-condicionado, que são de resistência ou que puxam mais energia, podem indicar que o sistema é insuficiente para a demanda da casa.
  • Cheiros estranhos como o de algo queimando são sérios sinalizadores de que alguns elementos podem estar entrando em curto no sistema elétrico. Além do risco de acidentes, você pode perder aparelhos ligados à tomada.

Passo a passo para a reforma elétrica residencial

Agora que você viu o que pode indicar a necessidade de uma reforma como essa, cabe dizer que existem etapas para fazê-la.

O importante é que, ao final, os itens estejam em perfeitas condições de uso. Em caso de negligência nessa parte, poderá haver eventos indesejados, queima de equipamentos e até incêndios. Por isso, é fundamental que as peças estejam inteiras e em bom funcionamento.

Veja a seguir as principais medidas que você deve ter em mente:

1-Identificação do problema e diagnóstico

O primeiro passo é fazer uma vistoria nas instalações elétricas tomando cuidado com a segurança. Abrir o quadro elétrico, verificar as tomadas e a fiação, medir a corrente e visualizar se alguma peça está danificada são exemplos de ações.

Peça ajuda a um profissional para que isso seja feito sem oferecer riscos a você.

Também é importante conhecer o tempo das instalações. Pode ser que você não tenha acompanhado a construção da casa e, por isso, não tenha como saber exatamente há quantos anos ela existe, mas em geral, a cada 5 anos, uma revisão é recomendada.

Se o imóvel tiver mais de 30 anos, porém, é provável que o sistema elétrico já precise ser refeito. Nesse caso, conte com um engenheiro.

2-Substituição de peças

Detectados os problemas, é preciso fazer substituições de peças. O disjuntor precisa ser desligado antes desse procedimento.

Em seguida, é necessário remover, no caso de tomadas, a placa do interruptor (o que requer algumas ferramentas, como a chave de fenda). Desligar o disjuntor geral é mais seguro, mas é recomendado sempre contar com um eletricista.

Além disso, pode ser que, durante o reparo, ele veja algum outro alerta ao qual você não se atentaria. Essa cautela evita também que você adquira peças desnecessárias ou inapropriadas.

3-Teste de desempenho

Com as peças consertadas, é hora de testar se tudo está ok. Todas as proteções precisam ser recolocadas antes de o disjuntor ser ligado novamente, e é preciso se certificar de que tudo foi instalado de acordo.

Novamente um profissional na área pode não só garantir que isso seja feito da melhor forma, como também medir a corrente elétrica com precisão. Nesse sentido, o multímetro é um instrumento que permite fazer o teste de voltagem. Pode acontecer de alguma adaptação precisar ser feita para que aparelhos não sejam queimados.

Este conteúdo foi útil para você em sua reforma elétrica residencial? Aproveite para baixar nosso material completo sobre o passo a passo do projeto elétrico e tenha um excelente guia para lhe ajudar nesses momentos. Não deixe de se atentar também aos cuidados com o projeto em áreas externas e ver quais são os 6 erros para evitar no projeto elétrico.

Mais populares