Está interessado em saber quais cores para área externa são tendências para 2023 e 2024? Então aproveite este conteúdo para se destacar no mercado!

11 de abril de 2023


Quem tem o desafio de decorar uma casa, um apartamento ou um espaço comercial por completo precisa avaliar muito bem as opções de cores para a área externa.Isso porque o lado de fora de um imóvel sempre se destaca e se apresenta como um cartão de visita do local.

Portanto, chamar atenção ou agradar seu cliente ou suas visitas desde o início é tão importante para a harmonização do projeto.

Para que você entenda o que mais está em alta e que deve permanecer em evidência para 2023 e 2024, preparamos este conteúdo. Aqui, você verá como escolher as melhores opções de acordo com a necessidade e a expectativa de cada pessoa.

O que observar antes de escolher as cores para área externa?

Antes de abordarmos especificamente as cores que estão sendo consideradas tendências, mostraremos algumas dicas que são válidas e muito práticas.

Nem sempre se recomenda fazer a escolha do tom combase no gosto pessoal, embora ele seja importante. É preciso, no geral, considerar uma série de fatores que vão depender também das características do lugar e dos materiais utilizados.

Por isso, antes de tomar a decisão, observe as dicas a seguir.

Verifique se o imóvel tem exigências ou restrições quanto à cor

Para pintar um imóvel por fora, primeiramente você deve se certificar de que não existam restrições quanto às cores.

Esse tipo de situação normalmente pode ocorrer quando se trata de um apartamento dentro de um condomínio, por exemplo. Ainda que sejam raras, essas exigências podem fazer parte das regras do local.

Em alguns casos, pode ser que não exista nada previsto em uma regulamentação, mas pode haver um acordo entre os condôminos ou os ocupantes do espaço para que exista ao menos uma paleta a ser respeitada.

Busque harmonizar a cor com a fachada

Passada essa etapa, leve em consideração a fachada do projeto para escolher uma cor que se harmonize com o material de revestimento.

Quando já existem pedras, ladrilhos ou até azulejos, por exemplo, é preciso selecionar tons que não fiquem estranhos na composição, uma vez que não é possível ou tão fácil mudar esses elementos em si.

Preste atenção ao estilo da construção e escolha tintas de qualidade. Se optar por algo clássico, as cores escolhidas podem ficar entre tons neutros e pastéis e até mesmo o tradicional branco.

Mas, no caso de construções mais inovadoras, ou dependendo da ocupação e da finalidade que o imóvel tiver, elementos chamativos podem ser bem-vindos. A ideia também fica boa em área externa com churrasqueira.

Para citar hipóteses, temos o vermelho, o amarelo e o azul que podem ainda ser combinados com detalhes em outra cor, como o branco ou off white.

Quais tendências devem ser consideradas em relação às cores para a área externa?

Veja a seguir as cores que são tendência para área externa em 2023/24, fique atento as dicas.

1- Branco ainda é uma pedida certa

O branco é clássico, mas nunca sai de evidência. Pintar a área externa dessa cor traz uma sensação de suavidade e também de amplitude de espaço. Por isso, pode ser ideal para obras pequenas.

Para as obras maiores, a cor também é válida e pode ser combinada com cores marcantes para dar uma quebrada no branco total.

Um exemplo de cor que pode ser usada junto com o branco para dar um toque mais alegre é a magenta, a cor do ano Pantone 2023. Você pode optar em pintar uma parede dessa cor para criar um destaque no imóvel.

2- O off white passa elegância e leveza

Para quem gosta do branco, mas quer algo diferente, o off white é uma variação entre ele e o cinza claro. Essa cor representa ambientes modernos, mas sem fugir do tradicional, para quem não quer fazer algo chamativo.

3- Bege é suave e volta a estar na moda

O bege ainda é muito querido, não tendo caído em desuso.

O segredo é saber combiná-lo com outras cores que vão do marrom aos tons mais claros. Isso porque ela é tida como elemento clean, o que permite conservar melhor a sua decoração e os seus projetos.

4- O marrom exprime personalidade

O marrom e os demais tons chamados terrosos são boas opções de cores para área externa. Combinam com laranja e com estilos rústicos, especialmente se o ambiente tiver revestimentos em madeira.

Para quem gosta de decoração com verde, plantas e vegetação, tudo fica ainda mais perfeito.

5- O cinza é sóbrio e confere luxuosidade

O cinza fecha a nossa lista por ser uma opção que passa a sensação de sobriedade e equilíbrio.

Pode ser facilmente combinado com cores mais vivas, como o amarelo, por exemplo, deixando o local mais alegre.

Atenção aos detalhes

As cores de tendência para área externa para 2023/24, como você viu, são cores mais sóbrias e neutras, mas nada impede de serem criados contrastes com cores mais vivas e impactantes em detalhes.

Uma forma de usar cores variadas na decoração é usar tomadas e interruptores coloridos. Esses artigos permitem dar um ar diferenciado ao ambiente, deixando-o muito mais estiloso.

Se você quiser saber mais como transformar os ambientes com tomadas e interruptores coloridos, clique aqui.

Se o seu intuito é reformar a área externa por completo, inclusive fazer alterações no projeto elétrico, acesse o nosso conteúdo Cuidados com o projeto elétrico de áreas externas.

Gostou de saber sobre as cores de tendência para a área externa? Aproveite e acesse o nosso e-book A decoração que combina com o seu estilo e veja mais inspirações para o seu projeto de acordo com o seu gosto. Baixe aqui!

Mais populares