Como dimensionar o disjuntor e quais são as suas características?
Saber como dimensionar o disjuntor é essencial para garantir a segurança da rede elétrica. Veja como realizar essa etapa da melhor maneira.
Quem tem uma casa inteligente precisa ter cuidados com a segurança de dispositivos IoT. Quer saber mais sobre o assunto? Confira!
27 de fevereiro de 2023
O conceito de smart home tem se popularizado cada vez mais devido a todos os benefícios que uma casa inteligente proporciona. Junto a isso, há uma necessidade de garantir a segurança de dispositivos IoT, já que os aparelhos ligados à internet estão expostos a vulnerabilidades.
Caso não se garanta a segurança dos servidores, eles podem ser invadidos e causar problemas na execução das tarefas, ou até facilitar o roubo de informações.
Por isso, trataremos aqui sobre as principais ameaças que rondam a questão dos dispositivos IoT para você saber o que é preciso para ter mais proteção e desfrutar de todas as comodidades de uma smart home sem se preocupar. Confira a seguir!
Primeiramente, vale esclarecer o papel dos dispositivos móveis na configuração de uma smart home, ou casa inteligente. Uma residência com essa característica é aquela que está conectada a uma rede e obedece a comandos automatizados.
Exemplos disso é o acender e o apagar de luzes à distância, a abertura de portas e janelas, a ação de ligar ou desligar um eletrodoméstico e assim por diante.
Por meio de ferramentas digitais, como smartphones e tablets, os moradores conseguem acionar essas funções mesmo que não estejam na moradia. Além disso, aparelhos ligados à internet (por isso, se fala IoT) estão preparados para reconhecer e responder a instruções previamente programadas.
Nesse sentido, a proteção desse processo representa as medidas de defesa para que os acessórios envolvidos na operação não sofram problemas na transmissão nem no recebimento de dados. Assim, assegura-se que o uso deles será mais confiável.
Para se ter uma ideia do que pode acontecer, caso a segurança de dispositivos IoT não seja observada, elencamos os principais riscos (e o que fazer para evitá-los). Leia mais a seguir!
Talvez um dos piores problemas seja a possível perda de informações. Isso porque as ferramentas conectadas à internet para realizar as suas funções em uma smart home também ficam suscetíveis a esse transtorno.
Principalmente, se tudo não for controlado ou se os usuários não seguirem políticas de autenticação, esses dispositivos podem abrir portas para pessoas mal-intencionadas.
O sequestro de dados é outra infeliz hipótese. Nesse caso, criminosos cobram para que os registros sejam “devolvidos” ao seu proprietário.
Outra ameaça é não configurar direito os objetos. Esse descuido compromete os dispositivos IoT porque abre brechas para quem não é autorizado os utilizar.
Imagine alguém executar um comando em sua residência sem sua permissão!
Um dos protocolos que devem ser seguidos para evitar esse risco é a definição de acessos seguros. Pode ser com sua digital, por exemplo, ou autenticação de dois fatores.
Assim como os computadores sofrem com a invasão de vírus, essa ferramenta pode ser vítima do mesmo problema.
Durante a utilização dos dispositivos, eles podem ser infectados com malwares do tipo botnet IoT. Esse formato atua como se pequenos “robôs” se instalassem no aparelho e o monitorassem o tempo todo.
Por outro lado, mais um entrave pode vir justamente no momento em que uma rede é montada ou um dispositivo é fabricado.
Com pouco orçamento para testes, essa etapa pode ser ignorada. Aí então pequenas falhas podem passar, e os cibercriminosos, que vivem à procura delas, podem se aproveitar.
Para evitar essa situação, o ideal é sempre buscar produtos e serviços que tenham sido corretamente validados. Por mais que se tenha pressa ou que o dinheiro seja curto para investir, não se deve abrir mão da qualidade.
Além dos conselhos dados até aqui, é muito importante que, antes de qualquer instalação ou uso desses sistemas, a pessoa busque informações a respeito dele.
O primeiro passo para garantir a segurança de dispositivos IoT é manter a segurança da internet residencial em dia, pois um ataque cibernético geralmente ocorre a partir do componente do sistema que está menos protegido.
Para isso, troque sempre a senha do console de administração do roteador Wi-Fi, ou seja, não utilize jamais a senha de fábrica. Essa senha precisa ser trocada com frequência e o firmware do roteador deve estar sempre atualizado. Evite compartilhar as senhas da sua internet com desconhecidos.
Além disso, mantenha atualizado os sistemas operacionais de todos os dispositivos conectados a rede.
Quanto as senhas criadas, o recomendado é que elas contenham letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais. Nunca utilize senhas óbvias ou fáceis de adivinhar, como “12345” ou o seu nome, por exemplo.
Outra dica muito importante para garantir a segurança é habilitar a confirmação ou a autenticação em duas etapas sempre que possível. Também pode ser utilizada a verificação de identidade.
Com essas dicas, certamente sua smart home ficará muito mais protegida.
São inegáveis os benefícios de apostar nesse tipo de tecnologia, mas não se pode negligenciar a sua proteção (uma boa dica extra é também conhecer as vantagens de uma câmera de monitoramento residencial).
Caso você tenha dúvidas sobre como cuidar de todos esses detalhes, uma consultoria especializada pode ser a chave para que imprevistos não aconteçam e para que você e todos os demais usuários tenham orientação adequada quanto a ameaças às quais estão expostos e como minimizá-las.
Foi possível entender mais sobre a segurança de dispositivos IoT e o que você precisa garantir para que isso ocorra? Aproveite para conhecer 4 benefícios da automação residencial e não deixe de conhecer nossas soluções!