Como dimensionar o disjuntor e quais são as suas características?
Saber como dimensionar o disjuntor é essencial para garantir a segurança da rede elétrica. Veja como realizar essa etapa da melhor maneira.
Quer saber quais são as tecnologias disponíveis para ter como monitorar pet à distância? Veja a utilidade de câmeras e sensores para isso!
21 de junho de 2023
Hoje em dia, saber como monitorar pet à distância é o desejo e necessidade de muitas pessoas. Com o crescimento da presença de animais nas residências, eles demandam também muitoscuidados e atenção.
Por conta da rotina agitada que muitas pessoas levam, aumenta também a demanda por tecnologias que auxiliem quem tenha que passar algum tempo fora de casa na tarefa de cuidar e vigiá-los.
Devido a isso, diversas soluções têm sido adaptadas para atender a essa função. A boa notícia é que é possível fazer isso em tempo real, com os equipamentos certos, que ajudam no desafio e trazem mais segurança e tranquilidade para os animaizinhos e para os tutores.
Quer ver como isso é possível? Continue a leitura!
Para saber como monitorar pet à distância, é preciso primeiro ressaltar que isso não dispensa os demais cuidados. Também não deve ser uma medida tomada por períodos prolongados em demasia, como viagens que são mais longas.
Mas, para momentos de necessidade, como trabalho e compromissos, no dia a dia, recorrer a câmeras e sensores ajuda bastante. Confira a seguir as principais medidas a serem tomadas relacionadas a como monitorar o seu pet:
O primeiro passo na hora de pensar em como monitorar pet éadquirir produtos de qualidade.Com uma boa câmera, é possível ver tudo o que acontece com ele, buscando inclusive detalhes, se necessário, com zoom.
Tanto para a segurança, quanto para que seja possível matar um pouco da saudade durante o dia, a qualidade da imagem faz bastante diferença e traz mais realismo para esse momento.
Para que haja boa visualização do ambiente, procure instalar as câmeras em pontos estratégicos, que captem bem o espaço.
Do mesmo modo, vale pensar em equipamentos que possam ter alguma rotatividade ou até na instalação de mais de uma delas. Captação 355º panorâmica e 100º na vertical permitem que o ambiente seja inspecionado e que se veja desde o chão ao teto ou todas as paredes.
O resultado é uma visão completa e segura do local onde o pet passa mais tempo.
Outro ponto é a possível interação do tutor com o animalzinho. Ainda que o pet não entenda tudo da mesma forma que o humano, isso é capaz dechamar sua atenção.
Ao ouvir a voz que conhece, o animal também tende a se tranquilizar. Principalmente em situações em que possa sentir solidão ou medo. Durante uma chuva forte, por exemplo, ou trovões, a voz do tutor é reconhecida e pode trazer conforto a ele.
Equipamentos que tenham áudio bidimensional fazem com que o som saia em duas direções. Essa característica é positiva tanto para captar sons do ambiente e identificar melhor as situações que estejam ocorrendo.
Além de saber como monitorar pet à distância, é preciso lembrar que a segurança como um todo precisa ser planejada.
Ter sistemas de alarme e sensores previnem maiores riscos. Acionados de imediato, permitem que sejam tomadas providências mais sérias, quando necessário.
Essa ação também protege mais ainda os pets, que apesar de monitorados à distância, podem continuar sujeitos a tentativas de invasões, para citar uma hipótese.
Por último, mas não menos importante, é fundamental contar com empresas especializadas em soluções voltadas para casa.
A WEG Home, por exemplo, apresenta uma linha de produtos inovadores e eficientes, oferecendo ferramentas perfeitas para aqueles que desejam ter tranquilidade ao deixar seus pets em casa. Com a nossa linha de produtos, é possível aproveitar uma série de benefícios para garantir o bem-estar e a segurança do seu animal de estimação.
Com o auxílio da linha, você poderá controlar:
Tanto no que se refere a soluções para monitoramento pet quanto para segurança residencial, a WEG Home tem soluções para atender as necessidades dos consumidores. Como por exemplo, câmeras internas ou câmeras externas para maior controle e acompanhamento do que acontece na residência, mesmo à distância.
Os produtos são capacitados com funções como alertas para movimento, têm alta resistência e recursos especiais. O funcionamento via Wi-Fi e em Full HD permite uma boa qualidade da imagem e proteção 24h.
Controladas por smartphone, via app, trazem conforto e comodidade a quem deseja cuidar do seu lar, mesmo quando ausente. Sem contar os demais produtos, como sensores de porta e janela e sensores de movimento, que reforçam a segurança e as tecnologias do ambiente.
Foi possível entender como monitorar pet à distância pode ser fácil com o suporte de câmeras e sensores adequados? Confira também os motivos para ter uma câmera de monitoramento em geral, que trazem benefícios e proteção para a casa.