Como dimensionar o disjuntor e quais são as suas características?
Saber como dimensionar o disjuntor é essencial para garantir a segurança da rede elétrica. Veja como realizar essa etapa da melhor maneira.
Ter um bom projeto elétrico para a área externa, como jardim, quintal e fachada, é essencial – seja para dar mais beleza ao ambiente, para garantir a segurança do local ou até mesmo para evitar acidentes elétricos.
16 de setembro de 2020
Ter um bom projeto elétrico para a área externa, como jardim, quintal e fachada, é essencial – seja para dar mais beleza ao ambiente, para garantir a segurança do local ou até mesmo para evitar acidentes elétricos.
Para isso, é preciso seguir algumas regras e tomar cuidados importantes na hora de realizar as instalações elétricas.
Pensando nisso, compilamos 6 dicas essenciais para você garantir um excelente projeto elétrico de áreas externas. Confira!
No caso das áreas externas, o projeto elétrico precisa levar em consideração alguns cuidados adicionais, visto que o local fica exposto à ação do tempo, como vento, sol e chuva.
Por isso, a dica é escolher equipamentos – como tomadas, luminárias, refletores e arandelas – que sejam específicos para uso externo. Verifique o grau de proteção do produto e se é resistente contra a entrada de poeira, insetos e água, por exemplo.
Assim, você evita problemas de infiltração, corrosão dos materiais e inclusive o risco de curtos-circuitos.
Quando pensamos no projeto elétrico de áreas externas, o primeiro elemento que vem à mente é a iluminação. Quanto a isso, pense na quantidade de pontos de luz e nos locais em que eles serão instalados. O tipo de lâmpada também é importante, sendo que uma das mais indicadas é a LED, por ter alta durabilidade e baixo custo de energia.
Mas, além da iluminação, tenha em mente que, no seu projeto elétrico, você também deve considerar todos os outros elementos relacionados à área externa, como:
O mais recomendado para tubulações enterradas é utilizar eletrodutos pesados e a uma profundidade de pelo menos 70 cm. Assim, você evita possíveis danos devido à movimentação do solo e à passagem de pessoas e automóveis.
Também é importante definir um percurso correto para a tubulação, evitando, por exemplo, áreas com árvores e plantas. Com o tempo, as raízes podem danificar a tubulação e a instalação elétrica.
Já no caso das tubulações aparentes, o indicado é utilizar eletrodutos em aço galvanizado, a fim de proteger contra choques.
Em local externo, os circuitos devem ter proteção por interruptor diferencial residual (DR), que deve ser instalado no quadro de distribuição. Além disso, é obrigatório que os circuitos contem com o condutor de proteção (fio-terra), instalado junto à fiação.
Também é importante ter cuidado com os fios e cabos elétricos. Eles não devem ter contato direto com a terra. Por isso, é recomendável instalá-los dentro de eletrodutos ou canaletas e que eles tenham proteção adicional, como a dupla camada de isolação.
A parte elétrica de um projeto deve ser bem elaborada para garantir a segurança de animais e pessoas, a conservação dos bens e o funcionamento correto da instalação. E esse é o objetivo da ABNT NBR 5410, a norma brasileira sobre as instalações elétricas de baixa tensão.
O documento estabelece as condições que devem ser obedecidas em instalações elétricas de edificações e inclusive em áreas descobertas e externas às propriedades. Seguir suas recomendações é fundamental para evitar incêndios, curtos-circuitos e demais falhas na parte elétrica que podem causar acidentes.
Por fim, vale lembrar que nem sempre o proprietário da obra tem conhecimentos técnicos e especializados. Por isso, pode acabar comprando produtos inadequados ou sem certificação, o que pode comprometer o funcionamento da parte elétrica.
Por isso, é importante contar com um engenheiro ou eletricista. O profissional poderá elaborar o projeto elétrico adequadamente, definindo fatores como:
Como você viu, existem várias recomendações importantes que você não deve negligenciar no seu projeto elétrico – sobretudo em áreas externas, que requerem maiores cuidados.
Para um projeto completo e de qualidade, aproveite também para conferir as principais tendências em acabamentos elétricos para 2020 e 2021!