Como dimensionar o disjuntor e quais são as suas características?
Saber como dimensionar o disjuntor é essencial para garantir a segurança da rede elétrica. Veja como realizar essa etapa da melhor maneira.
Veja o que é madeira plástica e como ela pode ser utilizada na decoração e no acabamento de móveis e ambientes. Confira aqui!
4 de janeiro de 2023
Está procurando um material que seja sustentável para usar no revestimento ou na decoração de seu projeto e ainda não conhece a madeira plástica?
Cada vez mais procurada no universo de construção e decoração, essa opção tem se tornado um destaque. Neste conteúdo, você irá entender um pouco mais sobre ela, saber do que é feita, como funciona e quais são os prós e os contras de investir nessa ideia. Veja a seguir o que é madeira plástica e como utilizá-la.
Madeira plástica é um produto que imita madeira, mas é feito de resíduos recicláveis, podendo ser de madeira também ou de outros itens como plástico PVC.
Assim, forma-se uma mistura que depois é colorida de modo que se pareça muito com uma madeira real. Em alguns casos, é difícil até mesmo diferenciar qual é a madeira convencional e qual é a madeira plástica.
Há mais de um tipo dela: a madeira plástica 100% reciclada (com plástico e fibras naturais), a madeira sintética, de PVC (essa só leva o plástico PVC) e a ecológica, uma linha em alta que tem PVC e serragem. Esta última é conhecida também como WPC e leva partes muito pequenas de madeira, ou seja, partículas. Por isso, é dito que ela contém serragem, porém envolvida em uma resina plástica, altamente resistente.
Quem trabalha com arquitetura ou observa tendências de decoração provavelmente sabe que existem muitas formas de aplicar revestimento em madeira na decoração. Tudo depende do gosto e das necessidades de cada pessoa que irá ocupar o ambiente.
No caso da madeira plástica, geralmente, ela é aplicada nas áreas externas que molham, como bancos e pergolados, em beiras de piscina, ou em decoração interna como painéis de TV, de divisão de cômodos e detalhes em paredes.
Embora menos frequente, também pode ser utilizada nas cabeceiras das camas. No acabamento de banheiros, igualmente fica muito bem, pois resiste à umidade, dando um ar mais natural.
Agora que você já sabe o que é madeira plástica, está na hora de falarmos das vantagens de investir nesse tipo de acabamento.
A principal delas pode ser a alta durabilidade, já que este material está sujeito a menos desgastes por conta da umidade, por exemplo, e permanece mais tempo intacto.
Além disso, há outros benefícios, como:
Ser uma alternativa moderna na construção para o uso de madeira, que requer exploração natural de recursos e nem sempre é facilmente encontrada da maneira que se precisa.
Ainda que ofereça muitas vantagens, existem alguns pontos que precisam ser pensados e considerados antes de decidir efetivamente pelo investimento na madeira plástica.
Saiba a seguir alguns pontos que podem ser uma desvantagem:
Isso não significa que não vale a pena optar por ela. Pelo contrário, pois pode haver muito proveito em utilizá-la. Mas, sim, que é necessário analisar cada caso e ver se compensa para aquela necessidade e expectativa que se tem.
Gostou de saber sobre as vantagens e as desvantagens da madeira plástica? Aproveite e inscreva-se na newsletter da WEG Tomadas para receber mensalmente mais dicas e conteúdos como este.