Saiba que é possível melhorar o isolamento acústico da casa com algumas estratégias simples!

9 de setembro de 2020


Ecos, ruídos externos ou barulho de vizinhos são problemas que tiram a paz e o sossego de onde você mora? Com a pandemia do coronavírus, muitas pessoas perceberam como o silêncio é importante na própria residência. Mas saiba que é possível melhorar o isolamento acústico da casa com algumas estratégias simples!

E o melhor de tudo é que, dependendo do grau do problema, você nem precisa mudar toda a estrutura da sua casa para resolvê-lo.

Confira, a seguir, 6 dicas para garantir mais conforto acústico em seu lar!

Boa leitura!

Como melhorar o isolamento acústico da casa?

1. Crie barreiras acústicas com plantas

As plantas na decoração já são uma maneira de trazer mais aconchego para o lar. E a boa notícia é que você pode aproveitar essa função estética para melhorar o isolamento acústico da casa.

Posicione as plantas de maneira estratégica, de modo a criar uma barreira ao local de onde vêm os ruídos externos. Uma boa opção também são os jardins verticais que, além de criar um volume contra a fonte do barulho, absorvem o som impedindo-o de refletir.

6 dicas para melhorar o isolamento acústico da casa-2

2. Use materiais fibrosos para absorver o som

Além de ruídos externos, muitas pessoas também sofrem com ecos e barulhos desagradáveis dentro de casa. Isso é comum em cômodos vazios ou ambientes com superfícies que contribuem para a reflexão de som, como vidros, porcelanatos e paredes lisas.

Se esse é o seu caso, você pode abusar de materiais fibrosos. Eles têm a propriedade de absorver o som, evitando, assim, o eco. Veja alguns exemplos:

  • Tapetes;
  • Cortinas;
  • Almofadas;
  • Estofados;
  • Mantas.

3. Vede as janelas para evitar a entrada de som

Como o som se propaga pelo ar, uma forma eficiente de melhorar o isolamento acústico da casa é evitar o máximo possível qualquer fresta que deixe o barulho entrar. Para isso, você pode usar um selante acústico nas rachaduras ou brechas das janelas.

E, caso esteja construindo ou fazendo uma reforma, pode aproveitar para já instalar janelas com vidro de camada dupla ou tripla, que são ótimas para deixar a casa bem silenciosa. E não se esqueça também de utilizar boas esquadrias para deixar tudo bem vedado e bloquear a entrada de som.

6 dicas para melhorar o isolamento acústico da casa-3

4. Utilize manta acústica para diminuir sons do andar de cima

Quem mora em apartamento pode sofrer muito com os sons que vêm do morador de cima, como os barulhos de pisada com salto, objetos que caem no chão, móveis sendo arrastados etc.

Nesse caso, o próprio vizinho pode utilizar uma manta acústica sob o contrapiso ou pisos mais macios, como o piso vinílico. Caso isso não seja possível, você pode utilizar um forro com manta acústica no entreforro do seu apartamento. Apesar de não criar um isolamento completo, isso pode ajudar a atenuar os sons do vizinho de cima.

5. Aposte em tapetes e carpetes se o barulho vem de baixo

Agora, se a fonte do barulho é o vizinho do andar de baixo, a dica é criar formas de impedir que o som reflita para o seu apartamento. Para isso, você pode usar mais tapetes e carpetes.

Outra solução é apostar em pufes e futons, além de espalhar almofadas pelo chão. Além de trazer mais conforto por meio da decoração, esses itens ajudam a filtrar os ruídos, melhorando o isolamento acústico da casa.

6. Proteja as paredes contra sons externos

Quando o barulho vem de ambientes adjacentes, uma boa solução para melhorar o isolamento acústico da casa é tratar as paredes com materiais isolantes, como lã mineral, isopor, mantas plásticas ou mantas de borracha.

Até mesmo as fachadas podem ser beneficiadas com esse tipo de tratamento antirruído, que impede a entrada de som na parte interna da casa.

Outra opção mais simples é aplicar papel ou adesivo de parede, principalmente aqueles mais grossos. Além de amenizar os sons que vêm de vizinhos, eles podem servir para trazer mais conforto acústico aos cômodos da casa que dividem paredes.

Essas são algumas dicas que podem ajudar a melhorar o isolamento acústico da sua casa. E, se você ainda deseja mais paz e tranquilidade onde mora, aproveite para conferir como o feng shui pode transformar a energia do seu lar!

tendências-de-acabamento-e-decoração-2023
Mais populares