casa-adaptada-para-idosos

Assim como acontece quando preparamos o lar para a chegada de um bebê, também é preciso deixar a casa adaptada para idosos, garantindo mais segurança para essa fase da vida.

3 de maio de 2019


Naturalmente, com o avanço dos anos, vamos perdendo mobilidade e algumas limitações surgem. A saúde fica mais frágil, as mãos e pernas menos firmes, e a probabilidade de acontecerem acidentes aumenta bastante. Por isso, assim como acontece quando preparamos o lar para a chegada de um bebê, também é preciso deixar a casa adaptada para idosos, garantindo mais segurança para essa fase da vida.

Confira nossa seleção com 6 passos que devem ser adotados nas residências habitadas por quem chegou à terceira idade.

Portas mais largas

Portas estreitas podem prejudicar a locomoção de quem necessita da ajuda de andadores, muletas e até mesmo cadeiras de rodas para se locomover. Se possível, amplie o tamanho de portas e passagens.

casa-adaptada-para-idosos-2

Leia mais: A influência da decoração da casa na sua saúde

Sensores de presença na iluminação

A instalação de sensores de presença que ativam a iluminação no momento em que a pessoa entra no cômodo é uma garantia de que não ocorra nenhum acidente por conta da falta de luminosidade. Outra opção é adotar interruptores iluminados com led, que facilitam a localização. A linha de Tomadas & Interruptores Refinatto da WEG possui essa opção.

casa-adaptada-para-idosos-3

Sensor de fumaça

Esquecer algo no fogão aceso pode ser bem comum – e bastante perigoso. Por isso, um sensor de fumaça, que ajuda a prevenir incêndios, faz parte da segurança de uma casa adaptada para idosos. Outra sugestão é adotar um fogão por indução, eliminado os riscos de um vazamento de gás.

casa-adaptada-para-idosos-4

Leia mais: Os erros mais comuns na reforma de casas

Rampas e elevadores

Escadas e soleiras com degraus podem causar tombos graves! Faça a adaptação desses obstáculos com rampas e, no caso das escadarias, avalie a possibilidade de incluir elevadores ou um corrimão frontal móvel.

casa-adaptada-para-idosos-5

Banheiro adaptado

Sem dúvidas, o banheiro é o cômodo que mais precisa de atenção numa casa adaptada para idosos. Sem as adaptações adequadas, ele prejudica inclusive a independência da pessoa. Inclua:

• Pisos e tapetes antiderrapantes
• Barra de apoio ao lado do sanitário
• Barra de apoio e banquinho dentro do box
• Espelho inclinado para cadeirantes
• Preferencialmente, a porta deve abrir para fora

casa-adaptada-para-idosos-6

Móveis fixos

Em uma casa adaptada para idosos, é importante fixar no chão ou na parede os móveis que podem tombar caso alguém esbarre ou caia sobre eles. Também é importante proteger os cantos dos móveis com protetores de quinas, os mesmos indicados para proteger os bebês.

casa-adaptada-para-idosos-7

Para realizar todas essas adaptações, é importante contratar mão de obra especializada. Afinal, é muito importante que as instalações sejam feitas da melhor forma.

Mais populares