06-08-destaque-dicas-para-evitar-acidentes-eletricos

Os acidentes com eletricidade são muito comuns e podem acontecer em diversos locais, do chão de fábrica até o quarto de uma criança.

6 de agosto de 2019


Quando falamos em prevenção de acidentes, é comum que as primeiras cenas que vem a nossa mente sejam relacionadas a quedas, incêndios ou acidentes de trânsito. Sem dúvida, todos esses problemas são preocupantes e merecem nossa atenção. Porém, eles não são os únicos. Os acidentes com eletricidade são muito comuns também e podem acontecer em diversos locais, do chão de fábrica até o quarto de uma criança.

Para se ter uma ideia, em 2018, segundo o Anuário Estatístico de Acidentes de Origem Elétrica, foram registrados 1.424 acidentes envolvendo eletricidade em todo o país. Dentre os casos, 836 envolveram choques, 537 resultaram em incêndios por sobrecarga ou curto circuito e apenas 51 foram resultado de raios.

06-08-dicas-para-evitar-acidentes-eletricos-2

O ambiente doméstico é responsável por 34% desses casos. Além disso, o número de acidentes registrados está crescendo.

Logo, é fundamental conhecer as melhores formas de evitar acidentes com eletricidade e colaborar para a redução dessas estatísticas.

1. Não sobrecarregue as tomadas

Esqueça aquele velho hábito de ligar muitas extensões e aparelhos em uma única tomada. Essa atitude gera sobrecarga na rede elétrica, o que pode causar desligamento do disjuntor e curtos-circuitos – que são uma das causas mais comuns para os incêndios.

2. Cuidado com eletrônicos próximos a regiões molhadas

A água fará com que o aparelho eletrônico sofra uma pane elétrica, que pode gerar descargas em quem estiver próximo. É muito perigoso manter qualquer eletrônico ligado perto de uma área úmida! Portanto, cuidado com pias, tanques, chuveiros e banheiras.

3. Atenção com as crianças

A curiosidade infantil pode custar muito caro quando ela envolve tomadas. As crianças não têm noção do perigo que correm ao brincar com pontos de energia, principalmente quando introduzem objetos na tomada.

Uma descarga da rede doméstica pode ser o suficiente para causar problemas sérios à saúde dos pequenos, inclusive com risco de óbito. Tome muito cuidado com as tomadas da sua casa quando houver crianças. Utilize os protetores de tomada e fique sempre atento à movimentação delas.

06-08-dicas-para-evitar-acidentes-eletricos-3

4. Cautela ao trocar a temperatura do chuveiro

Nunca troque a temperatura enquanto o aparelho estiver ligado, principalmente se você já está molhado. Apesar de não ajudar na prevenção, alguns especialistas recomendam que a troca da temperatura seja feita, inclusive, de chinelos e nunca com os pés descalços.

5. Cuidado com fios desencapados

Aparelhos mais velhos e que apresentam falhas no revestimento dos fios são um verdadeiro perigo. Eles podem gerar curtos-circuitos e choques. Sendo assim, nada de manter fios expostos em sua casa. O ideal é sempre fazer a substituição do fio.

6. Não “dê uma de eletricista” 

Manusear redes elétricas e aparelhos eletrônicos não é algo tão simples. É preciso conhecer as especificações e possuir as ferramentas certas para isso. Se você não possui domínio das técnicas de reparo em redes elétricas e aparelhos, deixe isso para um profissional.

7. Cuidado até na troca de lâmpadas

Uma atividade inocente, como trocar uma lâmpada queimada, também pode gerar um choque elétrico. No momento da troca, opte por desligar a chave geral. Caso isso não seja possível, tome muito cuidado. Manuseie a lâmpada apenas pela extremidade do suporte de plástico (ou de porcelana) ou toque apenas no vidro.

06-08-dicas-para-evitar-acidentes-eletricos-4

8. Mantenha os cuidados quando estiver fora de casa

Assim como em casa, é preciso tomar alguns cuidados para evitar choques em ambientes externos. Veja alguns:

-> Cuidado com fios caídos. Nunca pegue ou pise sobre eles;

-> Nunca solte pipa perto de postes, geradores e estações elétricas;

-> Deixe a pipa para outro dia caso haja chances de chuva;

-> Saia imediatamente da água em caso de tempestade (isso vale para rios, lagos, mares e piscinas);

-> Se precisar manusear algum objeto metálico, tenha certeza de que ele não tem chances de esbarrar em nenhum cabo elétrico aéreo.

 Acidentes com eletricidade não são brincadeira. Eles podem causar muitos transtornos e prejuízos – tanto financeiros quanto à saúde das pessoas. Eletricidade requer muito cuidado, portanto, nada de ser negligente ao manusear aparelhos eletrônicos ou entrar em contato com a rede elétrica.

Quer saber mais sobre segurança e materiais elétricos? Então, que tal conferir este e-book especial com dicas de segurança para comprar materiais elétricos? Ele é gratuito!

Leia também:

+ Com eletricidade, todo o cuidado é pouco

+ Saiba como adotar as tubulações aparentes na sua casa

+ 17 dicas de conservação da instalação elétrica da sua casa

Mais populares