Ter um bom projeto elétrico para a área externa, como jardim, quintal e fachada, é essencial – seja para dar mais beleza ao ambiente, para garantir a segurança do local ou até mesmo para evitar acidentes elétricos.

16 de setembro de 2020


Ter um bom projeto elétrico para a área externa, como jardim, quintal e fachada, é essencial – seja para dar mais beleza ao ambiente, para garantir a segurança do local ou até mesmo para evitar acidentes elétricos.

Para isso, é preciso seguir algumas regras e tomar cuidados importantes na hora de realizar as instalações elétricas.

Pensando nisso, compilamos 6 dicas essenciais para você garantir um excelente projeto elétrico de áreas externas. Confira!

6 recomendações para projetos elétricos de áreas externas

1. Escolha os equipamentos adequados para uso externo

No caso das áreas externas, o projeto elétrico precisa levar em consideração alguns cuidados adicionais, visto que o local fica exposto à ação do tempo, como vento, sol e chuva.

Por isso, a dica é escolher equipamentos – como tomadas, luminárias, refletores e arandelas – que sejam específicos para uso externo. Verifique o grau de proteção do produto e se é resistente contra a entrada de poeira, insetos e água, por exemplo.

Assim, você evita problemas de infiltração, corrosão dos materiais e inclusive o risco de curtos-circuitos.

Cuidados com o projeto elétrico de áreas externas-2

2. Pense em todos os elementos necessários para o local

Quando pensamos no projeto elétrico de áreas externas, o primeiro elemento que vem à mente é a iluminação. Quanto a isso, pense na quantidade de pontos de luz e nos locais em que eles serão instalados. O tipo de lâmpada também é importante, sendo que uma das mais indicadas é a LED, por ter alta durabilidade e baixo custo de energia.

Mas, além da iluminação, tenha em mente que, no seu projeto elétrico, você também deve considerar todos os outros elementos relacionados à área externa, como:

  • A correta instalação das tomadas externas;
  • O ponto elétrico para sistemas de irrigação;
  • As bombas para poços ou cisternas.

3. Tenha cuidado com as tubulações

O mais recomendado para tubulações enterradas é utilizar eletrodutos pesados e a uma profundidade de pelo menos 70 cm. Assim, você evita possíveis danos devido à movimentação do solo e à passagem de pessoas e automóveis.

Também é importante definir um percurso correto para a tubulação, evitando, por exemplo, áreas com árvores e plantas. Com o tempo, as raízes podem danificar a tubulação e a instalação elétrica.

Já no caso das tubulações aparentes, o indicado é utilizar eletrodutos em aço galvanizado, a fim de proteger contra choques.

Cuidados com o projeto elétrico de áreas externas-3

4. Garanta circuitos, fios e cabos elétricos seguros

Em local externo, os circuitos devem ter proteção por interruptor diferencial residual (DR), que deve ser instalado no quadro de distribuição. Além disso, é obrigatório que os circuitos contem com o condutor de proteção (fio-terra), instalado junto à fiação.

Também é importante ter cuidado com os fios e cabos elétricos. Eles não devem ter contato direto com a terra. Por isso, é recomendável instalá-los dentro de eletrodutos ou canaletas e que eles tenham proteção adicional, como a dupla camada de isolação.

5. Siga as normas técnicas para instalações elétricas

A parte elétrica de um projeto deve ser bem elaborada para garantir a segurança de animais e pessoas, a conservação dos bens e o funcionamento correto da instalação. E esse é o objetivo da ABNT NBR 5410, a norma brasileira sobre as instalações elétricas de baixa tensão.

O documento estabelece as condições que devem ser obedecidas em instalações elétricas de edificações e inclusive em áreas descobertas e externas às propriedades. Seguir suas recomendações é fundamental para evitar incêndios, curtos-circuitos e demais falhas na parte elétrica que podem causar acidentes.

Cuidados com o projeto elétrico de áreas externas-4

6. Conte com profissionais especializados para elaboração do projeto

Por fim, vale lembrar que nem sempre o proprietário da obra tem conhecimentos técnicos e especializados. Por isso, pode acabar comprando produtos inadequados ou sem certificação, o que pode comprometer o funcionamento da parte elétrica.

banner-passo-a-passo-projeto-eletrico

Por isso, é importante contar com um engenheiro ou eletricista. O profissional poderá elaborar o projeto elétrico adequadamente, definindo fatores como:

  • Os melhores materiais para as instalações serem feitas com total segurança;
  • Os locais corretos para receber tomadas, interruptores e pontos de luz;
  • A dimensão correta de cada circuito, considerando as cargas, os condutores e os disjuntores mais adequados.

Como você viu, existem várias recomendações importantes que você não deve negligenciar no seu projeto elétrico – sobretudo em áreas externas, que requerem maiores cuidados.

Para um projeto completo e de qualidade, aproveite também para conferir as principais tendências em acabamentos elétricos para 2020 e 2021!

Mais populares