cabos elétricos

Para desmistificar esse universo emaranhado, vamos explicar sobre os principais tipos de fios, cabos e bitolas, bem como suas aplicações nas instalações elétricas.

24 de novembro de 2020


Os cuidados com o projeto elétrico são requisito fundamental em qualquer construção de obra, elaboração de projeto arquitetônico ou até mesmo se você for simplesmente reformar a casa. Mas a parte de fiação elétrica pode ser um grande mistério para muita gente, não é mesmo?

Por isso, para desmistificar esse universo emaranhado, vamos explicar sobre os principais tipos de fios, cabos e bitolas, bem como suas aplicações nas instalações elétricas.

A escolha correta dessas peças é essencial para evitar problemas como queda de energia, curto-circuito e inclusive incêndio. Então, continue a leitura e entenda melhor como funciona a fiação elétrica!

Os componentes da fiação elétrica

Para entender sobre fiação elétrica, é preciso antes de tudo conhecer os seus componentes.

Os fios e os cabos, também chamados de condutores elétricos, são os responsáveis pela condução e distribuição de energia elétrica. Mas, apesar de ter a mesma finalidade, são coisas diferentes.

Os fios são formados por apenas um filamento metálico e rígido. Já os cabos são compostos por vários fios torcidos e entrelaçados e, além disso, são mais flexíveis.

Outro ponto de atenção na fiação elétrica são as bitolas. Chamadas tecnicamente de seções nominais, elas se referem ao diâmetro de um fio elétrico, ou seja, a espessura do fio.

Se utilizada uma bitola inferior à ideal, o sistema elétrico pode ficar sobrecarregado. Isso pode acarretar o aquecimento de fios e cabos e, consequentemente, um incêndio.

Tipos de fios, cabos e bitolas

Veja como escolher corretamente esses materiais!

Fios sólidos

fios elétricos

Feito de cobre e PVC para isolamento (que suporta uma tensão elétrica de até 750 V), o fio sólido é indicado para instalações com baixa intensidade de corrente. Sendo assim, é mais utilizado em residências ou em instalações industriais simples.

O fio sólido pode ser aplicado, por exemplo, em:

  • Quadros elétricos;
  • Tomadas;
  • Iluminação;
  • Chuveiros.

Mas é importante ressaltar que, por ser rígido, o fio não pode ser dobrado, pois isso pode quebrar a parte metálica, causando a interrupção de energia elétrica.

Por isso, exceto quando há uma aplicação bem específica, é preferível optar pelos cabos, que são maleáveis e facilitam o processo de instalação.

Cabos flexíveis e rígidos

Os cabos, da mesma forma que os fios, são feitos de fios de cobre e têm isolamento em PVC. Eles são os mais utilizados em vários tipos de instalações – desde residências, comércios até indústrias. Podem ser usados, por exemplo, em:

  • Quadro de entrada de edifícios;
  • Bombas de piscinas;
  • Fornos elétricos de restaurantes;
  • Máquinas industriais.

Aqui, é importante verificar a espessura do PVC. Normalmente, eles variam de 750 V até 1.000 V. Quanto maior a espessura, maior a capacidade de isolamento da tensão elétrica.

Cabos elétricos

Os cabos elétricos também podem ter diferentes graus de flexibilidade conforme a área transversal do condutor. Por exemplo:

  • Cabos rígidos: 7 condutores
  • Cabos flexíveis: 45 condutores
  • Cabos extraflexíveis: 75 condutores.

A maleabilidade é uma grande vantagem dos cabos elétricos. Devido a essa característica, eles podem ser instalados em ângulos fechados, são fáceis de manusear nas curvas da tubulação e, ainda, permitem emendas com maior contato elétrico, evitando mal contato e superaquecimento.

Cabos PP e paralelos

Fios elétricos

Esses dois tipos de cabo não são muito utilizados em instalações elétricas de imóveis.

Os cabos PP são feitos com fios de cobre, possuem duas camadas de isolamento e apresentam alto nível de flexibilidade, resistência e segurança.

Geralmente, é usado para ligações de eletrodomésticos (como aspiradores) e outros equipamentos (como furadeiras). Eles também costumam ser utilizados nos projetos de decoração em luminárias pendentes.

Os cabos paralelos, que também são flexíveis e constituídos por fios de cobre, são mais indicados para pequenas instalações, como aparelhos portáteis, abajures e lustres.

Bitolas

As bitolas de fios e cabos podem variar de 1,5 mm² até 500 mm². Veja as medidas mais comuns:

  • Fios: bitola máxima de 10 mm².
  • Cabos flexíveis: bitolas de até 25 mm².
  • Cabos rígidos: geralmente vão até 35 mm².
  • Cabos PP: bitola máxima de 10 mm².
  • Cabos paralelos: a bitola varia de 2×0,5 a 2×4,0 mm².

Além disso, essas seções nominais devem ser escolhidas conforme a corrente elétrica, em ampères. Quanto maior a bitola, maior a capacidade de corrente elétrica.

Por exemplo, bitolas de 1,5 mm² são indicadas para circuitos com corrente máxima de 15,5 ampères. Fios com bitolas de 10 mm² são usados para circuitos de até 50 ampères. Já bitolas de 120 mm² suportam uma corrente de até 239 ampères.

Assim, para dar um exemplo prático, no caso de tomadas de uso geral, o recomendado é que a bitola tenha pelo menos 2,5 mm². A espessura dos fios de chuveiros, por sua vez, deve ter pelo menos 4 mm². E aparelhos mais potentes, como ar-condicionado, cerca de 6 mm².

Agora que você já conhece alguns detalhes técnicos importantes sobre fiação elétrica, pode escolher corretamente fios, cabos e bitolas para suas instalações. Para aprender mais sobre o assunto, confira 6 erros que você deve evitar no projeto elétrico da sua casa!

Mais populares