Entenda a diferença entre tomadas de 10A e 20A
O novo padrão de tomadas do país, em vigor desde 2011, foi criado para oferecer mais segurança no uso de equipamentos elétricos em ambientes residenciais, comerciais e industriais.
A trajetória de Arthur Casas é marcada pela transformação dos conceitos do modernismo na arquitetura.
3 de julho de 2020
A trajetória de Arthur Casas é marcada pela transformação dos conceitos do modernismo na arquitetura. Muito além de projetos luxuosos e sofisticados inspirados no neoclassicismo, o arquiteto preza, sobretudo, pelo conforto das pessoas e também pela sustentabilidade.
Um dos mais reconhecidos arquitetos brasileiros, Arthur Casas tem centenas de projetos nas mais diversas áreas da arquitetura e do design de interiores, com ampla atuação nacional e internacional.
Na série de hoje sobre os Grandes Nomes da Arquitetura, conheça a trajetória deste renomado profissional da arquitetura contemporânea brasileira.
Leia mais conteúdos sobre nossa série!
O arquiteto, que leva seu gosto pela arquitetura até no sobrenome, nasceu em 1961, na cidade de São Paulo. Já desde muito pequeno, demonstrava seu talento e potencial para a área. Mesmo sem influências na família, Arthur começou a desenhar fachadas de casas já por volta dos seus 8 anos e, aos 12, já desenhava plantas.
Seguindo sua inclinação natural, Arthur Casas se graduou em Arquitetura e Urbanismo na Universidade Mackenzie, de São Paulo, em 1983. Fortemente influenciado pela arquitetura moderna nacional, Casas se encantava, desde a infância, pelo fato de Brasília – uma cidade inteira – ter sido projetada por um arquiteto.
Nesse sentido, o traço modernista brasileiro de Oscar Niemeyer foi certamente uma inspiração para Arthur Casas. Além de seu lado arquitetônico, o trabalho de Casas também é profundamente ligado à arquitetura de interiores.
Desde 1999, o arquiteto lidera o Studio Arthur Casas, que conta com dois escritórios, um em São Paulo e outro em Nova York, com uma ampla equipe de designers, arquitetos e urbanistas.
A atuação de Arthur Casas é ampla, contando com edifícios residenciais, comerciais, institucionais, hotéis, restaurantes, lojas, sem falar ainda dos projetos de decoração, design de produtos e urbanismo. Veja alguns de seus projetos!
Uma das casas preferidas do próprio arquiteto, a Casa MS foi projetada em um terreno de mais de 3000m² em Porto Feliz. A vista privilegiada e a organização dos espaços internos revelam um dos princípios de Casas, que é criar um ambiente com conforto e significado para as pessoas.
Além disso, pensando nas condições climáticas da região, marcada pela falta de umidade, o arquiteto projeta um lago artificial, trazendo a água – e a natureza – para dentro da casa, sempre pensando em superar os limites entre o externo e o interno.
Ampliando cada vez mais seu portfólio com projetos no Rio de Janeiro, Casas elaborou, na Praia de Copacabana, o Emiliano, uma filial do famoso hotel de luxo paulista, cuja matriz também é projeto seu.
Completamente renovado em seu design, o Emiliano carioca possui uma fachada inspirada no calçadão do Rio e um conceito que mescla a arquitetura contemporânea com o modernismo brasileiro.
Vencedor do Concurso Público Nacional para a revitalização dos três largos do Pelourinho, o Studio Casas Arthur prezou pelos diferentes usos e funções de cada largo, a fim de lhes dar uma personalidade própria, mas de uma maneira conjunta.
Considerando a história do Pelourinho e a identidade dos moradores locais, Casas dá um nova coloração e ambientação, trazendo contemporaneidade, mas sem apagar as memórias inerentes ao espaço.
Com um pensamento que visa renovar o modernismo, inovando os conceitos passados e adequando-as à realidade contemporânea, o trabalho do arquiteto é marcado, sobretudo pela liberdade criativa.
Com seu repúdio à reprodução vazia de clichês e tendências ultrapassadas, Arthur Casas entende que as construções neoclássicas transbordam luxo por fora, mas guardam em seu interior materiais de baixa qualidade.
Ao contrário dessa falsa aparência, Casas lembra que a arquitetura não pode deixar de conferir conforto às pessoas. E mais, deve contemplar também a sustentabilidade e a responsabilidade ambiental.
Afinal, para ele, o elemento central da arquitetura é o indivíduo. E toda obra abriga não apenas os corpos dos indivíduos, mas também suas mentes, desejos e memórias. Assim, a arquitetura e o design influenciam diretamente as vidas e as experiências humanas.
Como o arquiteto explica sobre o processo criativo do Studio Arthur Casas, os ambientes e os projetos “não devem seguir modismos, tendências, estilos ou buscar apenas o gesto dramático e espetacular”. Segundo Casas, os espaços devem ser vivos, empáticos, interativos e mais: “transformar a vida dos indivíduos que os ocupam”.
—
Gostou de conhecer a trajetória de Arthur Casas? Para conhecer a vida e a obra de mais arquitetos, confira no nosso blog a série dos Grandes Nomes da Arquitetura!