Iluminação em sanca de gesso

Você sabe como a iluminação em sanca de gesso pode transformar o seu ambiente? Neste conteúdo, mostramos tudo o que você precisa saber sobre essa tendência.

8 de março de 2024


Não é segredo para ninguém que o mundo da decoração evolui mais dia após dia. Nesse contexto, a iluminação em sanca de gesso tem se tornado uma tendência cada vez mais popular no design de interiores, proporcionando um ambiente elegante e moderno.

Mas você sabe o que é a iluminação em sanca de gesso e qual é a melhor maneira de utilizá-la no seu projeto?

Não se preocupe! Nesse conteúdo, vamos explorar e ajudar você a escolher a iluminação em sanca de gesso ideal para o seu espaço.

O que são sancas de gesso?

Antes de qualquer coisa, devemos compreender o que exatamente é uma sanca de gesso. Em poucas palavras, estamos falando de elementos arquitetônicos utilizados no teto para criar efeitos visuais, esconder imperfeições ou integrar sistemas de iluminação.

Elas são versáteis, permitindo a criação de diferentes formas e estilos, conferindo um toque mais sofisticado aos ambientes. A sua popularidade está associada também ao esquema de iluminação ímpar que transmite ao espaço um visual elegante e contemporâneo.

Em outras palavras, se você gosta de tendências modernas e requintadas, a iluminação em sanca de gesso tem tudo para lhe agradar.

Quais são os tipos de sancas de gesso?

Existem diversos tipos de sancas, cada um com o seu próprio estilo e sua aplicação. Confira a seguir, as opções mais populares.

  • Sanca aberta: possui um vão entre o forro e a parede, criando um espaço onde as luzes podem ser instaladas, proporcionando uma iluminação suave e indireta.
  • Sanca fechada: não possui vão, sendo completamente fechada. Nesse tipo de sanca, a iluminação é embutida, criando um efeito de luz difusa e uniforme no ambiente.
  • Sanca invertida: instalada no centro do teto, possui um formato invertido e é ideal para criar um efeito de iluminação direcionada para cima, proporcionando uma atmosfera aconchegante.

Como é feita a instalação da iluminação em sanca de gesso

O primeiro ponto que deve ser destacado aqui é que a instalação da iluminação em sanca de gesso deve ser realizada por profissionais qualificados para garantir um resultado seguro e agradável.

Sendo assim, o processo envolve as seguintes etapas:

  1. A fixação das peças de gesso no teto e nas paredes.
  2. Após esse primeiro passo, temos o acabamento.
  3. Por fim, temos a preparação para a instalação da iluminação.

Leia também: Rodapé invertido: saiba o que é e as vantagens de aplicar essa tendência em sua decoração

Quais são as iluminações mais usadas em cada tipo de sanca de gesso?

Agora que você já sabe quais são os tipos de sanca, vamos mostrar as melhores iluminações para cada um. Acompanhe a seguir.

Sanca aberta

Sanca aberta

A sanca aberta oferece um espaço abrangente para explorar a iluminação, e as lâmpadas de LED são uma escolha notável para esse propósito.

A sua disposição ao longo do vão da sanca cria uma luz suave e indireta, contribuindo para uma atmosfera acolhedora e elegante. Além disso, as fitas de LED apresentam-se como uma opção versátil, podendo ser facilmente moldadas para se ajustar ao contorno da sanca.

Essa flexibilidade permite criar efeitos luminosos personalizados, adaptados ao design específico do ambiente, conferindo uma estética moderna e agradável à iluminação.

Sanca fechada

Sanca fechada

Na configuração da sanca fechada, os spots embutidos ou as lâmpadas dicroicas se destacam como opções ideais. Essas fontes luminosas oferecem uma iluminação focada e direcional, permitindo a criação de pontos de luz específicos no ambiente.

Essa abordagem estratégica não apenas realça elementos específicos da decoração, mas também contribui para uma atmosfera intimista e acolhedora, moldando a iluminação de maneira precisa e funcional dentro do espaço.

Sanca invertida

Sanca invertida

A opção da sanca invertida se beneficia grandemente da utilização de luminárias pendentes ou plafons. Essas fontes de luz direcionam o seu foco para cima, realçando o formato da sanca invertida e gerando um efeito visual cativante.

Ao proporcionarem uma iluminação ascendente, essas luminárias não só acentuam o design da sanca, mas também conferem uma atmosfera de elegância e estilo ao ambiente, criando uma distribuição de luz envolvente e atrativa.

Em resumo, a iluminação em sancas de gesso oferece uma forma elegante de iluminar qualquer espaço. Utilizando essa tendência, você poderá criar uma atmosfera contemporânea e acolhedora ao mesmo tempo.

Ao escolher o tipo de sanca e a iluminação adequada, você pode transformar completamente o visual do seu ambiente, tornando-o mais atraente e funcional.

Relé Dimmer
Relé Dimmer

Com os equipamentos certos, é possível proporcionar ainda mais presença e sofisticação à sanca de gesso, enriquecendo e otimizando a iluminação do ambiente, como no caso do uso do relé dimmer.

Ao utilizar o Relé Dimmer WEG Home, é possível programar para ligar e desligar a iluminação e automatizar a intensidade e a presença da luz no dia a dia por meio de uma rotina personalizada.

Além disso, não é preciso se preocupar com a decoração já que o relé dimmer é um equipamento que fica oculto no forro e pode ser ativado por meio da fala, do aplicativo e do uso convencional de tomadas.

Para encontrar as melhores opções de tomadas e iluminação para sancas de gesso, convidamos você a conhecer todas as linhas de tomadas e interruptores da WEG. Explore a nossa variedade de produtos e inspire-se em designs modernos e funcionais.

Não deixe de conferir o nosso perfil no Pinterest da WEG Tomadas para ver mais ideias e inspirações que transformarão o seu ambiente com estilo e sofisticação.

INFOGRÁFICO - QUAL A ALTURA IDEIA DAS TOMADAS E INTERRUPTORES
Mais populares