Como dimensionar o disjuntor e quais são as suas características?
Saber como dimensionar o disjuntor é essencial para garantir a segurança da rede elétrica. Veja como realizar essa etapa da melhor maneira.
Descubra dicas essenciais para fazer as melhores escolhas em móveis planejados e transforme seus ambientes com estilo e funcionalidade.
17 de abril de 2024
Os móveis planejados são escolhas ideais para aqueles que desejam personalizar seu lar, conferindo um toque exclusivo e autêntico. Sua crescente popularidade é justificada por uma série de motivos, destacando-se especialmente a facilidade de adaptação e a funcionalidade que oferecem.
Apesar de serem amplamente utilizados nas residências brasileiras, ainda há muitas dúvidas em torno desse tipo de mobília. Como selecionar o mais adequado? Qual é a diferença em relação aos móveis modulados? E quais são as principais vantagens?
Para esclarecer essas e outras questões sobre o tema, a WEG preparou este artigo com o objetivo de auxiliar na tomada das melhores decisões ao optar por móveis planejados.
Em linhas gerais, móveis planejados são mobílias fabricadas conforme as especificações e as necessidades do cliente. Ao contrário dos móveis prontos, produzidos em massa e disponíveis em tamanhos e designs padronizados, eles são totalmente personalizáveis.
Assim, eles se adequam perfeitamente ao espaço e às preferências do usuário. Em outras palavras, estamos falando de móveis projetados e fabricados sob medida, levando em consideração os aspectos a seguir.
Este é um dos aspectos mais importantes na criação de móveis planejados. Cada espaço é único, e os móveis precisam ser projetados para se encaixar perfeitamente nele. Isso inclui considerar a altura, a largura, a profundidade e o formato do ambiente em questão.
Os móveis planejados podem ser projetados para harmonizar com o estilo de decoração preferido do cliente. Seja ele moderno, clássico, rústico ou contemporâneo, os móveis podem ser personalizados para se integrar perfeitamente ao ambiente.
Uma das vantagens dos móveis planejados é a capacidade de atender às necessidades específicas de armazenamento do cliente. Isso pode incluir a criação de armários com nichos específicos, gavetas personalizadas, prateleiras ajustáveis e outros recursos de armazenamento adaptados às necessidades individuais.
Além de considerar as dimensões, o estilo e o armazenamento, os móveis planejados podem ser projetados com funcionalidades específicas solicitadas pelo cliente. Isso pode incluir a incorporação de tecnologia como sistemas de iluminação embutidos, compartimentos secretos ou até mesmo adaptações para acessibilidade, dependendo das necessidades do cliente.
Muitas pessoas confundem móveis planejados com modulares, mas, na verdade, eles possuem características distintas que merecem ser compreendidas pelos consumidores.
A principal diferença entre eles está na abordagem de produção e na personalização oferecida. Os móveis planejados são fabricados sob medida, projetados individualmente para se adaptar ao ambiente, levando em conta dimensões específicas, layout do espaço e requisitos funcionais.
Enquanto isso, os móveis modulares são produzidos em unidades padronizadas ou módulos que podem ser combinados de várias maneiras para criar diferentes configurações. Ou seja, cada módulo é projetado para servir a uma função específica, como armazenamento, organização ou exibição.
O uso de móveis planejados pode trazer diversas vantagens para a sua casa. A seguir, destacamos alguns.
De longe, a madeira é a principal matéria-prima empregada na fabricação de móveis planejados. No entanto, você pode encontrar diversas variações que trazem um acabamento superior e uma melhor integração com cada ambiente.
Outro material bastante utilizado é o Medium Density Particleboard (MDP), uma chapa produzida a partir de madeira de reflorestamento, conhecida por sua resistência a deformações e sua capacidade de ancoragem de parafusos.
O Medium Density Fiberboard (MDF), feito de fibras de madeira e resina, também é uma alternativa muito popular, visto que oferece boa absorção de tinta e é resistente.
Além disso, materiais como pinus, laca e revestimento de baixa pressão (BP) também são opções viáveis para a produção desse tipo de móvel.
Como vimos no decorrer do conteúdo, os móveis planejados são bem versáteis e podem ser instalados em diversos ambientes da sua casa, desde a cozinha até quartos, banheiros e salas. Confira, a seguir, quais são os principais móveis planejados para cada cômodo.
Na cozinha, nossa principal dica é maximizar a utilização do espaço disponível, especialmente nos cantos. Afinal, é um cômodo que conta com uma quantidade significativa de itens a serem armazenados, como louças e utensílios.
Os móveis planejados devem incluir armários e ser projetados para acomodar a pia e a integração de eletrodomésticos como fogão, forno, micro-ondas e lava-louças.
Nos quartos, os móveis planejados são excelentes para a concepção de guarda-roupas e closets, trazendo uma organização mais eficiente para roupas, calçados e acessórios. Além disso, podem ser projetados para integrar a cabeceira da cama, oferecendo funcionalidade adicional.
Como costumamos usar eletrônicos que precisam de energia elétrica nos quartos, é importante também ficar atento ao posicionamento das tomadas e dos interruptores de modo que fiquem sempre acessíveis. Uma boa opção são as tomadas e os interruptores sobrepostos, a WEG conta com a linha Sobrepor e Móveis & Pedras, confira aqui.
Para o banheiro, os móveis planejados funcionam especialmente para maximizar o espaço em ambientes geralmente compactos.
Nesse contexto, os móveis podem ser instalados para criar armários ao redor da pia, facilitando o armazenamento e a organização de produtos de higiene pessoal.
Por fim, os móveis planejados desempenham um papel muito importante na decoração da sala. Aqui, a criatividade é essencial.
Eles podem ser utilizados para criar um painel para televisão ou um rack com gavetas, oferecendo espaço para armazenar equipamentos eletrônicos e outros itens.
Gostou deste artigo? Fique por dentro das novidades do mundo da arquitetura e decoração assinando a newsletter da WEG! Mantenha-se atualizado e inspirado com as últimas tendências.
Além disso, convidamos você a explorar a linha de Tomadas & Interruptores da WEG, assim como a linha de Sobrepor e Móveis e Pedras que pode complementar seus móveis planejados. Nossa extensa variedade inclui opções que combinam perfeitamente com o estilo e a decoração da sua casa. Descubra a linha completa e encante-se.