Como dimensionar o disjuntor e quais são as suas características?
Saber como dimensionar o disjuntor é essencial para garantir a segurança da rede elétrica. Veja como realizar essa etapa da melhor maneira.
Saber como fazer um projeto elétrico residencial é fundamental para que uma construção seja feita de modo a atender as necessidades do cliente. Confira aqui!
24 de novembro de 2022
Mesmo trabalhando na área, você já ficou em dúvida sobre como fazer um projeto elétrico residencial?
Isso é mais comum do que parece; por isso, existem orientações que podem ajudar o profissional a se planejar para esta etapa. Ou pode ser até que você, após formado, se depare pela primeira vez com esse desafio. Assim, precisa se preparar para a tarefa.
Por essa razão, vamos elencar alguns aspectos centrais para que você saiba como fazer um bom projeto.
Veja a seguir um pouco mais sobre o assunto e o que se deve dominar nessas horas.
Antes de mais nada, é muito importante definir o que é o projeto elétrico residencial e qual é a sua função em uma casa.
A denominação é o estudo que prevê todas as informações para que um sistema de energia seja instalado no local. Podendo incluir desenhos, gráficos, medidas e até os materiais previstos e suas quantidades.
Itens como:
precisam estar adequadamente verificados e calculados para essa etapa.
Desse modo, o projeto elétrico residencial ajuda também no orçamento – já que é uma forma de garantir que todas as peças sejam adquiridas de maneira consciente e sem exageros. Igualmente, assegura que tudo seja feitodentro dos padrões de segurança.
Igualmente, assegura que tudo seja feitodentro dos padrões de segurança.
Mais do que permitir que a energia elétrica funcione ali, o projeto elétrico residencial precisa ser pensado de modo a atender às necessidades daquela residência e de todas as pessoas que lá irão morar.
Se a casa não tiver sido desenhada para suportar sua demanda de uso, curtos-circuitos poderão ocorrer. Além disso, há possibilidade de sobrecarga da rede elétrica, ocasionando parada de equipamentos ao mesmo tempo (queda de disjuntores) e até danos a equipamentos e aparelhos.
Leia também: A importância de um projeto elétrico para um imóvel
A primeira regra é investir em capacitação para saber como fazer um projeto elétrico residencial. Depois, vale seguir as seguintes ações:
Isso é muito importante, pois existem normas técnicas, como a NBR 5410, que estipulam as condições adequadas para instalações de baixa tensão. É geralmente o caso de pequenos estabelecimentos comerciais e das residências.
Procure consultar e estudar esses regimentos, garantindo que seu projeto atenda a elas na totalidade.
É importante também sempre se manter atualizado e ver se alguma dessas diretrizes sofreu atualização. A partir delas, os circuitos e os caminhos podem ser desenhados usando símbolos universais para que quem for executar possa seguir todas as diretrizes da obra.
Feito isso, converse com quem irá ocupar a residência para ver quais são as expectativas e estude a planta para entender como fazer um projeto elétrico residencial eficiente.
Veja quantos pontos de iluminação serão necessários, determinando local e altura de tomadas e interruptores, por exemplo.
Evite colocar esses pontos em localizações altas ou de difícil acesso, para tornar mais prática a rotina do morador. Outro aspecto a observar é a possível abertura de pontos em diferentes cômodos em um bom número, para evitar sobrecargas no dia a dia ou ligações improvisadas.
Para saber como fazer um projeto elétrico residencial você deverá também calcular a área de cada espaço da casa e dimensionar bem os circuitos. Levante a potência total da instalação e divida de maneira adequada.
Identificando a área, você poderá analisar qual é a potência necessária em cada ponto de iluminação. A norma ABNT NBR 14039 (média tensão) e a ABNT NBR 5419 que falam sobre como garantir proteção rigorosa para as instalações também são de importante conhecimento.
Além de todo o desenho e cálculo das potências, é preciso estar atento aos dispositivos de proteção.
Entre eles, como costuma ser de conhecimento desses profissionais, estão os fusíveis para proteger contra surtos elétricos, os disjuntores termomagnéticos e o interruptor diferencial residual (DR).
Embora o profissional que faça o projeto elétrico residencial nem sempre seja aquele que o executa, é importante ainda que esses materiais sejam todos de qualidade.
Por isso, determinar ao menos as especificações que eles devem ter é muito recomendado durante o trabalho. É preciso pensar nos mínimos detalhes para evitar erros no projeto elétrico de uma residência.
Foi possível compreender melhor o que observar na hora de como fazer um projeto elétrico residencial? Aproveite para baixar o nosso e-book e conhecer o passo a passo para isso.