Como dimensionar o disjuntor e quais são as suas características?
Saber como dimensionar o disjuntor é essencial para garantir a segurança da rede elétrica. Veja como realizar essa etapa da melhor maneira.
Edícula: uma solução inteligente para quem quer criar um novo espaço em casa. Veja dicas e modelos para planejar a sua!
27 de abril de 2023
Na hora de pensar na melhor disposição do seu projeto para construir (e até reformar), muitos fatores devem ser considerados. Um deles é a possibilidade de se fazer uma edícula, uma espécie de anexo no imóvel.
Se você já pensou nessa ideia, mas ainda não sabe exatamente como ela funciona ou como encaixá-la nas suas obras, o conteúdo de hoje irá esclarecer mais sobre o assunto.
Existem muitos benefícios em contar com essa opção, que pode ser uma boa escolha desde que haja espaço disponível. Com ela, você ganha mais conforto, alternativas para guardar seus itens, montar um escritório ou uma área para lazer.
Descubra a seguir mais detalhes sobre esse tipo de construção e veja como construir a sua.
Uma edícula é uma espécie de construção que pode ser constituída de uma varanda ou um cômodo ou mais em sua parte externa.
Assim, ela não tem ligação direta com a casa. É acessada por meio do quintal, fazendo parte do mesmo terreno, podendo ser transformada em uma área gourmet com churrasqueira, por exemplo.
Desse modo, é uma oportunidade de ter não especificamente outra obra no mesmo lugar, mas sim um ambiente separado que pode ser usado para diversas finalidades.
Nesse caso, a edícula pode representar toda a cobertura onde ficará balcão, mesas e a própria churrasqueira. Pode ter também um pequeno espaço reservado para itens como geladeira e fogão.
Em outras situações, é possível usar esse tipo de construção para guardar itens, como um quarto reserva, para eventuais hóspedes, por exemplo, ou até mesmo para criar um ateliê.
Como você viu, uma edícula pode ter diversas finalidades e diferentes modelos, e sempre dá para adaptar a ideia para a necessidade do usuário. Confira Alguns dos principais modelos a seguir.
No estilo cozinha americana, que tem um balcão entre a pia e as mesas, a edícula desse tipo geralmente é destinada a momentos de lazer.
A bancada pode ser em formato de península e utilizar granito, o que confere charme e funcionalidade ao mesmo tempo. Para decorar, é possível utilizar plantas e caprichar na iluminação (para ambientes internos, veja também como fazer um jardim de inverno).
O local pode funcionar ainda como salão de festas, especialmente se tiver uma ampla cobertura. Tudo vai depender da criatividade e da necessidade de cada um. Com boas ideias, é possível criar um local que seja muito útil para diversas ocasiões.
Embora esse tipo de construção não seja uma casa, como já explicamos, elas podem ser preparadas para hospedar pessoas. Assim, pode-se ter um quarto e um banheiro de modo que os visitantes consigam ter tudo o que necessitam em um só local, totalmente reservado.
Em alguns casos, uma pequena copa também pode ser feita para funcionar como minicozinha. Desse modo, os visitantes têm total autonomia e conforto.
Algumas edículas com essa finalidade são construídas em dois andares, tendo no piso inferior a copa e no superior o quarto para otimizar o espaço térreo do terreno.
Os espaços lounge são locais descontraídos, reservados para um bate-papo entre amigos e familiares ou para happy hour.
Sendo assim, a edícula, que pode ser totalmente aberta, com cobertura, ou semiaberta com fechamento em vidros, pode ter sofás confortáveis ou puffs que sirvam de apoio para esses momentos, por exemplo.
Um pequeno frigobar pode ser colocado também no ambiente para facilitar esses encontros.
Outra possibilidade interessante é construir de modo que sirva como espaço à parte para a área de serviço (veja dicas para otimizar uma área de serviço pequena).
Caso o morador não queira uma lavanderia dentro de sua casa, uma edícula com tanques e máquina de lavar pode atender a essa necessidade.
Para quem trabalha em home office e quer ter também mais espaço e silêncio, ela pode servir de escritório.
Nessa situação, é possível decorar tudo de maneira bem diferente da casa e personalizada de acordo com a atividade exercida. Eventualmente, pequenas reuniões podem ser marcadas para receber clientes e parceiros em um espaço que seja totalmente separado.
Gostou de entender um pouco mais sobre o assunto e saber quais são os tipos de modelos que você pode construir? Aproveite para baixar nosso e-book sobre regras para otimizar ambientes e saiba como fazer ainda mais pelo seu projeto!