Por que investir em um coworking em condomínio?

Coworking não é mais uma novidade; se transformou numa verdadeira revolução no modo como trabalhamos. Mas você já ouviu falar sobre coworking em condomínio? Essa tendência está ganhando força, especialmente em projetos residenciais modernos. Vamos entender mais sobre esse conceito, como ele se diferencia do home office e quais são as vantagens de incorporá-lo em […]

22 de outubro de 2024


Coworking não é mais uma novidade; se transformou numa verdadeira revolução no modo como trabalhamos. Mas você já ouviu falar sobre coworking em condomínio?

Essa tendência está ganhando força, especialmente em projetos residenciais modernos.

Vamos entender mais sobre esse conceito, como ele se diferencia do home office e quais são as vantagens de incorporá-lo em projetos arquitetônicos e de construção.

O que é um coworking em condomínio?

Coworking em condomínio é uma tendência onde espaços compartilhados de trabalho são incluídos como uma das comodidades do prédio residencial.

Esses espaços são projetados para oferecer um ambiente profissional e colaborativo, onde os moradores podem trabalhar confortavelmente fora de seus apartamentos.

Diferença entre coworking e home office

Entender as diferenças entre coworking e home office é essencial para perceber as vantagens de incluir um espaço desses em projetos residenciais.

 

Coworking

Coworkings são ambientes profissionais dedicados, projetados para estimular a produtividade e a colaboração. Equipados com infraestrutura completa, oferecem um ambiente mais focado e estruturado em comparação ao trabalho realizado de casa.

  • Ambiente profissional dedicado.
  • Designado para estimular a produtividade e a colaboração.
  • Equipado com infraestrutura completa, como salas de reunião, estações de trabalho e internet de alta velocidade.

Home office

Home office

O home office é uma forma de trabalho realizada de dentro do próprio apartamento. Embora ofereça conveniência, pode haver uma falta de ergonomia e uma separação clara entre vida pessoal e profissional, o que pode resultar em distrações e menores níveis de produtividade.

  • Trabalho realizado de dentro do próprio apartamento.
  • Possível falta de ergonomia e separação entre vida pessoal e profissional.
  • Pode resultar em distrações e menores níveis de produtividade.

Vantagens de ter um coworking em condomínio

Existem várias vantagens em ter um espaço de coworking dentro de um condomínio, tanto para os moradores quanto para os desenvolvedores de projetos.

Leia também: O que são empreendimentos inteligentes e quais as vantagens de construí-los?

Ícone com pessoas, estrelas acima e linhas horizontais decorativas.

Estímulo à produtividade

Espaços de coworking são projetados para serem funcionais e produtivos. Ter um ambiente dedicado ao trabalho dentro do condomínio ajuda a evitar as distrações comuns do home office, como a televisão, tarefas domésticas e até mesmo membros da família.

Ícone de um cofre em formato de porco com um cifrão acima.

Economia de tempo e dinheiro

Morar perto do local de trabalho reduz o tempo e o dinheiro gastos com deslocamentos. Para os moradores, isso significa mais tempo para se dedicar ao trabalho ou lazer. Para construtoras, isso significa poder oferecer um diferencial que atrai quem busca praticidade.

Networking e colaboração

Coworkings são famosos por promoverem networking e colaboração entre os membros. Ter um espaço desses dentro do condomínio facilita o contato entre profissionais de diferentes áreas, fomentando parcerias e colaborações.

Ícone de pessoa com um computador e um balão de fala vazio acima da cabeça.

Infraestrutura de qualidade

A infraestrutura é um ponto forte do coworking. Salas de reunião equipadas, internet de alta velocidade e áreas de descanso são alguns dos benefícios que se destacam. Ter esses serviços dentro do condomínio eleva o padrão de vida dos moradores e agrega valor ao empreendimento.

Leia também: Economia circular na construção civil: como ela pode transformar esse setor

Ícone de duas pessoas, sentadas uma de frente para outra, em uma mesa.

Flexibilidade de espaço

Os espaços de coworking podem ser configurados para atender diferentes necessidades, desde trabalhadores individuais até equipes maiores. Essa flexibilidade de configuração pode ser um grande atrativo para um público diversificado.

Imagem de duas mulheres analisando um documento.

Por que construtoras e arquitetos devem investir em coworkings em condomínios?

Incorporar um coworking em condomínios oferece várias vantagens para construtoras e arquitetos, tornando os projetos mais atrativos e alinhados com as demandas atuais do mercado.

Diferenciação no mercado

Incorporar coworking em um projeto residencial oferece um grande diferencial competitivo no mercado imobiliário. Isso atrai compradores que buscam mais conveniência e funcionalidade em seu estilo de vida.

Valorização do imóvel

A inclusão de comodidades modernas como o coworking ajuda a valorizar o imóvel. Um espaço de trabalho compartilhado bem projetado e equipado pode aumentar significativamente o valor percebido de uma propriedade.

Atender a novas demandas

A demanda por espaços de coworking tem crescido exponencialmente, impulsionada pelo aumento do trabalho remoto e freelancers. Incorporar esse tipo de espaço em condomínios atende diretamente a essa demanda crescente, tornando o projeto mais alinhado com as tendências de mercado.

Sustentabilidade e aproveitamento de espaço

Utilizar espaços para coworking maximizando o uso das áreas comuns do condomínio pode ser uma solução sustentável. Isso evita a construção de escritórios separados e promove a utilização inteligente do espaço existente.

Qualidade de vida

Proporcionar locais de trabalho dentro do ambiente residencial melhora a qualidade de vida dos moradores. Oferecem uma alternativa ao deslocamento diário, reduzem o estresse e contribuem para um melhor equilíbrio entre trabalho e vida pessoal.

Investir em coworking em condomínio é uma tendência que oferece inúmeras vantagens tanto para moradores quanto para construtoras e arquitetos.

Promove produtividade, sustentabilidade, valorização do imóvel e atende uma demanda crescente por espaços de trabalho compartilhados.

Para arquitetos e construtoras, incorporar esse conceito nos projetos não é apenas um diferencial competitivo, mas uma resposta inteligente às novas necessidades do mercado imobiliário.

Leia também: Casas híbridas: a combinação perfeita de moradia com home office

Mais populares