Como dimensionar o disjuntor e quais são as suas características?
Saber como dimensionar o disjuntor é essencial para garantir a segurança da rede elétrica. Veja como realizar essa etapa da melhor maneira.
Quando surge a necessidade de reformar a casa, junto vem a preocupação com o principal transtorno: a sujeira. Mas você sabia que existem vários métodos para renovar os ambientes sem fazer quebra-quebra?
4 de maio de 2018
Quando surge a necessidade de reformar a casa, junto vem a preocupação com o principal transtorno: a sujeira. Mas você sabia que existem vários métodos para renovar os ambientes sem fazer quebra-quebra? Sim! A chamada “obra seca” permite, por exemplo, trocar revestimentos antigos de paredes e pisos sem muito transtorno, além de trazer muito estilo para os espaços.
Ou seja, é possível não enlouquecer ou ter de se mudar durante uma reforma. A transformação dos ambientes pode ser feita sem as tradicionais quebras estruturais, bagunça, poeira, móveis fora de lugar, cheiro de tinta e um cenário de destruição. E nós vamos te dar algumas ideias de como fazer uma reforma rápida, sem entulho e com um resultado cheio de estilo.
Os azulejos da sua cozinha ou banheiro não agradam mais? Uma solução simples, prática e econômica é a pintura de azulejos. A tinta epóxi é a mais indicada nestes casos, já que em 10 horas o ambiente estará pronto para uso e renovado.
Aliás, essa resina pode ser aplicada sobre diversos tipos de materiais além do azulejo, como metal, cerâmica, porcelanato, concreto e cimento quebrado. Só não é aconselhado sobre assoalho de madeira, pois pode se soltar com o tempo.
Essa técnica também é uma ótima opção para reformar a casa, pois economiza tempo e dinheiro na execução da obra, já que não precisa quebrar nada. Pisos laminados, vinílicos e os autonivelantes, como o cimento queimado e o porcelanato líquido, estão entre os revestimentos indicados para essa aplicação direta e promovem resultados incríveis.
Para fugir da sujeira das reformas, outra sugestão é usar as placas plásticas de alto-relevo. Coladas diretamente nas paredes, elas oferecem texturas, volumes e dinâmicas diferentes na decoração.
Existem também as placas laminadas decorativas – conhecidas pela marca registrada Fórmica – que voltaram a ser usadas como excelente opção para mudar cozinhas e banheiros sem precisar remover azulejos.
Esse item é bastante conhecido e pela sua beleza e versatilidade, permanece na preferência dos consumidores. São muitas estampas diferentes, inclusive imitando outros materiais, como tijolos aparentes e até mesmo em efeito 3D.
A madeira é um item coringa na decoração e pode ser usada de diferentes maneiras para renovar os ambientes. Uma ideia são os painéis aplicados diretamente nas paredes, no móvel de televisão à cabeceira da cama.
Para quem já tem gesso em casa, saiba que ele pode ser usado para criar efeitos nas paredes, formando diferentes estruturas, inclusive móveis. Pode ser adquirido em placas pré-moldadas com detalhes 3D ou em formato boiserie.
Quando você muda móveis de lugar e altera o layout de alguns ambientes, às vezes precisa também mexer no ponto de tomadas e interruptores para colocá-los em lugares estratégicos e de fácil acesso.
Mas não se preocupe! Como estamos falando de reformar a casa sem quebra-quebra, vamos trazer duas opções de como fazer essas mudanças sem sujeira.
Você já viu que existem modelos de tomadas e interruptores que ficam sobrepostos na parede? Essa é uma ótima alternativa para você não precisar quebrar a parede para instalar ou reorganizar os pontos no ambiente.
Mas se você prefere algo mais discreto, pode apostar em tomadas e interruptores de embutir em móveis e pedras. Com um simples furo na superfície de móveis e bancadas você resolve todo o problema e garante um ambiente funcional e prático.
Agora, se você está pensando em fazer uma reforma estrutural, com troca de ambientes, renovação de espaços e metragens, nós fizemos um guia especial para você: Os segredos para uma reforma sem traumas. Acesse e veja dicas, normas e regrinhas que vão te ajudar a realizar essa obra sem dores de cabeça.