Como dimensionar o disjuntor e quais são as suas características?
Saber como dimensionar o disjuntor é essencial para garantir a segurança da rede elétrica. Veja como realizar essa etapa da melhor maneira.
A construção de uma casa precisa ser feita com atenção. A fundação é a primeira etapa e também a mais importante, por isso vamos mostrar como fazê-la.
20 de junho de 2022
A fundação de uma casa é a responsável por todo o suporte necessário para sua obra, ou seja, é tida como uma base e também como a parte mais importante.
Saber como fazê-la corretamente é essencial para o desenvolvimento de todo o projeto e para garantir que não haverá quaisquer problemas com a estrutura da casa.
Confira abaixo tudo que você precisa saber sobre o assunto, quais são os principais tipos e como fazê-la.
Tenha uma boa leitura.
Entende-se como a primeira etapa de um empreendimento, é a estrutura responsável pela sustentação de todos pesos. Por exemplo, a fundação de uma casa bem construída consegue receber os impactos das ações do vento e ainda transmitir para o solo.
A construção dessa etapa deve ser feita corretamente para que não haja problemas futuros como trincamentos. Consultar um profissional que entenda do assunto é sempre o melhor caminho para quem vai iniciar uma obra.
Existem diversos tipos de fundações de casa, por isso, é preciso entender qual se adéqua mais às suas necessidades. Elas são classificadas de duas formas: superficiais e profundas.
Vamos entender um pouco mais sobre essas categorias!
A característica principal dessas fundações é transmitir o peso da base para o solo. Não possui muita profundidade, geralmente as escavações atingem no máximo três metros e são feitas manualmente.
Existem quatro maneiras de fazer esse processo, são elas:
As fundações profundas transmitem o peso por região, podendo ser pela base ou pela superfície lateral. São usadas quando o solo não apresenta boa estrutura superficial, por meio de estacas, caixões e tubulações.
Veja a seguir como fazer a fundação de uma casa seguindo as etapas recomendadas.
Antes de iniciar qualquer obra, é importante que seja feita uma boa limpeza no terreno. Com a chegada das pessoas responsáveis pela construção e dos materiais, será iniciado o processo de marcação.
Tendo a planta (projeto desenvolvido pelo arquiteto) como base, um gabarito será construído. Geralmente é de madeira e ocupa todo o espaço como uma representação da futura residência.
Com o gabarito já disposto no terreno, é iniciado o processo de abertura das valetas. Essa parte vai ser feita a partir do tipo de obra e do que foi acordado com o gestor do projeto. As escavações podem ser feitas manualmente ou com o auxílio de máquinas e estacas.
A verificação das medidas da construção é importante quando for abrir as valetas, pois o fundo delas precisam estar nivelados. Ainda nessa etapa, são feitas as escavações para os blocos da fundação. Esses materiais recebem o nome de sapatas e precisam estar nivelados também.
As armaduras são feitas de aço e servem como reforço para o baldrame. Precisam estar fixas nos pilares e exatamente iguais às medidas definidas no projeto e entre elas. Ou seja, é necessário que o plano esteja perfeito.
Para aumentar a resistência do solo, é indicada a colocação de britas compactadas no fundo da vala. Com espaçadores de plástico, a brita é separada da ferragem que é posta em seguida.
Esse processo é feito para que o concreto, quando inserido, não entre em contato direto com o solo, sendo evitadas a umidade e a oxidação.
Para dar o acabamento final na fundação, é preciso preencher os blocos de concreto. Em seguida, pensando em evitar problemas com infiltração no futuro, deve-se aplicar uma impermeabilização na base.
O concreto da fundação pode demorar em média 28 dias para estar totalmente seco, e, só após esse período, as paredes poderão ser erguidas, ou uma casa pré-fabricada poderá ser instalada.
Se você está pensando em construir, é interessante saber um pouco mais sobre outras formas de construção. Assim, você pode escolher o modelo ideal de construção para construir a casa dos seus sonhos.
As construções modulares são as casas que popularmente conhecemos como pré-fabricadas.
São obras feitas por etapas, com blocos padronizados que são levados até o terreno. O lugar onde a casa será instalada deve estar preparado para recebê-la.
Os benefícios da construção modular compreendem economia, facilidade, rapidez e sustentabilidade.
Uma parte que requer muito da sua atenção é a que envolve as instalações elétricas. Para lhe ajudar a encontrar as melhores soluções, disponibilizamos um e-book mostrando o passo a passo de um projeto elétrico.