tipos-de-escadas

Indispensáveis em projetos de dois ou mais pavimentos, as escadas deixaram há muito de ser apenas elementos funcionais para se tornarem parte da decoração de um ambiente.

21 de junho de 2019


Indispensáveis em projetos de dois ou mais pavimentos, as escadas deixaram há muito de ser apenas elementos funcionais para se tornarem parte da decoração de um ambiente. Atualmente, elas recebem atenção especial e se destacam pela beleza e versatilidade. Abaixo, você confere nossa seleção inspiradora com vários tipos de escadas:

Escadas de alvenaria

As escadas de alvenaria são bastante comuns, principalmente por sua solidez e durabilidade. Nesses modelos, o diferencial fica por conta do revestimento dos degraus: materiais como pedras, madeira e até mesmo os pisos vinílicos podem ser utilizados para cobrir a superfície desse tipo de escada.

tipos-de-escadas-2

Escadas de concreto aparente

A aparência rude e sólida das escadas feitas de concreto e sem acabamento é perfeita para ambientes que seguem o estilo industrial. Para quebrar a atmosfera fria do cimento cru, aposte na aplicação de madeira em elementos como corrimãos, guarda-corpos e também como detalhe nos espelhos dos degraus.

tipos-de-escadas-3

O concreto é um material que também faz um belo duo com o vidro. Juntos, eles criam uma estética sofisticada na medida e bastante moderna.

tipos-de-escadas-4

Escadas de pedra

Sinônimo de elegância, pedras como mármore e granito são a melhor opção quando a intenção é transformar essa estrutura em um elemento imponente. Esse tipo de material é um dos mais utilizados nos tipos de escadas que fazem parte do estilo clássico de decoração.

tipos-de-escadas-5

Escadas de madeira

A madeira é um material que transmite conforto, e é uma boa escolha para quem quer criar um ambiente com uma atmosfera quente e aconchegante. Madeiras como o cumaru, o ipê e o jatobá são utilizadas como frequência como matéria-prima desses tipos de escadas.

tipos-de-escadas-6

Escadas de metal

Embora marcante, o ferro é bem versátil e não é difícil fugir do visual fabril que esse material pode oferecer. O metal pode ser colorido com diferentes tonalidades e combinado com outros tipos de materiais como madeira e vidro. Outra opção supermoderna são as escadas de metal com degraus flutuantes, que deixam o espaço com um visual clean e cheio de personalidade. Excelente escolha para quem aprecia o estilo industrial de decoração.

tipos-de-escadas-7

Escadas pré-moldadas

Com valores que costumam ser mais acessíveis, as escadas pré-moldadas possuem várias vantagens. Ao contrário das escadas de alvenaria, os modelos pré-fabricados são mais rápidos de serem instalados e se adaptam melhor a espaço reduzidos.

tipos-de-escadas-8

Sem dúvidas, dá para fugir do mais do mesmo e apostar em modelos de escadas diferentes, que se destacam e conversam com o restante da decoração. Mas, embora necessárias para permitir a conexão entre os andares, elas acabam ocupando bastante espaço. Para te ajudar a aproveitar melhor o vão das escadas, preparamos um artigo especial com várias dicas para dar uma nova utilidade a esse local.

Leia também:

+ 10 dicas para uma varanda gourmet pequena

+ 7 ideias para divisórias de ambientes

+ Transforme sua casa com papel de parede

Mais populares