Entenda a diferença entre tomadas de 10A e 20A
O novo padrão de tomadas do país, em vigor desde 2011, foi criado para oferecer mais segurança no uso de equipamentos elétricos em ambientes residenciais, comerciais e industriais.
Descubra o encanto da decoração orgânica neste artigo com dicas valiosas para transformar sua casa em um refúgio equilibrado, inspirado pela natureza.
20 de maio de 2024
Quando pensamos na personalização de espaços que envolvem elementos naturais, a decoração orgânica ganha destaque entre as tendências atuais. Seu uso tem se mostrado um dos tópicos mais quentes entre arquitetos e decoradores.
E toda a fama é muito justificada, afinal, cada vez mais pessoas adotam essas características, sendo uma pedida perfeita para quem deseja um lar que exale serenidade e equilíbrio. No entanto, para ter uma decoração orgânica no projeto, alguns cuidados chave são necessários.
Pensando nisso, preparamos este conteúdo para você levar essa tendência de decoração para o conforto de sua casa.
A decoração orgânica não se resume apenas na disposição de móveis e acessórios em casa, ela é uma filosofia de design que abraça elementos naturais para o desenvolvimento de um espaço acolhedor e equilibrado.
Ela transcende a simples disposição de móveis e acessórios; é uma filosofia de design que busca integrar elementos naturais para criar espaços que irradiem conforto e harmonia. Inspirada pelas formas fluidas e suaves encontradas na natureza, essa abordagem de design valoriza a sinuosidade e a continuidade em seus espaços.
Um exemplo dessa estética pode ser observado nas obras do renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Seus projetos são emblemáticos por transmitirem uma sensação de leveza e movimento, que ecoam as curvas e as linhas fluídas presentes na paisagem natural.
Na decoração orgânica, as formas curvilíneas são frequentemente empregadas em móveis, acessórios e até mesmo na arquitetura dos espaços. Sofás com contornos suaves, mesas com bordas arredondadas e objetos decorativos com linhas orgânicas são características comuns desse estilo.
Além das formas, a paleta de cores também desempenha um papel fundamental na decoração orgânica. Tons terrosos e neutros são amplamente utilizados, evocando as cores da terra e criando uma atmosfera acolhedora e serena.
Cores como terracota, verde musgo e azul-marinho são escolhas populares, destacando ainda mais a conexão com a natureza.
Em suma, ela busca integrar as formas e os elementos da natureza em espaços interiores, criando ambientes que inspiram tranquilidade e equilíbrio.
Agora que compreendemos o conceito dessa que é uma das grandes tendências de decoração, é hora de entender como aplicar o estilo na sua casa.
A boa notícia é que a criação dessa tendência é mais fácil do que você imagina. Quer ver como? Confira a seguir!
A madeira é um dos materiais mais importantes na decoração orgânica. Opte por móveis e acessórios feitos de madeira natural, que trazem texturas e tons terrosos para o ambiente.
Escolha peças com acabamentos naturais e orgânicos que acrescentem calor e aconchego ao espaço, como móveis de carvalho, faia ou pinho.
Aposte também na beleza natural da madeira através de elementos como tábuas expostas em pisos ou tetos, trazendo um toque rústico e autêntico à decoração.
As linhas suaves e curvas são características marcantes da decoração orgânica! Escolha móveis e elementos decorativos com formas arredondadas e fluidas, que imitem as curvas encontradas na natureza.
Sofás com encostos arredondados, mesas de centro com bordas suaves e luminárias com designs orgânicos são ótimas escolhas para o desenvolvimento dessa atmosfera acolhedora e convidativa.
Nada traduz melhor a essência da decoração orgânica do que se inspirar diretamente na natureza.
Itens naturais na decoração, como plantas, pedras, conchas e fibras, levarão uma sensação de frescor e tranquilidade para o ambiente.
A luz natural desempenha um papel de protagonismo na decoração orgânica, destacando as texturas e cores dos materiais naturais utilizados no ambiente.
Pensando nisso, maximize a entrada de luz natural na casa através de janelas amplas e cortinas leves e translúcidas.
A decoração com formas orgânicas oferece uma série de benefícios adicionais para todos que compartilham o espaço. Optando por elas na decoração, você não apenas embeleza o ambiente, mas também promove um maior bem-estar e uma sensação de harmonia.
As formas suaves e naturais acalmam os sentidos, transformando o lar em um verdadeiro refúgio para relaxar e recarregar as energias. Além disso, ao escolher materiais sustentáveis e produtos eco-friendly para a decoração orgânica, você faz sua parte para a preservação do meio ambiente.
Essa decisão consciente contribui para práticas mais sustentáveis e alinha-se perfeitamente com o crescente movimento em prol da preservação do planeta.
Gostou do conteúdo? Então temos uma ótima notícia para você! No blog da WEG, contamos com um enorme acervo de posts como este, pensados para te atualizar sobre tendências de decoração, design de interiores e arquitetura, continue acompanhando.