Para quem busca um clima mais agradável, nada como trazer plantas para dentro de casa, já que elas são uma ótima opção de decoração.

17 de janeiro de 2018


Para quem busca um clima mais agradável, nada como trazer plantas para dentro de casa, já que elas são uma ótima opção de decoração. Bonitas, elas também ajudam a manter a casa ou apartamento mais frescos e purificam o ar. Mas para ter esse resultado, não basta colocar apenas um vaso. É preciso investir em uma quantidade maior de mudas e escolher as espécies certas, que se adaptam a ambientes fechados. Nós vamos te ajudar nisso, com sugestões 5 de plantas para dentro de casa que são fáceis de cuidar e ideais para compor uma bela decoração.

Árvore-da-felicidade

plantas para a área interna da casa

Sua presença é associada à sorte e à harmonia. Apesar das folhas pequenas e delicadas, ela pede um ambiente amplo. Apesar de se adaptar melhor a áreas bem iluminadas para ficar viçosa e cheia, ela também se mantém em meia-sombra ou luz difusa. Utilize tutores de madeira ou bambu para mantê-la bem escorada.

Cróton

plantas-para-area-interna-da-casa-2

Com folhas grandes e brilhantes, elas surgem em tamanhos variados e podem mesclar tons de vermelho, roxo, rosa, branco, amarelo, verde ou laranja, formando lindas combinações. Precisa receber bastante sol, por isso o ideal é colocar o vaso perto de uma janela. Mas atenção: ela não se adapta a espaços com ar condicionado.

Maranta

plantas para a área interna da casa-4

Variando tons de verde, rosa e roxo, as marantas combinam com vários tipos de ambiente. A folhagem se desenvolve bem em vasos e deve ser cultivada à meia-sombra. A umidade do ar é muito importante para estas plantas, por isso deve-se borrifar as folhas com água nos dias mais quentes.

Antúrio

plantas para a área interna da casa-5

Planta rústica que requer poucos cuidados, vai bem em ambientes internos e iluminados, mas não suporta sol direto. Para uma folhagem bonita, mantenha a terra úmida na primavera e no verão, diminuindo as regas no inverno. Já nos dias de calor intenso, recomenda-se borrifar as folhas com água e deixar o vaso em cima de um prato cheio de pedras molhadas.

Samambaia

plantas para a área interna da casa-6

Viçosa, ela se destaca nos ambientes, passando uma sensação de conforto. A samambaia prefere locais iluminados, mas o sol direto pode queimar suas folhas. O espaço deve ser arejado e sem vento. As regas devem ser frequentes, mantendo o substrato sempre úmido, mas não encharcado.

Pronto! Agora basta fazer as combinações conforme os ambientes e trazer plantas para dentro de casa. É sempre bom ter natureza e o frescor mais perto.

Aproveite e veja mais dicas de decoração aqui.

Mais populares