Entenda a diferença entre tomadas de 10A e 20A
O novo padrão de tomadas do país, em vigor desde 2011, foi criado para oferecer mais segurança no uso de equipamentos elétricos em ambientes residenciais, comerciais e industriais.
Cada vez mais presentes nos lares, seja nas hortas ou internamente, as plantas ajudam a purificar o ar da casa e beneficiam a saúde mental de quem as cultiva, além de embelezar os ambientes.
13 de outubro de 2020
As plantas na decoração são uma tendência que veio para ficar. Cada vez mais presentes nos lares, seja nas hortas ou internamente, as plantas ajudam a purificar o ar da casa e beneficiam a saúde mental de quem as cultiva, além de embelezar os ambientes.
Especialmente durante a pandemia, momento em que estamos passando mais tempo em nossas residências, as plantas podem ser uma boa forma de melhorar a qualidade do ar e, assim, trazer mais saúde e bem-estar aos moradores.
Pensando nisso, preparamos esta lista com 8 plantas que ajudam a purificar o ar da casa, reduzindo impurezas e substâncias poluentes. Confira!
Esta planta precisa de pouca luz e pouca água para se desenvolver bem. Não é recomendado que ela fique em locais com muita corrente de ar e com temperaturas muito baixas.
Ela tem uma grande capacidade de filtrar o ar, absorvendo diversos poluentes e até mesmo a fumaça de cigarro. Além disso, o lírio da paz tem uma flor muito bonita, sendo ótimo também para decorar o ambiente.
Outra planta que ajuda a purificar o ar da casa é a espada de São Jorge, que, além de liberar oxigênio durante a noite, absorve substâncias tóxicas como benzeno, xileno, formaldeído, tolueno e tricloroetileno.
Muito usada para fins decorativos, a planta é originária da África e suporta temperaturas extremas, altas ou baixas.
A jiboia é uma planta bastante resistente, não precisa de muitos cuidados e requer pouca rega, apenas quando a terra está seca.
Além de ser fácil de cuidar, ela é ótima para absorver formaldeído e xileno. A jiboia também filtra o benzeno, que é liberado por produtos de limpeza, por exemplo. Assim, é uma boa dica para quem tem alergia a essas substâncias.
Palmeira-dama ou palmeira-ráfis é uma planta que vem da Ásia e se dá bem em áreas com temperatura amena e sem incidência direta de luz.
Mas lembre-se: ela pode atingir cerca de 3 metros de altura, sendo, portanto, melhor para casas com o pé direito alto.
Sua ação purificante ajuda a eliminar contaminantes como formaldeído, xileno e amoníaco. Assim como a jiboia, a palmeira-ráfis também absorve substâncias tóxicas de produtos de limpeza. Então, uma dica é colocá-la na área de serviço.
A palmeira-bambu, originária de Madagascar, também é conhecida como areca bambu. Ela é versátil, fácil de ser cuidada e pode ser usada tanto em ambientes internos quanto externos.
Dentro de casa, a dica é colocar a palmeira-bambu perto de armários, pois ela tem a propriedade de absorver substâncias tóxicas liberadas por tecidos de roupas.
Uma das melhores plantas que ajudam a purificar o ar da casa, a hera inglesa é ótima para absorver toxinas. E mais: ela ajuda a umidificar os ambientes.
Ela pode ser cultivada em vasos em ambientes fechados, pode ser moldada para seguir treliças e pode, ainda, servir como forração para muros e janelas.
Como o nome indica, a tamareira-anã é pequena, se comparada com as palmeiras, espécies da mesma família. Ainda assim, ela pode chegar até quatro metros de altura.
Também chamada de tamareira-de-jardim e originária da região da Tailândia e do Vietnã, esta planta é ótima para projetos paisagísticos. E, devido à sua capacidade de absorver fumaça de escapamento de carro, uma boa dica é colocá-la na entrada da casa.
Muito utilizado em decoração, o antúrio chama a atenção por suas folhas com um verde intenso e pelas folhas modificadas na cor avermelhada.
A planta vai bem em ambientes internos, bem iluminados mas sem luz direta e sem muito vento. Quanto à sua ação purificadora, o antúrio é ideal para absorver a amônia.
Essas são algumas plantas que ajudam a purificar o ar da casa, além de trazer mais beleza para o décor.
Por fim, lembre-se de que, caso você tenha animais de estimação, um cuidado importante ao escolher a planta para o seu lar é verificar antes se a espécie é tóxica para os bichos.
Quer mais dicas e inspirações para levar mais bem-estar para sua casa? Então, confira o Pinterest da WEG.