Sabia que o acabamento bouclé está em alta na decoração? Veja o que ele é e como pode ser uma excelente opção para completar o seu projeto.

16 de janeiro de 2023


Acabamento bouclé ou “em bouclé” é uma tendência em alta na decoração que continuará em alta em 2023.

Elegante e, ao mesmo tempo, discreta, essa opção é versátil e combina com diferentes estilos e gostos, dando um charme único e personalizado para seus projetos.

Por isso, neste conteúdo, apresentamos um pouco mais sobre ela, explicando o que é, como surgiu e como pode ser usada. Confira mais a seguir.

O que é acabamento bouclé?

É chamado de acabamento bouclé aquele feito com revestimento de um tecido especial, antes destinado apenas a poltronas. O tecido ou a malha desse material tem seu aspecto felpudo.

Esse elemento também é chamado de malha bouclé PV. Ele é feito em fio com laçada, um tipo de estrutura de entrelaçamento bem marcante, o que lhe dá, olhando de perto, uma aparência de estar bem trabalhado.

Por essa característica, tem um ar aconchegante e cai muito bem em ambientes como salas de estar e quartos, por exemplo.

Como surgiu o acabamento bouclé?

A origem do material é francesa e remete aos anos 1940, quando foi criado para cobrir poltronas. Por ser acolhedor, imaginava-se que ele ficaria perfeito nesse tipo de item. No entanto, designers e arquitetos atuais começaram a notar seu potencial decorativo.

Para comprovar essa possibilidade, o acabamento começou a ser testado em diferentes objetos, como em almofadas. Pela maciez e pelo conforto que proporciona, percebeu-se que podia unir dois fatores fundamentais na composição de um ambiente: beleza e praticidade.

Atualmente disponível em diversas cores, é visto no mercado como um importante recurso para garantir sofisticação em obras e projetos. 

De agradável textura, dá um toque especial a vários cenários que desejam ser decorados com um componente que possa chegar a lembrar o vintage (clássico) e ao mesmo tempo o moderno.

Onde o acabamento bouclé pode ser aplicado?

Diversos itens hoje em dia podem ter esse tipo de acabamento. Tais produtos podem ser encontrados em lojas de decoração ou encomendados. Abaixo, trazemos um pouco mais detalhes sobre as principais aplicações:

1-Poltronas e sofás

Assim como em outros tempos, o acabamento bouclé ainda pode ser muito visto em poltronas, mas não somente nelas. Sofás inteiros ficam muito bonitos confeccionados com esse material.

Eles podem ter formatos diferenciados, como cantos arredondados ou a parte inferior em madeira, criando uma linda composição.

Em resumo, o cliente pode escolher o design de sua preferência e que tenha mais o seu estilo usando esse revestimento como opção.

2-Almofadas

Poltrona em bouclé

Quem não quiser investir em um móvel por completo pode apenas complementar a sala com almofadas com esse material.

As almofadas são uma alternativa para adicionar essa elegância ao espaço, usando-as como um detalhe na decoração. Porém, nada impede que elas sejam postas em sofás também no mesmo material, para citar uma hipótese.

Tanto em salas de estar como em salas de TV, o tecido fica muito bem aplicado, porque traz uma sensação de acolhimento. 

3-Carpetes e tapetes

carpetes em bouclé

O acabamento bouclé é excelente também em carpetes e tapetes. Pelo conforto que proporciona ao toque dos pés, torna-se ótimo para quartos e salas.

Em cozinhas, também são usados hoje kits confeccionados com essa matéria-prima e até mesmo em banheiros. A durabilidade e a resistência do material também são boas, razão de ele ter sido muito bem avaliado recentemente não só por sua beleza.

4-Peças de finalização

decoração em bouclé

Por fim, conforme a criatividade e o gosto de cada consumidor, peças de finalização de decoração podem levar esse acabamento. É o caso de mantas, que são usadas tanto para proteger como para decorar.

Elas também são capazes de combinar com a cor de cortinas e outros objetos que complementam o cenário. 

Vai da preferência em cada projeto, mas é fato que o bouclé está em alta em várias frentes quando o assunto é decorar com elegância. Dica: acabamentos como tomadas e interruptores também ajudam a finalizar o ambiente de maneira única!

Agora que você já sabe, veja também quais são as tendências de decoração da Salone del Mobile deste ano.
Conseguiu entender melhor como aplicar o acabamento bouclé como um elemento das suas obras? Aproveite para acessar o Pinterest da WEG Tomadas e obter mais inspirações para deixar sua residência encantadora!

Mais populares