Como dimensionar o disjuntor e quais são as suas características?
Saber como dimensionar o disjuntor é essencial para garantir a segurança da rede elétrica. Veja como realizar essa etapa da melhor maneira.
Se você é um profissional de decoração, design ou arquitetura, sabe bem que precisa conhecer diversas referências e ficar antenado nas principais tendências do setor.
17 de janeiro de 2020
Se você é um profissional de decoração, design ou arquitetura, sabe bem que precisa conhecer diversas referências e ficar antenado nas principais tendências do setor. E quem é admirador da área também não quer ficar de fora das novidades em decoração e design, não é mesmo?
Pensando nisso, separamos neste post as 5 principais feiras de decoração e design em 2020. Seja você um profissional ou um simpatizante da área, confira os eventos nacionais e internacionais mais relevantes do setor!
A ABIMAD (Associação Brasileira das Indústrias de Móveis de Alta Decoração) é uma feira focada em móveis e objetos de decoração. O evento ocorre todo ano e a entrada é gratuita.
Contudo, há uma limitação: a feira é destinada exclusivamente a lojistas do setor de móveis e decoração, arquitetos, designers, decoradores e à imprensa. Para participar, é preciso ter o credenciamento.
Quando: 4 a 7 de fevereiro de 2020.
Horário: das 10h às 19h de terça a quinta-feira, e das 10h às 17h na sexta-feira.
Onde: São Paulo – SP, no São Paulo Expo.
A ABCasa Fair (Associação Brasileira de Artigos para Casa, Decoração, Presentes, Utilidades Domésticas, Festas e Flores) é considerada uma das maiores feiras da área em toda a América Latina. Com duas edições por ano, o evento é destinado para:
– lojistas;
– arquitetos;
– decoradores;
– designers;
– imprensa;
– influenciadores do setor.
É uma ótima oportunidade para profissionais fazerem negócios com importadores e fabricantes do ramo. A feira também conta com palestras, workshops e bate-papos.
Quando: 11 a 15 de fevereiro de 2020.
Horário: das 10h às 20h nos dias 11 a 14, e das 10h às 17h no dia 15.
Onde: São Paulo – SP, no Expo Center Norte.
A CASACOR é uma das mais conhecidas mostras de arquitetura, decoração e paisagismo. O evento reúne várias feiras que acontecem em diferentes lugares não só do Brasil, mas das Américas. Além de diversos estados do país, o evento também acontece em locais como Paraguai, Miami e Peru.
A agenda completa para 2020 ainda não foi divulgada, mas algumas mostras já estão confirmadas. É o caso da CASACOR Paraná – com data prevista para 22 de maio a 20 de julho de 2020 – e da CASACOR Paraíba – marcada para 14 de agosto a 20 de setembro de 2020.
O Design Weekend é um festival urbano com o objetivo de promover o design, a arquitetura, a decoração, a arte, a inclusão social, o urbanismo, o empreendedorismo e a inovação tecnológica.
Com uma semana de duração, o festival reúne mais de 300 eventos espalhados por mais de 140 locais na capital paulista. Em 2020, o Design Weekend chega à sua 9ª edição, e contará com a participação não só de profissionais, mas também de simpatizantes e admiradores da área.
No evento, acontecem inúmeras atividades. Os participantes podem usufruir de feiras, mostras, exposições, palestras, festas, bate-papos, lançamentos de produtos e livros e até de intervenções urbanas. A programação da DW! só é divulgada nas vésperas do festival. Então, fique de olho para não perder!
Quando: 16 a 23 de agosto de 2020.
Onde: São Paulo – SP.
Criada em 1961, a feira Isaloni (Salão Internacional do Móvel) tinha o objetivo de estimular a exportação de móveis italianos. Tida como a mais célebre das feiras de decoração e design, a Feira de Milão é referência internacional no setor.
Além de mobiliários, o evento aborda tendências em iluminação, objetos de decoração e promove o design italiano. Por sua importância, a Feira de Milão atrai arquitetos e designers do mundo inteiro bem como interessados nas últimas novidades e nas melhores tendências que estão por vir.
O evento é uma excelente oportunidade para profissionais se inspirarem em ideias de decoração, fazerem networking e trocarem experiências com pessoas de todos os lugares do mundo. Em 2020, a feira está prevista para os dias 21 a 26 de abril.
Essas são apenas algumas das principais feiras de decoração e design que estão previstas para o calendário de 2020. É bom lembrar que, claro, você não precisa necessariamente marcar presença em todos os eventos.
Mas, se mesmo assim não quiser perder nada, aqui vai uma dica: basta ficar ligado na cobertura que os canais fazem das feiras de decoração e design. Isso já ajuda bastante e você não fica de fora das principais tendências de 2020!
Leia também:
+ Como montar um portfólio de arquitetura