Como dimensionar o disjuntor e quais são as suas características?
Saber como dimensionar o disjuntor é essencial para garantir a segurança da rede elétrica. Veja como realizar essa etapa da melhor maneira.
Casas híbridas: o equilíbrio perfeito entre lar e trabalho. Descubra como essas residências estão redefinindo o estilo de vida moderno.
5 de junho de 2024
Você já pensou na possibilidade de fazer do seu lar um ambiente de trabalho personalizado sob medida para o seu gosto? As casas híbridas são exemplos perfeitos desse conceito, tornando residências mais propícias para o home office.
No entanto, por ser um tema relativamente novo, muitas pessoas não entendem muito bem o que são as casas híbridas. Pensando nisso, preparamos este artigo para explicar tudo o que você precisa saber sobre essa tendência. Confira!
É impossível falarmos sobre as casas híbridas sem um contexto do cenário em que a tendência se desenvolveu. Durante a pandemia da COVID-19, o home office tornou-se parte do cotidiano de muitas pessoas ao redor do mundo.
O que era uma medida provisória acabou se tornando uma realidade mesmo com o fim da pandemia. Inclusive, estudos apontam que o trabalho em casa cresceu 50% no pós-COVID.
Foi assim que surgiu a seguinte demanda: aliar o conforto e a funcionalidade dos lares tradicionais com os espaços adaptados para o trabalho remoto, resultando nas casas híbridas.
Em poucas palavras, esse conceito arquitetônico integra áreas residenciais acolhedoras e ambientes de trabalho funcionais em um só espaço. Como consequência, ele garante uma transição suave entre as esferas profissional e pessoal da vida cotidiana.
Quando uma residência é grande e com vários ambientes, transformá-la em uma casa híbrida é um pouco mais simples. Nesse caso, o proprietário escolhe um cômodo que assumirá o papel de “área de trabalho” setorizando o local.
O principal benefício dessa alternativa é ter um lugar específico somente para o trabalho. Assim, é mais fácil “não confundir as coisas” e manter uma separação saudável entre a vida profissional e a pessoal.
Mas e para lares menores, como apartamentos? Aqui, a otimização de espaço e a multifuncionalidade são pontos-chave para planejar a casa híbrida.
Tenha em mente que cada centímetro conta em ambientes mais compactos. Então busque formas criativas de maximizar a utilização do espaço disponível sem impactar o conforto ou a funcionalidade.
Uma abordagem comum em apartamentos pequenos é o uso de soluções de design versáteis e móveis modulares que possam ser adaptados conforme o necessário. Imagine uma mesa dobrável de cozinha como exemplo, ela pode servir como área de trabalho durante o dia e ser recolhida à noite para o jantar.
Da mesma forma, sofás com compartimentos de armazenamento embutidos oferecem espaço adicional para guardar itens pessoais ou de trabalho.
Além disso, a integração de elementos multifuncionais é muito bem-vinda para o desenvolvimento de uma casa híbrida. Itens como paredes, divisórias retráteis e móveis que servem a múltiplos propósitos maximizam a flexibilidade do local.
Mesmo em ambientes reduzidos, as casas oferecem uma solução viável para a integração de áreas de trabalho no lar. Entretanto, estratégias de otimização são indispensáveis para a manutenção dos benefícios do trabalho remoto a fim de não se comprometer o conforto do lar.
A automação residencial anda lado a lado com as casas híbridas, integrando os espaços profissionais e os pessoais de maneira inteligente e otimizada. O proprietário pode desfrutar de diversas facilidades se souber utilizar a tecnologia ao seu favor.
Quer uma dica? Use as automações, por exemplo, para o ajuste da iluminação de acordo com as necessidades do momento.
Durante o horário comercial, aposte em luz fria, branca e brilhante, ideal para concentração e produtividade. Ao final do expediente, uma transição suave para o ambiente doméstico cai bem, ajustando a iluminação para a luz mais quente.
Como vimos ao decorrer do artigo, as casas híbridas têm tudo para se beneficiar da automação residencial. A integração de sistemas automatizados oferece uma série de vantagens para esses espaços, desde o aumento da eficiência energética até o aprimoramento da segurança e do conforto dos moradores.
A WEG se destaca como uma empresa líder em soluções elétricas e de automação. Com a linha de tomadas & interruptores e automação residencial WEG Home, garantimos produtos confiáveis e inovadores que facilitam a sua vida tanto para a casa como para o home office.