Como dimensionar o disjuntor e quais são as suas características?
Saber como dimensionar o disjuntor é essencial para garantir a segurança da rede elétrica. Veja como realizar essa etapa da melhor maneira.
As mudanças causam bastante trabalho e podem ser complicadas se não houver um planejamento antecipado.
18 de junho de 2019
Organizar, encaixotar, desmontar, transportar…e pôr tudo no lugar de novo. Bate um cansaço só de ler, não é verdade? As mudanças causam bastante trabalho e podem ser complicadas se não houver um planejamento antecipado. Por isso, criamos um pequeno manual de como fazer mudança sem stress (ou como o mínimo de dor de cabeça possível) para você saber como organizar e otimizar esse processo, e se mudar sem neuras. Continue lendo!
O primeiro passo de qualquer guia que fale de como fazer mudança é definir quando você deseja se mudar. Feriados e finais de semana são as datas mais comuns, já que as pessoas normalmente não trabalham e é possível reunir família e amigos para ajudar. Se você está saindo ou entrando em um apartamento, não se esqueça de verificar as regras do condomínio em relação aos dias permitidos para a realização das mudanças. Há condomínios que não permitem que elas sejam realizadas aos finais de semana e pedem, inclusive, agendamento prévio, para evitar que mais de uma mudança seja realizada no mesmo dia, gerando congestionamento. Além da escolha da data, esse planejamento inicial também inclui:
• Contratar uma equipe para realizar o transporte de todos os pertences. Se optar por um motorista autônomo ao invés de uma empresa especializada, confira se ele possui ajudantes e materiais para proteger seus móveis e eletrodomésticos durante o trajeto da antiga moradia para a nova casa.
• Contratar especialistas em desmontagem e montagem de móveis. É importante que os móveis sejam desmontados com pelo menos um dia de antecedência da data da mudança.
• Contate as concessionárias de água, energia elétrica e telefone para providenciar o desligamento do abastecimento no endereço antigo e solicitar a ligação no novo local antes da data prevista para a mudança.
Lembre-se de começar a acumular caixas de papelão e jornais antigos. Eles serão muito úteis quando for preciso embalar suas coisas. Esses itens estão disponíveis em supermercados e lojas de eletrodomésticos ou à venda em lojas especializadas de embalagem.
Esse momento leva bastante tempo e é muito importante realizar uma triagem antes de encaixotar tudo. Aproveite para avaliar o que você não usa faz tempo e que pode ser descartado.
Se for possível, comece o processo de encaixotamento semanas antes da mudança, para fazê-lo com bastante calma. Você pode começar da seguinte forma:
• Por cômodos
• Por membros da família
• Por categorias
Deixe para encaixotar os objetos de uso frequente no final, evitando ter que abrir caixas para procurar por uma escova de cabelos, por exemplo.
Um dos maiores erros de quem se muda é não identificar cada caixa de acordo com seu conteúdo – ou de misturar itens que não tem nada a ver um com o outro. Evite isso a todo custo!
Procure encaixotar em uma mesma caixa apenas objetos que tenham relação – podem ser de um mesmo cômodo, categoria ou pertencer a uma mesma pessoa. Cole etiquetas nas caixas ou use uma caneta para identificar o conteúdo. Lembre-se que mais pessoas estarão envolvidas no processo de transporte e organização, por isso a identificação é essencial.
Otimize o processo de embalagem e transporte utilizando as seguintes dicas:
• Comece por objetos de decoração e livros.
• Embale primeiro as roupas das estações opostas à atual. Se estiver no inverno, comece pelas roupas de verão e vice-versa. Utilize as malas de viagem para armazená-las.
• Use cobertores e toalhas para envolver itens mais frágeis, inclusive móveis, para evitar arranhões durante o transporte.
• Enrole os tapetes para que ocupem menos espaço.
• Proteja cerâmicas e vidros com jornais ou com plástico-bolha. Classifique-os como FRÁGEIS.
• Você também pode numerar as caixas e listar em um caderno o que cada caixa contém.
• Envolva os colchões em lençóis de elástico de ambos os lados para protegê-los das sujeiras. Faça o mesmo com sofás e poltronas.
• Objetos muito pesados devem ser armazenados em caixas pequenas e reforçadas com fitas adesivas.
• Parafusos e peças pequenas dos móveis precisam ser guardados em pacotes pequenos, etiquetados e colados ao móvel.
Depois de encaixotar e fazer a mudança, chegou a hora de colocar tudo no lugar. É uma medida inteligente deixar as caixas nos seus cômodos específicos, desde que não atrapalhem a montagem dos móveis, que deve vir em primeiro lugar. Depois dessa etapa, comece a organizar os ambientes da seguinte forma:
• Comece pelo banheiro, e depois siga para a cozinha, esses dois cômodos são os mais utilizados.
• Antes de começar a tirar os itens das caixas, avalie como esses objetos ficarão dispostos, guardando primeiro os que ficam no fundo dos armários e assim por diante.
• É bem provável que a organização do novo lar leve alguns dias, por isso priorize desempacotar primeiro os utensílios que são indispensáveis.
Depois de organizar o essencial, dê continuidade ao processo de organização com tranquilidade, criando um lar agradável para vivenciar uma nova etapa de vida. Se preferir, você também pode contratar empresas especializadas que realizam todo o processo, como empacotamento, transporte, montagem e desmontagem dos móveis. E então, curtiu nossas dicas de como fazer mudança sem stress? Deixe um comentário 😉