Como dimensionar o disjuntor e quais são as suas características?
Saber como dimensionar o disjuntor é essencial para garantir a segurança da rede elétrica. Veja como realizar essa etapa da melhor maneira.
Você nunca mais vai precisar abrir e fechar cortinas. Entenda como funciona a persiana automatizada e saiba quais são as suas vantagens. Confira!
15 de dezembro de 2021
A automação residencial chegou para facilitar a rotina e a vida doméstica das pessoas. A princípio, tarefas como abrir e fechar cortinas dependiam exclusivamente dos moradores. Todavia, hoje elas podem ser feitas sozinhas. Você sabe como funciona a persiana automatizada?
Essa nova ferramenta permite que o morador a controle sem precisar sair do lugar, de modo que esse item ofereça mais conforto, segurança e bem-estar ao usuário, ou seja, proporcionando autonomia e tornando sua utilização mais prática e eficiente.
Ficou curioso? Prossiga com a leitura para entender como funciona a persiana automatizada e saber quais são as suas vantagens. Confira!
As persianas são essenciais para controlar a luminosidade e até mesmo a temperatura da casa. Além disso, elas mantêm o conforto dos moradores e valorizam a estética do ambiente. Como resultado, são constantemente manuseadas e podem estragar justamente por isso.
Sendo assim, quando você opta por uma persiana automatizada, você tem mais praticidade e sua utilização não depende mais da ação humana, o que leva a uma maior preservação, aumentando a sua vida útil.
A persiana automatizada tem um mecanismo eletrônico de acionamento que permite fechá-las e abri-las através de um smartphone, tablet, controle remoto ou interruptor, assim você está sempre no comando. Desse modo, permite mais controle da luminosidade, permitindo a você explorar o máximo da luz natural.
Além disso, alguns modelos são equipados com sensor de presença. Logo, é possível programá-las para abrir ao detectar que alguém esteja no cômodo.
O uso da persiana na automação residencial proporciona diversos benefícios, tais como:
Ela é um ótimo item para residências com a presença de pessoas com mobilidade reduzida. Isso acontece devido à sua facilidade de ser manuseada, podendo ser programada para abrir e fechar nos horários que o usuário preferir.
Além disso, ela pode ser acionada com apenas um toque no smartphone. Desse modo, gera mais autonomia e qualidade de vida ao usuário.
A persiana automatizada pode ser programada para abrir e fechar em horários determinados pelo usuário. Dessa forma, permite um controle maior da incidência solar na residência.
Assim também, quando você usa módulos de automação residencial, você consegue ter informações sobre temperatura e com isso abrir ou fechar automaticamente quando o ambiente estiver muito quente. Portanto, evita o superaquecimento do interior do imóvel, gerando mais conforto aos moradores.
Em síntese, essa função é muito útil para quando a família está viajando. Por exemplo, com a sua programação, ela permite a entrada da luz natural ideal para a manutenção das plantas ou dos jardins internos.
A persiana é constantemente manuseada e pode estragar justamente por isso. Todavia, quando o item é automatizado, a sua durabilidade aumenta muito. Isso acontece porque o contato manual se torna desnecessário.
Como resultado, ela tem a vida útil prolongada.
É possível controlar a persiana automatizada de qualquer lugar do mundo através do seu smartphone ou tablet. Criar cenários para mesclar luz natural e artificial, ou ainda simplesmente preparar seu ambiente para assistir aquele seu filme favorito, e tudo isso pode ser feito também com o comando de voz, por meio de sua assistente virtual Alexa ou Google assistente.
O módulo relé para controle de persianas WI-FI + RF da WEG Home permite que, através do seu smartphone, seja possível abri-la de onde estiver e deixar o sol entrar, ou então para controlar a luminosidade de todos os ambientes do seu imóvel.
O item é rápido de instalar e fácil de programar, pois foi feito para tornar o seu dia a dia mais prático e inteligente. Tem interface com as principais assistentes de voz do mercado, e ainda permite que você mescle suas automações, diminuindo a intensidade das luzes, fechando as cortinas e ligando a televisão na sua programação predileta.
Quer saber como funciona a persiana automatizada da WEG Home? Conheça o produto e saiba onde comprar.
Imagina utilizar essa solução e outros dispositivos inteligentes para reduzir a intensidade da luz artificial, ligar o seu sistema de som e colocar a sua trilha sonora predileta para tocar? Quem não adoraria uma casa inteligente, não é mesmo?
Aproveite e conheça agora todos os produtos da WEG Home e descubra como facilitar a sua vida doméstica.