Quer saber o que vai ser tendência de decoração em 2019? Confira neste artigo as principais apostas do setor para este ano

3 de janeiro de 2019


Quer saber o que vai ser tendência de decoração em 2019? Confira neste artigo as principais apostas do setor para este ano.

Uma aproximação com a natureza é o ponto mais notável. Isso pode ser visto através da utilização de tons terrosos, da presença do verde nos interiores e de uma preocupação cada vez mais evidente com a sustentabilidade. Confira abaixo o que vai direcionar a criação de ambientes modernos e sofisticados durante este ano.

Tendência de cores

Os tons terrosos irão reger a decoração de interiores em 2019. Nuances dessa tonalidade remetem a terra e a natureza, e criam uma atmosfera de aconchego, formando um contraponto ao caos urbano. As cores dessa paleta podem ser utilizadas em acessórios, como tapetes, cortinas e almofadas.

Para fazer o contraponto vibrante às cores neutras, aposte no coral vivo, anunciado pela Pantone como cor do ano. Os mais ousados podem aplicar essa tonalidade, considerada ponto alto como tendência de decoração, na pintura de paredes e em grandes móveis, como sofás. Ela também deve invadir os artigos de cama, mesa e banho, deixando que os detalhes cumpram a sua promessa de levar alegria aos ambientes. 

tendencia-de-decoração-1

Iluminação abundante

Nada de penumbra! Ambientes iluminados, de preferência naturalmente, são uma das apostas para alcançar leveza. Uma iluminação impecável faz toda a diferença: grandes janelas, pendentes e lâmpadas embutidas deixam o espaço claro e valorizam a arquitetura e a decoração. É também através de um bom projeto decorativo que se transmite sensações como conforto, leveza e aconchego.

E não é só para decorar que a iluminação deve ser levada em conta: ela é a responsável pela funcionalidade do ambiente também. Para que as atividades cotidianas possam ser realizadas de forma adequada, é preciso definir o que funciona melhor. Não deixe de investir em um bom projeto de iluminação ao construir ou reformar.

tendencia-de-decoração-3

Muito verde

As plantas irão se espalhar pelo interior das residências, reforçando a ideia de conexão com a natureza. Além de embelezar, elas são terapêuticas: filtram o ar, trazem frescor e estimulam os moradores ao relaxamento. Para decorar com plantas, faça um estudo de espécies que se adaptam bem às condições de ambientes internos, como luz, temperatura e umidade. A maranta é uma das espécies que se tornou a queridinha dos decoradores, graças à sua versatilidade e variedade de folhagens.

tendencia-de-decoração-4

Saiba mais: 5 plantas para a área interna que trazem frescor e conforto visual

Sustentabilidade

Produtos fabricados com matérias-primas recicláveis ou materiais naturais, como fibras, madeiras e cerâmicas vão ditar o tom dos objetos decorativos. Estampas inspiradas em plantas e animais também estão presentes nos lançamentos, alimentando a harmonia com a natureza. A sustentabilidade, aliás, veio para ficar – e não é por menos: é questão de sobrevivência a um prazo não tão longo assim. Por isso, a arquitetura sustentável deve ditar os rumos da construção civil, uma vez que o setor é responsável por um percentual impressionante de uso de recursos naturais e de descarte de resíduos: 50% em todo mundo.

tendencia-de-decoração-9

Quer saber mais sobre o assunto? Confira nosso e-book: É possível construir com baixo impacto ambiental.

Estilo industrial

Essa tendência retrô leva o estilo do interior das fábricas para dentro das residências. Paredes de tijolos maciços aparentes, tubulações expostas e a presença de cimento queimado em pisos e paredes são as principais marcas dessa decoração, que abraça as características primárias das construções e expõe a ausência de acabamentos. Para equilibrar a composição, é preciso escolher móveis e objetos suaves, para quebrar a sensação fria e trazer aconchego ao ambiente. 

Madeira

A madeira natural ou escura irá invadir as cozinhas, dando um toque de conforto ao cômodo e confirmando-se como tendência de decoração. Além de pisos e móveis, ela poderá ser encontrada no revestimento de paredes, dando um toque de elegância e aconchego. Altamente resistente, simples e durável, é um ótimo investimento.

Formas

As linhas retas serão postas de lado para dar lugar às curvas. Objetos e mobiliários com formas ovais e orgânicas (olha a natureza aí de novo!), serão adotados para o conforto maior do corpo e dos olhos.

Para combinar com a sua nova decoração, você pode instalar as tomadas & interruptores da WEG. Com diversos modelos e uma ampla paleta de cores, elas oferecem uma infinidade de harmonizações. Confira todas as nossas linhas aqui.

Mais populares