Como dimensionar o disjuntor e quais são as suas características?
Saber como dimensionar o disjuntor é essencial para garantir a segurança da rede elétrica. Veja como realizar essa etapa da melhor maneira.
Quem faz home office ou pode trabalhar em casa de vez em quando, precisa de um ambiente adequado para se dedicar à atividade sem distrações e desconforto.
2 de maio de 2018
Quem faz home office ou pode trabalhar em casa de vez em quando, precisa de um ambiente adequado para se dedicar à atividade sem distrações e desconforto. Até porque, a decoração de escritório precisa ser funcional para se tornar produtiva no dia a dia.
As palavras de ordem são organização e iluminação. Afinal, sentar no sofá com o notebook no colo pode ser confortável por uma hora, mas não por uma tarde inteira.
Se até empresas como Google e Facebook são famosas por usar a decoração de escritório para motivar e deixar seus funcionários mais felizes, porque você não deveria apostar nessa tática?
Uma pesquisa no Reino Unido estimou que a insatisfação com o ambiente de trabalho custa cerca de R$7,2 bilhões por ano para as empresas, com despesas por problemas de saúde dos colaboradores. Melhorias nesse sentido, disseram os estudos, podem aumentar a produtividade em até 25%.
Apesar de parecer intuitivo montar o seu próprio escritório, não basta apenas uma mesa e um computador. É preciso pensar em um ambiente que promova a produção, criatividade e seja adequado em termos de infraestrutura. Então preste atenção nas dicas que vamos compartilhar abaixo e garanta horas de sucesso no seu trabalho.
Iluminação
Você sabia que a intensidade e o tipo de iluminação que incide nos ambientes que fazem parte do nosso dia a dia têm um grande impacto sobre nossa saúde, felicidade e produtividade? Você pode entender um pouco melhor sofre a influência da iluminação aqui.
Mas o que não pode é ter excesso ou falta de iluminação. Ambas causam dores de cabeça e tontura. Para evitar esse problema é indicado usar iluminação natural.
Se o ambiente tiver janelas, aproveite! Luz natural combinada com luminárias, lustres de chão ou pontos de luz fria no teto são perfeitos para compor a decoração de escritório. Mas não esqueça que o foco de luz deve estar direcionado para a bancada, na frente de quem senta, para não fazer sombra.
A postura incorreta pode causar fadiga, dores e até estresse. Busque trabalhar em cadeiras ergonômicas do estilo escritório, com apoios para as costas, braços e ajustes de altura. Evite futuros problemas ao cuidar do seu bem-estar. Afinal, se você trabalha no computador, são pelo menos 8h por dia que você passa sentado.
As cores possuem um papel fundamental em qualquer ambiente, até mesmo na decoração de escritório. Por se tratar de um espaço onde é preciso manter a energia, inspiração e, inclusive, conforto, os diversos tons utilizados na composição possuem grande influência nos resultados do seu trabalho.
O uso das cores primárias, por exemplo, estimula sentidos e aumenta a inspiração e concentração. Mas isso não vale só para as paredes. Você pode apostar na mistura de tons nos objetos decorativos, como almofadas, poltronas, vasos ou até mesmo estantes.
Nada mais improdutivo do que ter que sair da sua mesa para carregar o celular ou a bateria do notebook, não é mesmo? Por isso, planeje o seu home office sem esquecer das tomadas e interruptores.
Tenha tomadas na altura e locais adequados para tornar o seu dia a dia mais prático. Computador, luminária, internet Wi-Fi e carregador de celular já somam 4 tomadas. Sem falar em impressora e outros aparelhos típicos de escritório.
Se o ambiente não possui pontos de luz suficientes, você pode usar a linha de sobrepor para fazer instalações sem quebrar a parede. Ou então, usar uma linha de tomadas e interruptores de embutir nos próprios móveis sob medida para manter sua sala clean e organizada. O importante aqui é manter a organização e praticidade do ambiente para poupar perda de tempo e aumentar a produtividade. Bom trabalho!