Como dimensionar o disjuntor e quais são as suas características?
Saber como dimensionar o disjuntor é essencial para garantir a segurança da rede elétrica. Veja como realizar essa etapa da melhor maneira.
Quando falamos em sustentabilidade atrelada ao nosso dia-a-dia, uma das primeiras coisas que pensamos é em trocar as sacolas plásticas do supermercado por sacolas reutilizáveis, ou em separar o lixo da nossa casa e do escritório.
27 de junho de 2018
Quando falamos em sustentabilidade atrelada ao nosso dia-a-dia, uma das primeiras coisas que pensamos é em trocar as sacolas plásticas do supermercado por sacolas reutilizáveis, ou em separar o lixo da nossa casa e do escritório. Porém, hoje vamos descobrir que também é possível decorar ambientes bonitos de maneira sustentável e econômica.
Existem várias ideias e soluções versáteis e surpreendentes, que podem ser aplicadas tanto em pequenos apartamentos quanto em grandes residências. Olha só!
Minimalismo
Atualmente, tem se falado muito sobre minimalismo na decoração de ambientes e no paisagismo. Isso porque ele reflete o pensamento de “menos é mais”, e nos ajuda a eliminar do dia-a-dia todos aqueles móveis e objetos que muitas vezes temos até um certo apego emocional, mas que não possuem nenhum valor real e útil para nossas atividades do cotidiano.
Upcycle
O Upcycle é uma técnica onde materiais que seriam descartados são transformados em objetos totalmente novos. Pedaços de madeira, canos, metais, tecidos, qualquer material pode ser recriado e virar uma peça de decoração ou até mesmo um móvel novo. Basta ter criatividade e as ferramentas necessárias para tirar o seu projeto do papel.
Restauração
Outra possibilidade na decoração de ambientes sustentáveis, a restauração é uma ótima opção para possui aquele móvel funcional, mas que precisa de um tapa no visual. Também podemos recorrer aos móveis usados ou antiquários, a fim de resgatar verdadeiras pérolas.
Peças esquecidas ou velhas ganham uma cara nova com a restauração e higienização corretas, dando ao ambiente um ar retrô. Essa é uma tendência forte no universo da decoração de ambientes.
Plantas
Nada melhor do que criar um contato com a natureza através de plantas. Utilizá-las na decoração de ambientes pode ser uma boa opção para quem vive em apartamento, por exemplo, e precisa de objetos decorativos que se adaptem facilmente ao ambiente. Existem diversos tipos de plantas que sobrevivem muito bem em ambientes fechados, e que atendem a variados estilos com inúmeras opções de folhagem.
Confira: 5 plantas para a área interna da casa que trazem frescor e conforto visual
Luz natural
Explorar a luz natural proporciona um aspecto agradável e aconchegante para a decoração de ambientes, e não deixa de ser um fator complementar para a decoração. Além da beleza natural da luz do dia entrando pelas janelas, portas ou paredes de vidro, ela ainda nos permite poupar energia elétrica.
Linha GranBella
É possível complementar uma decoração de ambientes sustentável com tomadas e interruptores que respeitem o meio ambiente. Assim é a linha GranBella. Inspirada na elegância da natureza e com uma paleta de cores encantadora, ela proporciona harmonia e renova o ambiente. As linhas fluidas e os traços leves da GranBella garantem um modelo contemporâneo, que harmoniza com todos os estilos, do retrô ao minimalista.
Além da decoração de ambientes, nós também já falamos sobre aplicativos que promovem a sustentabilidade e práticas ecofriendly para adotar no dia a dia. Agora não vão faltar motivos para você ajudar o planeta reduzindo impactos ambientais.