maranta

Além da beleza, o verde traz paz e é vida pura, em essência.

3 de dezembro de 2018


As plantas são elementos que arremetam a decoração e deixam o ambiente leve, natural e com ares de refúgio. Além da beleza, o verde traz paz e é vida pura, em essência. Existem diversas espécies que se adaptam a cada canto da casa ou escritório, desde que haja luz natural. E um gênero tem sido uma escolha constante dos decoradores e virou tendência: a maranta.

Elas são de origem tropical e ficaram conhecidas, na linguagem popular, como “rezadeiras”. São cerca de 30 espécies, compostas por folhagens cheias de texturas e tons de verde que lembram melancias. A estampa das folhas é seu principal charme e tem o poder de iluminar o ambiente, refletindo as luzes. Cada espécie desse gênero possui folhas em formatos, tons e estampas diferentes. É possível criar um lindo jardim somente com exemplares de marantas, que podem alcançar até 1 metro de altura.

As marantas não necessitam de muita luz solar, por isso se ajustam com facilidade a áreas internas. Bem cuidadas, elas vivem por mais de uma década e são bastante resistentes, bastando a rega em dias alternados para mantê-las sempre viçosas.

maranta-2

Sensíveis ao calor do sol, as marantas não devem ser expostas à luz solar. Mesmo em jardins abertos, precisam ser dispostas à sombra, para que suas folhas não sejam queimadas. Sua preferência por locais frescos a torna intolerante a temperaturas maiores de 25 °C.

Abaixo, selecionamos os principais cuidados para quem deseja adotar uma maranta para compor a decoração. Vamos lá:

– Por serem tropicais, elas preferem umidade e não suportam muito bem invernos rigorosos.
– A sensibilidade das folhas exige a sombra ao invés da luz solar.
– Caso estejam em locais fechados, recomenda-se colocá-las em locais arejados a cada 15 dias.
– Elas necessitam de luz indireta por aproximadamente 3 horas por dia.
– No solo, é preciso plantá-las com cerca de 5 a 10 cm de espaçamento entre elas.
– Os vasos precisam ter espaço para o crescimento das raízes.
– Para mantê-las bem nutridas, adube-as a cada 6 meses.
– No verão ou em dias secos, borrife água nas suas folhas.
– Remova folhas mortas ou secas quando necessário.
– Regue-as com 100 ml de água dia sim, dia não.

Quer saber mais sobre decoração com plantas? Aqui a gente fala sobre os tipos de plantas que podem te ajudar a dormir melhor e aqui apresentamos outras cinco espécies que trazem frescor e conforto visual para áreas internas.

Mais populares