Como dimensionar o disjuntor e quais são as suas características?
Saber como dimensionar o disjuntor é essencial para garantir a segurança da rede elétrica. Veja como realizar essa etapa da melhor maneira.
A pintura setorizada é ótima para delimitar espaços de uma forma prática e simples. Saiba mais e veja inspirações, aqui!
21 de março de 2022
Muitas vezes, os arquitetos e designers de interiores encontram dificuldade de criar projetos que precisam de vários espaços delimitados em um cômodo só. Uma excelente forma de solucionar esse problema é fazendo uma pintura setorizada.
Ela é uma tendência que tem crescido nos últimos anos por solucionar a setorização dos ambientes de uma forma prática, simples e personalizada.
Além disso, pode servir apenas de decoração, destacando partes do cômodo que antes estavam esquecidas. Entenda mais sobre como fazer a pintura setorizada e confira inspirações abaixo!
Pinturas, de maneira em geral, servem para dar mais emoção ao ambiente. Mas, elas podem ser feitas de diferentes formas. No caso da pintura setorizada, o seu conceito está em delimitar, emoldurar ou destacar um espaço.
Ela ganhou destaque entre os arquitetos e designers justamente pela sua facilidade, praticidade e expressividade. É possível pintar paredes, tetos e até o chão, desde que seja utilizada a tinta certa. Também há possibilidade de utilizar papel de parede ou cimento queimado para adequar melhor ao projeto.
Assim, é feita uma organização dos espaços de um jeito orgânico e descomplicado. Além disso, a pintura setorizada naturalmente decora o ambiente, deixando-o com mais personalidade e destaque. Por isso, ela é indicada para qualquer tipo de projeto, desde ambientes abertos até quartos e escritórios.
A pintura setorizada ganhou mais espaço no mundo da arquitetura principalmente por conta dos diversos benefícios que ela adiciona aos projetos. Isso porque as possibilidades são infinitas, podendo atender a todos os gostos dos clientes.
Mas, as principais vantagens que os projetistas têm ao aplicar essa técnica, são:
E a melhor parte é: o valor para incluir esse tipo de pintura no seu projeto. Tudo o que será preciso é o material (tinta, papel de parede ou cimento) e uma mão de obra qualificada.
Seja para mudar uma decoração ou reformar o ambiente, a pintura setorizada consegue solucionar tudo isso com um orçamento baixo.
Como foi dito, as possibilidades de aplicar a pintura setorizada são diversas. Mas, para inspirar você a deixar seus projetos ainda mais personalizados, destacamos os principais estilos dessa técnica, abaixo.
Para começar, se você planeja seguir à risca o conceito de setorização, então a aplicação da técnica em modelo caixa ou bloco é ideal.
Isso porque ela cria literalmente um novo espaço visual, deixando claro a sua intenção com a delimitação daquele local.
E um aspecto muito interessante dela é na possibilidade de pintar o teto, o chão e até parte dos móveis, para que assim transmita uma sensação de tridimensionalidade e continuidade à setorização.
A técnica meia parede é um estilo clássico, muito utilizada em outras décadas para decorar os ambientes. Mas, agora, ela vem muito mais moderna e sofisticada, elevando não só o poder decorativo como tambémde mapa visual do espaço.
Sua principal característicaé a sensação de amplitude, já que a linha horizontal cria uma perspectiva de alongamento.
A “regra” para realizar uma boa pintura de meia parede é medir o início dela em relação com os móveis do espaço em questão. Por exemplo, em uma sala, pintar próximo da altura do sofá, e em um quarto utilizar a altura da cama para delimitar a pintura.
Essa técnica é a mais diferenciada, pois não existe uma maneira certa de realizá-la. Isso porque os desenhos orgânicos são formas mais soltas e abstratas, que não precisam de uma linha reta ou curva com precisão.
Por serem orgânicos, eles costumam se encaixar melhor em projetos despojados e leves, dando uma decoração mais criativa para o cômodo. Então, pode soltar a criatividade e abusar das formas e desenhos.
Por último, temos as formas geométricas, como retângulos, quadrados, triângulos e círculos. Conforme a escolha de paleta de cor, eles podem dar um ar de aconchego, sofisticação ou descontração.
Esse tipo de pintura setorizada pode não só delimitar ambientes como também funções. A cabeceira da cama, por exemplo, pode ser um grande círculo para dar mais vida ao ambiente.
Gostou de nossas inspirações para pintura setorizada? Veja também nosso conteúdo sobre o conceito da parede degradê, para seus próximos projetos.
Quer ter mais dicas e inspirações de decoração, arquitetura e design no seu dia a dia? Então siga a página da WEG Tomadas no Instagram e tenha novas ideias para os seus projetos na ponta do seu dedo! Acesse o perfil, clicando aqui!