Saiba como transformar ambientes e seguir as tendências da decoração trocando somente as placas das tomadas e interruptores.

2 de abril de 2021


Planejar e produzir espaços é ter a responsabilidade de cuidar de cada detalhe da casa: desde os mais visíveis até os mais discretos. Muitas vezes despercebidos, tomadas e interruptores podem ser excelentes aliados para compor ambientes de maneira diferenciada.

Muito além de serem os responsáveis pela iluminação, tomadas e interruptores podem criar um visual ainda mais autêntico ornando com o espaço junto às cores e aos estilos de mobiliário, pisos e paredes. 

Dessa forma, detalhes no acabamento e no design podem garantir aspectos totalmente diferentes aos cômodos. Isso acontece principalmente por meio de elementos pequenos, mas extremamente recorrentes no dia a dia. 

Os arranjos podem atender também todos os tipos de necessidade: desde os mais tradicionais, com design e funcionalidade simples, até os mais tecnológicos, com acendimento automático, luz de LED e carregador embutido, por exemplo.

Quer saber mais? Confira este post!

Para ambientes sofisticados

O uso de materiais nobres para a construção de espaços aconchegantes e repletos de sofisticação passa por todos os detalhes, incluindo tomadas e interruptores. 

Ao pensar no projeto pronto, lembre-se de empregar satisfação e usabilidade nos mínimos detalhes, surpreendendo com o uso de materiais que unem estilo e praticidade em acabamentos de alta qualidade.     

Foto: Linha Refinatto. Divulgação / WEG.

O uso de tecnologia é cada vez mais recorrente na arquitetura e no design de interiores. Seguindo essa tendência, o uso de tomadas e interruptores modernos e tecnológicos são uma ótima alternativa para proporcionar um belo design e também mais praticidade e usabilidade para os moradores, deixando o lar mais confortável.

Com o alto uso de dispositivos móveis e eletroeletrônicos, as tomadas se tornaram os melhores amigos para a bateria desses aparelhos. Porém, você já pensou em poder fazer isso de modo ainda mais fácil? 

A linha de tomadas Refinatto da WEG apresenta o melhor da alta tecnologia com módulos USB para carregar dispositivos no próprio interruptor e LED Touch para um acendimento das luzes mais simples e seguro, contando com mais de 40 combinações de cores para escolher. 

Para um design irreverente

Uma tendência de decoração cada vez mais recorrente é o uso de tomadas e interruptores coloridos. Afinal, pensar nos aspectos e texturas do ambiente deve abranger tudo para composições que se destacam.

As soluções criativas têm dominado o mercado e o gosto dos clientes pelo uso de cores e acabamentos diferenciados que se adequam ao projeto de maneira complementar. 

Separamos três ideias de estilo que podem funcionar de acordo com o ambiente:

  1. Monocromático: parede e interruptor nas mesmas cores ou acabamentos.
  2. Contrastante: interruptor com cor ou acabamento contrastante ao ambiente, trazendo personalidade.
  3. Criativo: em espaços lúdicos ou mais irreverentes, o interruptor pode apresentar combinações de cores e acabamento totalmente diferenciadas do ambiente. 

Para quem se interessar mais, temos um post exclusivo sobre o assunto no blog. É fato: transparecer um aspecto jovem e descontraído tem sido uma das buscas mais recorrentes para espaços diversos de decoração. Compor ambientes com produtos inovadores e premiados é a sua realidade?

A linha Composé da WEG recebeu o Design Award 2016 por sua funcionalidade com 24 módulos que variam de acordo com a necessidade do projeto. São 10 opções de cores para instalação de entradas de tomada, USB e cabos de rede. 

Foto: Linha Composé/ Divulgação / WEG.

Durabilidade 

Um dos principais aspectos a serem levados em conta durante a instalação de tomadas e interruptores é a qualidade do material. Além de resistente, é importante que esses itens sejam duráveis. 

Por isso, ao idealizar o projeto, é preciso se atentar às condições de sol em cada um dos pontos de eletricidade. Caso a incidência seja alta, é possível se precaver de futuros danos utilizando modelos com componentes que protegem os raios solares.

Isso pode se aplicar a imóveis em região litorânea. Nesses casos, é importante buscar materiais que tenham em sua composição elementos químicos que retardam a oxidação rápida e o dano ao material. 

Transforme os ambientes trocando apenas as placas de tomadas e interruptores

Para transformar a sua decoração com praticidade, as linhas Refinatto, Composé e Móveis & Pedras da WEG Tomadas permitem a troca das placas de maneira fácil e simples.

Assim, você pode trocar a cor ou o acabamento da sua tomada ou do seu interruptor sempre que quiser combinar com objetos, móveis e paredes. Dessa forma, é possível dar aquela renovada nos ambientes sem precisar investir muito, pois você estará alterando apenas a placa.

Procure um especialista e planeje o ideal

Falamos muito sobre a importância de usufruir dos benefícios de tomadas e interruptores além do acendimento da iluminação, não é? Se a dúvida sobre qual a altura ideal de instalação surgir, produzimos um infográfico exclusivo sobre o assunto. 

Mas calma, você não vai fazer tudo isso só. Não se esqueça de projetar tudo com a ajuda de um profissional de eletricidade que forneça as informações necessárias para um melhor planejamento. 

Gostou do conteúdo? Conheça as soluções da WEG que melhor se aplicam para você. 

Mais populares