Entenda a diferença entre tomadas de 10A e 20A
O novo padrão de tomadas do país, em vigor desde 2011, foi criado para oferecer mais segurança no uso de equipamentos elétricos em ambientes residenciais, comerciais e industriais.
Uma campainha com inteligência artificial, um robô que faz autolimpeza, uma TV que se enrola para desaparecer do ambiente…
25 de junho de 2019
Uma campainha com inteligência artificial, um robô que faz autolimpeza, uma TV que se enrola para desaparecer do ambiente…Vem ver a nossa seleção de produtos para deixar a sua casa tecnológica e facilitar o seu dia a dia!
Primeira campainha com inteligente artificial do mundo, a Belle faz as vezes de um porteiro 24h por dia – ela recebe visitantes e encomendas e até cumprimenta quem chega ou dispensa pessoas. Com conexão WiFi, a campainha faz reconhecimento facial e de voz, abre portas e notifica os moradores através de mensagens enviadas para o smartphone. E, se tudo isso ainda não bastasse, ela também atua como câmera de segurança. Afinal, uma casa tecnológica deve começar pelo portão de entrada, não é verdade?
A Roomba atualizou a versão do iRobot, o robô aspirador de pó que faz a limpeza de superfícies de forma inteligente. A versão i7 do robozinho trouxe como novidade principal a capacidade de se esvaziar sozinho. Antes, o aparelho pausava a limpeza caso o filtro estivesse muito cheio. Além desse recurso, o iRobot vem com uma câmera que desenha a planta da casa e permite que ele aspire somente os cômodos selecionados – tudo por comando de voz ou através de conexão WiFi. A novidade deve desembarcar no Brasil ainda em 2019.
Programada para ser lançada no segundo semestre de 2019, a televisão LG Signature Oled TV R é enrolável e se recolhe para dentro de uma base de metal apenas com o toque de um botão. Nessa posição, ela funciona como caixa de som, permitindo que se ouça músicas através dos alto-falantes de lã da Kadvrat. A novidade pode ser conectada à casa através dos assistentes virtuais do Google e da Amazon. É a internet das coisas cada vez mais presente.
Anunciada como um sistema pessoal de iluminação sem fio, a Philips Hue promete uma transformação na iluminação residencial, deixando qualquer casa tecnológica. As lâmpadas inteligentes podem ser controladas através de aplicativos variados, que permitem desde a regulagem de acendimento/desligamento e intensidade até a sincronização das luzes com música, jogos e filmes. Segundo a fabricante, as lâmpadas podem ser programadas para acordar o usuário naturalmente, ajudá-lo a ler, relaxar, se concentrar e a adormecer. O que será que Thomas Edison acharia disso, hein?
Os interruptores da linha Refinatto da WEG Tomadas possuem módulos com luz de LED nas teclas de acendimento. Assim que a lâmpada é apagada, o LED se acende, auxiliando os moradores a encontrar o interruptor em espaços escuros ou com baixa luminosidade. Outra função high tech da linha são os módulos com entrada USB, que permitem o carregamento de eletrônicos como tablets e smartphones. Essencial para um mundo cada vez mais conectado!
Para conhecer todas as linhas de Tomadas & Interruptores da WEG, acesse nosso site aqui. Existe uma linha que combina com o seu estilo!