Como dimensionar o disjuntor e quais são as suas características?
Saber como dimensionar o disjuntor é essencial para garantir a segurança da rede elétrica. Veja como realizar essa etapa da melhor maneira.
Você sabia que uma proteção antimicrobiana e antiviral em tomadas e interruptores pode ajudar a diminuir – e muito – o risco de problemas de saúde?
15 de dezembro de 2020
Você sabia que uma proteção antimicrobiana e antiviral em tomadas e interruptores pode ajudar a diminuir – e muito – o risco de problemas de saúde? Afinal, como tocamos nessas peças o tempo todo, elas se tornam um ambiente propício para a proliferação de vírus e bactérias.
Para se ter uma ideia, segundo a NSF International – Organização Internacional de Segurança e Saúde Pública –, objetos como maçanetas e interruptores têm tantas bactérias coliformes quanto um assento de vaso sanitário.
E, para piorar a situação, nem sempre nos lembramos de limpar esses itens, não é verdade? Por isso você precisa conhecer a tecnologia NobaC®, que garante proteção antimicrobiana e antiviral em tomadas e interruptores. Confira a seguir!
As tomadas e os interruptores sempre foram peças que ficavam esquecidas e acabavam não recebendo a limpeza necessária, não é mesmo?
Mas, se antigamente você não costumava prestar atenção nesses itens na hora da limpeza, é bem provável que com a pandemia da Covid-19 isso tenha mudado, não é?
Isso porque você deve ter ouvido falar como é importante limpar os ambientes com mais frequência e cuidado como uma das ações para se prevenir contra a contaminação pelo novo coronavírus. E isso inclui uma atenção especial a maçanetas, tomadas e interruptores, já que eles são frequentemente tocados.
Mas é importante lembrar que tomadas e interruptores precisam de cuidados específicos ao serem higienizados, já que há corrente de energia conectada a eles, e uma limpeza incorreta pode acabar causando acidentes. Além disso, dependendo do material das peças e dos produtos de higiene utilizados, eles podem ser danificados.
Por isso, proteção antimicrobiana e antiviral em tomadas e interruptores é a solução ideal para garantir mais saúde às pessoas, assim como para facilitar a limpeza dessas peças de um jeito prático e seguro.
A WEG Tomadas & Interruptores desenvolveu uma proteção antimicrobiana e antiviral com a tecnologia NobaC®. Trata-se de um acabamento com nanotecnologia, desenvolvido para a linha Composé.
Ela é ideal para qualquer ambiente que precise reduzir o risco de infecções e contaminações – seja residências, escolas, empresas, hotéis, hospitais ou demais locais onde existe a possibilidade de contágios cruzados.
Vale destacar que soluções antimicrobianas como essas são importantes em instituições hospitalares, pois são uma ótima forma para reduzir custos com doenças.
Nas moradias, os quartos infantis também podem ser beneficiados com a proteção, já que as crianças são mais suscetíveis a contágios e, por isso, precisam de maior proteção.
Vale lembrar que, no atual momento seu uso é muito válido, uma vez que ela é capaz de combater a proliferação do Betacoronavírus.
A ComposéNobaC® possui placas com proteção antimicrobiana e antiviral fabricadas com nanopartículas atóxicas, que combatem a proliferação de micróbios, bactérias e alguns vírus. Essas peças trazem como conceitos centrais a segurança e a versatilidade, aliadas à inovação.
Assim, as peças contam com espelho e teclas de superfície polida e sem parafusos aparentes. Isso permite uma fácil limpeza e manutenção, garantindo uma higienização rápida e com segurança às pessoas.
Além disso, os contatos dos interruptores são feitos com liga de cobre e prata, o que confere alta durabilidade e vida útil mais longa aos produtos. Elas também possuem cinco anos de garantia no mecanismo eletromecânico e oferecem segurança e simplicidade na fixação e retirada dos módulos.
Além de todos os benefícios da ComposéNobaC®, vale mencionar que a linha foi premiada pelo IF Design Award e pelo Brasil Design Award. Isso significa que, além de segurança, você conta com uma ampla variedade de suportes e placas para compor um ambiente com o estilo que desejar.
Seja em projetos residenciais, empresariais ou outros, há infinitas possibilidades para decoração – e, claro, sem esquecer dos cuidados necessários com a saúde e a segurança.
Gostou e também quer ter as tomadas WEG em sua residência? Então, aproveite para comprar agora mesmo, sem precisar sair de casa.
Caso você tenha uma loja de material de construção, aproveite para firmar parceria com a WEG e conte com os nossos produtos em seu catálogo.
E, além da proteção antimicrobiana e antiviral em tomadas e interruptores, nós também temos uma série de produtos e benefícios para construtoras.
Para mais detalhes sobre a linha Composé, clique aqui!